Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14361 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    CC2640R2F使用SmartRF flash programmer2烧写程序 0 已锁定

    1731 视图
    7 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    cc2652rb:更改广播数据 0 已锁定

    1104 视图
    4 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    AOA 角度 0 已锁定

    1626 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    CC2642R1F SPI 引脚设置问题,SPI 引脚设置为 DIO _16 和 DIO_17 时该引脚的电平,恒为高电平,是什么原因导致的? 0 已锁定

    1481 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 建议的答案

    Can't find a source file at "C:\Users\Administrator\Desktop\CC2652\workspace5\project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release/./../../../driverlib/chipinfo.c" Locate the file or edit the source lookup path to include its location. 0 已锁定

    721 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    RTLS UI ERROR,SDK版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48,板子1块:CC2642R1,板子中是master对应的示例,下面是详细描述: 0 已锁定

    397 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    CC2640 OAD ICall_malloc fail 0 已锁定

    2128 视图
    8 回复
    最新5 年多前
    由 Curly Lin
  • 未回答

    请问100ms的连接间隔下底层也是100ms收发一次吗? 0 已锁定

    929 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    使用蓝牙芯片CC2642R1F时出现IO口对地短路的问题且该io口永久损坏 0 已锁定

    7705 视图
    26 回复
    最新5 年多前
    由 Albin Zhang
  • 已回答

    CC2640R2F 5x5 用Simple_peripheral的例程手机连接失败 0 已锁定

    10781 视图
    21 回复
    最新5 年多前
    由 user6110459
  • 已回答

    RTLS UI Error——日志中显示系统找不到指定的文件 0 已锁定

    1586 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    RTLS UI Error——日志中显示系统找不到指定的文件 0 已锁定

    469 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    CC2652RB flash操作 0 已锁定

    1044 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    XDS110仿真器驱动安装ok,Flash Programmer 2无法识别XDS110设备 0 已锁定

    8681 视图
    20 回复
    最新5 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 已回答

    如何将CC2640的工程移到其他盘开发 0 已锁定

    686 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    CC2640E2F OAD升级 0 已锁定

    414 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    讲官方文件转移到D盘,当然修改各个配置路径,完成CC2640App编译成功,但是编译CC2640Stack出现如下问题,还望TI工程师帮我解答一下 0 已锁定

    3007 视图
    8 回复
    最新5 年多前
    由 Zhang ShengFeng
  • 未回答

    使用蓝牙芯片CC2642R1F的IO口作为测试点出现对地短路的问题,且该IO口损坏 0 已锁定

    1904 视图
    9 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    基于Linux Bluez 怎么实现OAD Distributor? 0 已锁定

    2212 视图
    7 回复
    最新5 年多前
    由 Hola Huo
  • 已回答

    cc2652rb怎么进入睡眠模式 0 已锁定

    1253 视图
    4 回复
    最新5 年多前
    由 YiKai Chen
<>