• LAUNCHXL-CC26X2R1: 不理解代码中的意思

    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    文件位置:sysbios\knl\task.c

    int Task_postInit(Task_Object *tsk, Error_Block *eb)函数中

    readyQ数据类型如下:

    为什么要用数组的方式访问呢?

  • CC2340R5: sem_wait的tick單位

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640

    想問一下 我想讓sem_wait()等待30ms之後就跳出來 我該怎麼設定?
    我看了一下原本是semaphorePend(obj->sem, portMAX_DELAY);
    #define portMAX_DELAY 0xffffffffUL
    這是以 System Clock 1/48M 去算的嗎?

  • CC2652R: 导入了ble5stack 的simple_peripheral例程后如何添加app

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SYSBIOS

    我在ccs导入了CC26X2R1_LAUNCHXL的ble5stack 的simple_peripheral例程,之后我想添加一个简单的驱动开发板上led的app该如何操作,我在application文件夹下添加了.c文件和.h文件,能够成功built,但是这些文件好像并没有被load到开发板上

  • LAUNCHXL-CC26X2R1: 怎么优化simple_peripheral_oad_onchip编译出来的Bin文件大小?

    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650

    SDK:       simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

    Project:simple_peripheral_oad_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

    怎么优化simple_peripheral_oad_onchip编译出来的Bin文件大小?

  • CC2642R-Q1: ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmhex.exe 编译处理的bin,烧录后无法正常启动。

    Part Number: CC2642R-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650

    Hello Ti,

    我们使用 ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmhex.exe  编译处理的bin,烧录后无法正常启动,编程出来的 hex 文件是正常,具体日志如下,帮忙看一下 ccs编程生成的 bin 和hex有什么差异?

    Building target: "arryve_CC26X2R1_tirtos7_ticlang…

  • CC2652R: 官方SDK编译报错,sysconfig乱码

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650

    环境按照simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13的release配置了

    import官方例程simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13__win下的simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 编译报错

    Invoking: Arm…

  • CC2642R: 系统重装后安装ccs_setup_9.3.0.00012,编译失败

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    你好!

    我原有工程编译正常,在重新安装操作系统后,安装CCS后,编译失败,具体信息如下。请给看一下,具体是哪里设置不正确,谢谢!

    arem4 rom_sysbios.obj m3_Hwi_asm.obj m3_Hwi_asm_switch.obj m3_IntrinsicsSupport_asm.obj m3_TaskSupport_asm.obj ...
    gmake[1]:…

  • CC2652RB: error #10234-D: unresolved symbols remain error #10010: errors encountered during linking; "simple_peripheral_LP_CC2652RB_tirtos_ccs.out" not built

    Part Number: CC2652RB

    我在simple_peripheral这个实例的mian函数里面添加一个线程,但是出现了标题的错误,在mian文件中也包含了pthread的头文件,为什么会出现这种问题呢?

  • CC2642R: I2C 问题

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我需要动态的开关I2C Slave 模式(为了省电)

    int8_t hpi_i2c_open()
    {
        if(m_is_open == 0)
        {
            Power_setDependency(PowerCC26XX_PERIPH_I2C0);
            Power_setConstraint(PowerCC26XX_SB_DISALLOW);
            Power_s…
  • LAUNCHXL-CC1352R1: Clock module在MCU sleep時(Idle mode or Standby mode) 是否還會持續計數?

    Part Number: LAUNCHXL-CC1352R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

    use the ti.sysbios.knl.Clock module to construct one-shot and periodic Clock.

    1. 請問此Clock module在MCU Idle mode 或MCU Standby mode時, 是否還會持續計數…

  • LAUNCHXL-CC1352R1: unresolved symbol usleep, first referenced in <whole-program>

    Part Number: LAUNCHXL-CC1352R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

    在simple_central 中加入 usleep 會得到錯誤訊息

    unresolved symbol usleep, first referenced in <whole-program>   

    已經有incluse以下header

    #include <stdint…

  • CC2640R2F: 串口通讯问题

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我使用例程 uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs 来测试串口通讯,这是部分源代码uartecheo.c未修改,实验结果正常。

    然后我打开了例程 hello_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs,修改了hello.c,如下,就是将上面的代码照抄下来,但是实验结果却不正确,

    原本 应该打印两遍,却只有一遍,后面的代码也没有执行…

  • CC2642R: CC2642系统运行中异常

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    你好!

    我现在调试中,出现系统异常,

    查看代码,初步分析在下面这个位置。请问一下,是否可以跟进带具体的操作信息。

    ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandler__I:

    $C$L579:
    1002de0e: 2800 cmp r0, #0
    1002de10: D0FD beq $C$L579
    1002de12: 4610 mov r0, r2

    另外,这个连接没有了…

  • CC2642R: 在 SimpleLink 的范例中,主队列的事件回调函数中,调用 Task_Sleep(),会导致主进程阻塞吗?

    Part Number: CC2642R

    如题。

    在一些外设的驱动程序中,需要延时的情况很常见。我主要是担心主进程会被 Task_Sleep() 阻塞,连蓝牙服务都会受到影响。

  • CC2652RB: 关于 TI-RTOS 中 Clock_create() 函数的使用问题

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    Hi Ti,

    我在使用软件定时器 Clock_create() 时,遇到问题,查看内核文档后,发现如下例程:

    对于以上的红框中的参数设置的意义不太理解,请问要怎么理解这个 5 呢,单位是什么啊?这个值对我的定时有什么影响呢?

    谢谢!

  • CC2650: TI-RTOS的Clock模块是由哪个晶振计时的

    Part Number: CC2650
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    TI工程师,

    请问 ti.sysbios.knl.Clock module是由XOSC_HF计时的还是RCOSC_HF计时的?

  • CC2652R: 仿真时,如果查看SysTick相关寄存器

    Part Number: CC2652R

    如题。

    仿真时,没有找到。

    追问一下,TI-RTOS默认是使用SysTick中断执行Clock_tick()吗?

  • CC2652R: 在TI-RTOS中使用Timer_Params_init(),提示找不到。

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS,

    TI-RTOS给我的感觉就是难学,难到说不上来怎么难学。

    在rfPacketTx_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs的基础上,想练习Timer。

    已经包含了#include <ti/sysbios/hal/Timer.h>

    Timer_Params param_timer;
    Timer_Params_init(&param_timer);…

  • CC2640R2F: 使用该器件测试频率误差过大。

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SYSBIOS

    void timerCallback1A(GPTimerCC26XX_Handle handle, GPTimerCC26XX_IntMask interruptMask) { //int i; //i = GPTimerCC26XX_getValue(hTimer0A); j = GPTimerCC26XX_getValue…

  • CC2642R: CC2642R初始化第N个驱动后,程序不能运行,并且死机,我怀疑是FLASH不够导致我不能再任何器件。我想知道遇到这种情况有什么解决办法吗?

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650, CC3220SF

    CC2642R 驱动初始化配置表和硬件引脚使用情况,如下图:

    先前代码能过正常运行,一旦我再次初始化任意器件(包括软件定时器),CPU会死机现象。请问这种问题有办法解决吗?

    在正常运行的情况下,我使用 CCS中 VIEW -> Memory Allocation软件查看内存使用情况如下

    FLASH_IMG_HDR  (97% 114bytes…

  • LP-CC2652RB: 用 CCS10.3 编译 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54 的 persistent_app debug版本 出错

    Part Number: LP-CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2652RB

    Hi Ti:

    如题,编译过程出现如下 warning 和 问题:

    warning: ti.sysbios.rom.cortexm.cc26xx.cc26x2v2.CC26xx: "D:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rom/cortexm…

  • LAUNCHXL-CC26X2R1: RTLS UI

    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG

    RTLS ui检测不到设备,我使用LAUNCHXL-CC26X2R1开发板下载了rtls_coordinator这个代码,打开RTLS ui显示这个,不知道哪里出了问题?

  • CC2650MODA: off chip oad例程实验,BTool无法连接。

    Part Number: CC2650MODA
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, LAUNCHXL-CC2650, LAUNCHXL-CC26X2R1

    TI team,你们好!

      我这边在做CC2650MODA off chip oad例程实验,按照CC2640 BLE OAD User's Guide.pdf 5. Running the Out of the Box Demos,准备做OAD Downloader的setup…

  • CC2652RB: 请教!芯片写失败

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG, SYSBIOS, CC2650, LAUNCHXL-CC26X2R1

    用Code Composer Studio 10.3.1编译了\examples\rtos\LP_CC2652RB\ble5stack\project_zero例程,有hex文件生成,但是写入时报错;如下图:

  • CC2640R2F从机(Peripheral)执行GATT_WriteNoRsp后程序崩溃问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SYSBIOS

    CC2640R2F参考官方simple_peripheral_cc2640r2lp_app例程写了一段Peripheral向Central写变量的代码,采用WriteNoRsp方式,connection handle和character handle已事先正确获得,并且simple_peripheral_cc2640r2lp_stack部分已去掉了NO_GATT_CLIENT定义,WriteNoRsp返回SUCCESS…

1 2 3 4 5 »