分别配置为 SPI_POL0_PHA1 和 SPI_POL0_PHA0 (其它代码都相同), 示波器检测的 SPI 波形, 差别巨大。
相关的 示波器波形, 对应的代码, 如下图所示。
请问: 需要怎样修改代码, 可以使得 左边的 SPI 波形(SPI_POL0_PHA1), 也可以 像右边那样(SPI_POL0_PHA0), 每8个clk 都有一个 小间隔?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
分别配置为 SPI_POL0_PHA1 和 SPI_POL0_PHA0 (其它代码都相同), 示波器检测的 SPI 波形, 差别巨大。
相关的 示波器波形, 对应的代码, 如下图所示。
请问: 需要怎样修改代码, 可以使得 左边的 SPI 波形(SPI_POL0_PHA1), 也可以 像右边那样(SPI_POL0_PHA0), 每8个clk 都有一个 小间隔?
看起来是这里重复相关的问题:https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/239382/cc1310-spi-master-8-2-8-csn
我已通知工程师尽快跟进,所以关闭这个帖子,后续将在原帖子中继续回复