This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: 相同的代码, SPI_POL0_PHA0 和 SPI_POL0_PHA1 对应的 SPI 波形, 差别巨大

Part Number: CC1310

分别配置为 SPI_POL0_PHA1 和 SPI_POL0_PHA0 (其它代码都相同), 示波器检测的 SPI 波形, 差别巨大。
相关的 示波器波形, 对应的代码, 如下图所示。
请问: 需要怎样修改代码, 可以使得 左边的 SPI 波形(SPI_POL0_PHA1),  也可以 像右边那样(SPI_POL0_PHA0), 每8个clk 都有一个 小间隔?