This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear sir:
我使用SmartRF Flash Programmer 下载hex 文件出现如下错误,请看下图:
我使用Erase and program 选项是可下载成功. 但是当我选择Erase,program and verify 选项时一直提示如下错误.
然后我使用IAR 工具去下载. 出现如下情况
在, 无法通过IAR debug程序了,请帮忙解决这个问题.有什么好办法吗?
我将IAR 设置里面的Debuger 选项下面的
Texas Instruments 里面的Download 选项相面的Verify download 勾掉.可以下载,但是无法断点调试.
这样不校验烧写的程序有无问题? 为什么无法打断点调试? 还有什么办法可以搞定吗?
你好,请问,我用4个路由同时给终端点播消息,可是终端有时候接收不到四个,只能接收到三个,请赐教。我觉得是不是同时发,导致发送失败,然后重传多次都失败,然后导致消息丢失,所以没收到。是否f8wConfig.cfg有相关重发的设置,求赐教!!!!
你好,请问,我用4个路由同时给终端点播消息,可是终端有时候接收不到四个,只能接收到三个,请赐教。我觉得是不是同时发,导致发送失败,然后重传多次都失败,然后导致消息丢失,所以没收到。是否f8wConfig.cfg有相关重发的设置,求赐教!!!!