This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear sir:
我使用SmartRF Flash Programmer 下载hex 文件出现如下错误,请看下图:
我使用Erase and program 选项是可下载成功. 但是当我选择Erase,program and verify 选项时一直提示如下错误.
然后我使用IAR 工具去下载. 出现如下情况
在, 无法通过IAR debug程序了,请帮忙解决这个问题.有什么好办法吗?
我使用的是默认配置,没有代开这个, IAR 烧写的是SampleLight.d51. 但是出现这个错误,之前我烧写是没有问题的, 就是今天突然出现问题了.如我贴上的图.
后来我再网上搜索了一些,然后打开你说的配置,还有将Output file 配置成hex, format 选择成other. 烧写还是有问题. 有什么办法可以解决这个吗?
我将IAR 设置里面的Debuger 选项下面的
Texas Instruments 里面的Download 选项相面的Verify download 勾掉.可以下载,但是无法断点调试.
这样不校验烧写的程序有无问题? 为什么无法打断点调试? 还有什么办法可以搞定吗?
很奇怪,我没有做任何改动,就是不停的试验,突然又一次可以正常下载了,然后以后就可以正常下载了.不清楚什么原因.
现在有出现校验不过,谁可以告诉我,这个咋回事? 校验不过的原理是什么? 怎么解决这个校验不过的问题?
你好,请问,我用4个路由同时给终端点播消息,可是终端有时候接收不到四个,只能接收到三个,请赐教。我觉得是不是同时发,导致发送失败,然后重传多次都失败,然后导致消息丢失,所以没收到。是否f8wConfig.cfg有相关重发的设置,求赐教!!!!