• CC8530 供电的使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    请问各位相关CC8530 供电的问,现在的情况是这样。

    1) 在写程序的时候,供电的电压如果超过 ( 1.8 - 1.9 V )编程器就显示红灯,我给 CC8530 提供的总电压是  2.1V 的 ,编程器无法工作,我只能将电压降到 1.8V   左右才能工作。

    2) 终于能写进数据了,但是又有一些问题,我小批量生产了 100 套,一次能成功的板子只有 30% 左右,我真的搞不明白问题在哪里,我将成功的板子与失败的全面做对比…

  • 在CC8530+CC2590的使用案例中有个这样的电阻,是什么意思呢,求回答

  • CC8530

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    TI工作人员您们好:

              PPWC对cc8530配置的时候能够断电保持吗,是不是每次发射之前都要进行配置一次,谢谢!

  • CC8530

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    您好,谁有关于CC8530的程序代码啊,能不能支持一下啊,急急急

  • 想购买CC8530+CC2590无线传输的参考设计

    Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530

    TI的工作人员:

            您们好!

            我想购买一套关于CC8530+CC2590无线传输的参考设计,有现成的吗,到江苏南通多长时间能到?着急用,谢谢!

  • CC2590电源引脚微带线电感的作用是什么

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    最近在使用CC8530+2590,测试的灵敏度不能满足要求。

    datasheet 显示PA和LNA电源引脚上的微带线电感affect PA/LNA resonance,能解释下其中的原理吗?

    PCB上没有这段电感,会造成那些影响。

  • CC8530与CC8531之间有什么区别吗?

    Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530

    各位TI的技术大牛,你们好!

           使用CCPW软件将CC8530(自己设计的开发板)与CC8531(官网购买的CC85XX DK 板)烧录同一个配置镜像。CC8531板上GIO9引脚输出NetWork Status LED,1s内有个脉冲信号产生,有效电平维持时间为20ms,空闲时间为980ms。但cc8530板上GIO9引脚每隔10ms输出一个脉冲冲激信号。我对这种现象很不理解,希望各位帮忙解释一下…

  • CC8530+CC2590

    Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530

    您好,我想问一下,CC8530+CC2590这个无线收发方案的时延是多少?TI的技术人员和路过的大神们能不能帮忙回答一下啊

  • CC8530通信拓扑问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    你好,

    1. 从TI参考设计里面可以看出CC8530可以做到最多1个接收,接收4个发射的音源。那反过来,一个音源发射,最多可以被几个接收机接收呢?

    2.从TI的评估板和参考设计看,无论发射还是接收端都加了CC2590。在实际设计中,可否只是在发射端加PA接收端不加呢?会不会显著影响无线的距离?

    谢谢

  • CC8530无线标准是什么

    今天填写无线核准单,上面有2条我不清楚,找了很久也没看到资料。1、无线的调制方式    2、无线执行标准。请各位帮手看看改怎么填写。

    常用的数字调制是ASK。这颗芯片是不是? 

  • 关于cc8530侧通道组网

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    我现在要做一个无线同时传输8路音频 的项目 ,我现在打算主机用 用2颗 cc8530,每个传4路。

    我现在同一个网络中 可能 有几十只话筒在线,但是最多只有8个话筒同时 讲话。

    我看到cc8530有一个 侧通道,可以主机和话筒相互发数据 ,这样我就想用这个侧通道的数据包来组建一个网络 ,只让其中的8只话筒打开,传输音频 ;别的话筒只保持链接,我现在的问题就是,如果用侧通道的数据包来组网的话, 同时 可以容纳多少只 话筒…

  • CC8530+PA

    Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2590, CC8530

           请问各位高手,CC5830 的速率这么高,为它加PA 有什么好的建议,我试过 CC2590 CC2591 这个都是差不多,CC2591 比 CC2590 没有特别明显的优势,而且对微带线和带通滤波要求苛刻,连 PCB  的材质也挑剔,的确不好搞!!后来我用 RFX2401 就顺利得多了,能够达到官方评估板的距离效果,在开阔地能够有15米的移动距离和60米的静止距离,还是太短!!!

            PA…

  • CC8530 话筒声音会定时掉

    发射端和接收端一直是处于连接状态,但是每隔1分20秒后会没有声音,再过10秒声音又有了。可能是哪里设置有问题?

  • cc8530 SPI关机命令的问题

    dears,

    使用CC850 host control模式 ,有commander工具运行PM_SET_STATE(0)没有效果,运行时的功耗15mA左右,输入命令后电力没有改变,请各位帮忙看看是什么问题,谢谢


  • CC8530接收端高频噪音

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    使用CC8530做的接收,发现CC8530这颗芯片在工作中会产生高频噪音,对音频有很大的影响,特别是使用外部PA,噪音非常明显。需要加很大的电容才能满足要求,我们实验在CC8530的VDDA加上两颗470uF的电容才行。请问这块噪音是从哪产生的,有什么好的方法处理吗?电容加得很大了,电路板做不了

  • 有关CC8530发射功率配置问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    你好!

    我的CC8530系统是主机控制操作方式,初始化的配置由PurePath Wireless Configurator软件烧写到CC8530中,没有使用Flash Programming方式。

    现我希望手动改变发射功率。看芯片手册介绍,我使用了CAL_SET_DATA这个指令,并不成功。看了该指令的操作方式,只允许在Flash Programming操作之后

    使用一次,然后通过CAL_GET_DATA指令读取校验。现我的问题有以下…

  • CC8530做空鼠配置问题

    我们的空鼠+语音  方案 使用 PurePath Wireless Configureato 配置 Master 接收 功能时,

    我们希望的 CC853x  支持的功能如下描述

    1、USB 键盘+鼠标 功能,

    2、Audio 从 I2S 端口输出到外部的音频处理芯片。

    3、外接主控MCU 可以通过SPI  做一些控制功能。

     但是我没有找到这样的配置,不清楚是配置不正确,还是目前 PurePath Wireless Configureato 不支持这样的功能配置。

    如果支持以上功能,请提供参考配置文件。谢谢!~~

  • CC8530/31是否可以传输数据信号

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    请问下用CC8530/31做空中鼠标除了可以传输音频信号以外是否可以传输按键和传感器等数据信号?

  • CC8530射频不能连续发射,请教

    Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530

    自己做的板子,CC8530+CC2590。用PurePath wireless Commander软件里测试映象,在的TX/RX面板中测试。

    1、测试TX时,按运行,用频谱仪看,发射约1秒后,就没有射频输出了,1秒内的频点和功率值是和设置值相符的。1秒内PAEN脚为高,无射频输出后变低。

    2、测试RX时,接收不到信号,软件弹出通信错误提示。测量CC2590的EN脚始终为低,硬件连接正常。

    3、强行将CC2590的PAEN拉高也没用…

  • CC8530 timeslot问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    这个没看懂到底是什么意思

    1个主机接收,4个分机发送音频

  • 两片CC85XX的I2S可以直接相连吗,1个做I2S主机,另一个为从机,实现两个独立的无线音频网络间的信号转发?

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    我有个应用:将四只无线麦克风通过无线发给CC8530,另外4只无线耳机接收麦克风的音频。因为PurePath网络不支持slave之间的通信,所以得用两片CC85XX分别做无线麦克风系统和无线耳机系统的主机master。这两个CC85XX做在同一板上。

    现想知道两片CC85XX(分别为无线麦克风系统的主机和无线耳机系统的主机)的I2S接口可否直接相连,从而将无线麦克风系统的CC85XX主机接收到的麦克风信号通过I2S发到无线耳机系统的CC85XX主机上…

  • PurePath中CC8530对AIC3254 IN1L/R旁通至HPL/R不成功

    Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530

    我的项目这样的:

    CC8531板用作Master,双向音频流,Application Role:Dual stereo headset USB soundcard

    CC8530+AIC3254 作Slave板,双向音频流, Application Role:Stereo headset

    我想在Slave板使用AIC3254的IN1L/R 通过MicPGA和Mixer Amplifier 旁通至HPL/HPR…

  • CC8530配对距离太近原因

    Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2590, CC8530

    按照CC85×× headset参考设计(由于画图软件不同,与参考设计略有不同),制作了几块单板,现在有块单板上电时和其他单板匹配比较困难,并且两块单板间距超过35cm就是失配。PurePath Wireless Configurator里,我们按照CC85××DK-HS Prelaoded Demo映像,除AIC3204改成AIC3254外,其他全部默认生成映像,下载到板子。 匹配间距35cm太短…

  • SWRC232.zip "CC85XX-CC2590EM_Antenna_Div"几处疑问

    Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530, CC2591
    在参考设计文件swrc232.zip PCB文件中,
    CC2590到天线的单端线,各段线宽不同。
    CC2590与CC8530之间的RF+-差分线线长一个是181mil,另一个是221mil,不等长,差距40mil,什么原因?
     
    这些射频布线有什么规则没?比如极限线长线宽多少等。
    谢谢!
  • PurePath Wireless Configurator中无法通过CC8530对AIC3254芯片的寄存器配置

    Other Parts Discussed in Thread: CC8530

    PurePath Wireless Configurator中无法通过CC8530对AIC3254芯片的寄存器“Page 1 / Register 9: Output Driver Power Control Register - 0x01 / 0x09 (P1_R9)”配置为3F,该寄存器值默认为3C。

    操作如下

    而目前位置对AIC3254的其他寄存器参数都可正确配置。唯独该寄存器配置不成功…

1 2 3 4 5 »