• CC3135: CC3135应用

    Part Number: CC3135

    初步接触CC3135,不知道如何开始,相关资料如何下载呢?随附SDK如何下载?

    有无应用相关文档

  • CC3135: DFS功能关闭问题

    Part Number: CC3135

    想知道CC3135能否在软件上面关闭DFS功能,如果可以,请帮忙说明具体应该如何去关闭?如果不行,请说明原因,谢谢!

  • CC3135: 芯片的应用问题

    Part Number: CC3135
    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN,
    1、上次CC3135连不上AP的问题,E2E论坛上,建议我们换SDK.本地的TI FAE建议我基于SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN ,应该基于哪个SDK进行开发会更合适。
    2、驱动开发完毕后,测试发现存在某些AP不能被连接,和其他一些问题。应该如何解决。SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 早已停止更新…
  • CC3135: 芯片的应用问题

    Part Number: CC3135

    请帮忙提供一下CC3135的非信令强发和强收指令

  • CC3135: 芯片的应用问题

    Part Number: CC3135

    在调试cc3135碰到了以下一个问题,能否帮忙解答一下。

          

    我们使用SOP0SOP1作为5Gwifi TXRX开关切换的控制引脚。

    但是我们在测试5GWIFI时发现,在MCUCC3135保持通信时,SOP0SOP1输出电平为92mv

    然而在断开MCUCC3135通信时,且PCEMU小板连接,EMU小板与CC3135连接(连接口为TXRXGNDNHIBRTSCTS)时,SOP0SOP1输出电平为3.3v

    请问这种现象是什么原因…

  • CC3135: 芯片的应用问题

    Part Number: CC3135
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    我在调试cc3135碰到了以下几个问题,能否帮忙解答一下?

    1、如何查询WIFI所处的信道?

    2、在使用CMW100信令测试下,5G WIFI 100信道在国家码为EUUS下无法注网,然而在国家码为RU时可以注网,请问这是什么原因?是否DFS有关?

    32.4G WIFI5G WIFI功率如何配置?

    我看Uniflash手册显示5G advance可以设置5G功率,例如…

  • BOOSTXL-CC3135: In non-RTOS environments, the sl_start function returns an exception

    Part Number: BOOSTXL-CC3135
    Other Parts Discussed in Thread: CC3135
    I built the test code based on the routines in the sdk。The pseudo-code is as follows:
    int main(){
        MCU_init();
        sl_start();
        while(1){
            sl_Task();
        }
    }

    After executing the…
  • 芯片的应用资料

    Part Number: CC3135

    请提供下芯片的开发文档,sdk,ti自己相关用例给我们,谢谢!

  • CC3100MOD: 例程Lab_cc3100例程错误

    Part Number: CC3100MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3100, , CC3135, CC3120, CC3200, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD

    板子是MSP432P401R,用的例程是Lab20_cc3100,在运行时,configureSimpleLinkToDefaultState函数,返回数值-100

  • CC3135: cc3135&radio tool

    Part Number: CC3135

    TI的技术支持,您好。我在使用radio tool附带的RadioToolCLI.exe工具的时候,用一个cc3135作为tx,一个cc3135作为rx,命令分别是tx:“.\RadioToolCLI.exe -X1 -P57 -B115200 -T -z1 -c4 -m1 -w15 -n0 -t5 -v" 和rx:“.\RadioToolCLI.exe -X1 -P38 -B115200 -c4 -R -x 0123456789AB -q -d2 -t5…

  • [FAQ] SimpleLink Wi-Fi 开发指南

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

    这些指南旨在为使用 TI Wi-Fi 连接产品的所有开发阶段提供参考。

    这些指南包含以下主题:

    0 步:了解技术

    1 步:挑选器件

    2 步:下载必要软件

    3 步:开始软件开发

    4 步:深入了解文档

    5 步:设计硬件

    6 步:认证和生产

    另请参阅末尾的“常见开发问题”!

    不确定要选择哪种技术?请查看《无线连接技术选择指南》

    0 步:了解技…

  • CC3135MOD: 如何把CC3135程序移植到STM32处理器上,有没有好的方式

    Part Number: CC3135MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3135

    现在我不知道如何把CC3135的官方程序怎么移植到STM32上,有没有大佬指导一下,谢谢

  • RE: CC3235S 使用?

    1、很多API,无法一一列举,SDK里有文档可以细查
    2、SDK占用没有详细数据,一般应用足够了
    3、推荐这个academy:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJcIeo7l4FzclOiRi.uccg__fc2e6sr__LATEST
    4、恐怕就CC3135/CC3235系列了

  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    感谢大家以来的关注和帮助,后来我排查发现发帖时反馈的问题是因为我的MCU的流控线跟CC3135MOD接的不对,导致一开始读不到Mac地址。本帖子可以封帖了。不过现在发现CC3135MOD发出数据时,中断线异常,没有给上升沿的信号,导致有新问题。
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    好的,感谢Kevin,我已经能正常升级了
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    xdsdfu要用命令提示符打开,双击是打不开的,可以在xdsdfu所在目录下按住shift,单击右键,选择从此处打开命令符。

    RogerHuang 说:
    这个SDK包的固件service pack也适用于CC3135MOD对吗?

    是的

  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    我电脑上,xdsdfu软件运行不起来,尴尬,不过还是谢谢Kevin~
    这个SDK包的固件service pack也适用于CC3135MOD对吗?
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    可以通过xdsdfu来获取,也可以通过代码获取,通过xdsdfu获取请看附件XDS110SupportReadMe.pdf

    最新固件在SDK中有,C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20

  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    Hi Kevin,
    感谢您这段时间对我的帮助!
    我突然意识到,我拿到CC3135MOD这个模块之后,还没对它进行过固件升级。
    请问您了解怎么查询固件版本信息,然后请问最新的固件可以在哪里下载呢?
    谢谢!祝工作顺利
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    Hi Kevin,
    我的板子上没有额外的串口来打印信息,所以我不打算实现SDK里串口打印的功能。
    您有中断配置的例程吗~
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    程序正常运行的话会将版本信息打印到串口上显示,可能是串口端没有配置好
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    嗯,对的,没错。
    会不会是我移植的工作里,没把中断引脚的相关代码做好,导致中断没提示到simplelink代码呢?
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    上面这段获取的是设备的版本信息
  • RE: CC3135读取Mac地址失败

    是通过您刚刚发给我的代码,监控到串口线的数据。
    int32_t ret = 0;
    uint8_t macAddress[SL_MAC_ADDR_LEN];
    uint16_t macAddressLen = SL_MAC_ADDR_LEN;
    uint16_t ConfigSize = 0;
    uint8_t ConfigOpt = SL_DEVICE_GENERAL_VERSION;…
1 2