• CC3135MOD: CC3135MOD Replacement

    Part Number: CC3135MOD

    Wi-Fi solution that replaces CC3135MOD and can meet the requirements below, please review them and let us know if you need any further information, looking forward to your reply, thanks.

    • Frequency
      • Must support both 2.4GHz and…
  • CC3235MODAS: SL_START消耗过多时间

    Part Number: CC3235MODAS

    在调用TS_OS中的函数"sl_start"时,即sl_start(0,0,0)时,系统会阻塞,约阻塞60s后,输出错误的返回值"-2005",进入到下面的sl_stop和第二次的sl_start继续执行,了解到为了避免阻塞可以为参数三设置回调函数,设置后不再阻塞了,但由于初始化未完成,会直接输出某模块错误。

    发生以上情况的原因是什么?想要保证初始化正常且不消耗过多时间,该怎么做?

  • CC3235MODS: 初始上电的Reset波形不满足规格书要求

    Part Number: CC3235MODS

    问题:初始上电的Reset波形无法满足规格书要求,是需要客户处理(如并联大电容)满足此要求还是模组本身已满足要求?

    实测初始上电的rest 波形如下图所示:

      

    规格书要求:

  • CC3235MODS: IAR仿真问题

    Part Number: CC3235MODS

    如图,IAR仿真不下了,载时出错,开发板上有哪里需要短接吗,工程里该怎么设置?

  • CC3235MODS: 如何获取external flash的map

    Part Number: CC3235MODS
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    TI工程师您好

    CC3235mods带有一个32Mbit的spi flash 。请问我可以通过什么手段知道flash 的map吗?

    我一直在用uniflash下载程序,也没有涉及到flash的地址。请问将来如果用SPI直接烧写的话,flash map如何获得?

    期待您的指导。

    十分感谢。

  • CC3235MODS: httpget 如何从云服务器中获取数据?

    Part Number: CC3235MODS

    TI工程师

    您好。

    我使用httpget例程进行改造。我想从我的云服务器上获取数据。请问按照下面的例程是否可以达到效果?

    还有HTTPClient_connect函数得不到任何返回值。是哪里设置的不对吗?

    ※我对网址进行了简化处理,请见谅。云服务器地址在我自己电脑可以访问的。

    Fullscreen
    1
    2
    #define HOSTNAME "https://private.test-api.ap-3.amazonaws.com/test"
    #define…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC3235MODS: flash中有程序的时候无法使用SWD进行调试

    Part Number: CC3235MODS

    TI工程师

    您好。

    我现在遇到一个问题,当我的flash 中有程序的时候,无法用J-Link通过SWD接口进行调试。当我擦除flash中程序后,可正常调试。

    已经确认了,WI-FI模块处于development模式,并且写入的也是development image。

    请问是否有什么方法解决这样的问题?

  • CC3235MODS: CC3235MODS工厂生产时是否有批量SPI烧写工具?

    Part Number: CC3235MODS

    TI工程师

    您好。

    CC3235MODx Production Line Guide中看到,如果工厂生产时选择SPI烧写时,有开发完毕的烧写工具以及测试工具。

    有三个问题请教您。

    1.请问这方面资料我应该去哪里找?

    2.相关工具是否免费?

    3.硬件烧写工具是可以购买,还是提供原理图和PCB?

    期待您的回答。谢谢。

  • CC3235MODS: tirtos_builds_cc32xx_release_ccs工程如何自动导入?

    Part Number: CC3235MODS
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

    TI工程师

    上午好。

    想请教您一个问题,我再导入官方例程的时候,会引入两个工程,一个是tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs工程,另一个是tirtos_builds_cc32xx_release_ccs工程

    我在tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs工程上进行二次开发后,再次打开工程,tirtos_builds_cc32xx_release_ccs工程中没有任何文件…

  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    这是另一个问题了,你可以在英文论坛原帖发一个关联贴继续提问
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    你的同事(Michael)回复如下:

    UDP port 123 is generally used for Network Time Protocol, in order to fetch the current date and time from an internet server to ensure that the CC3235 has the correct time in its settings. This accurate time is important for many…

  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    好的,web地址无法ping可能是DHCP的原因
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    好的,非常感谢,我这边也测试了下,我们设置静态IP的时候,虽然跟web的地址不一致,但是在网络中进行ping的时候,能PING通是我们设置的IP地址,而web地址是无法Ping, 也有可能是路由器或是AP那边刷新机制的问题,非常感谢您一直以来的支持。
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    不关闭DHCP AP就会自动分配一个IP地址,出现前面所说的地址不一致的情况
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    int32_t AppWIFISetIpAddrAllocMode(uint8_t mode)
    {
    int32_t status = -1;
    SlNetCfgIpV4Args_t ipV4;

    switch (mode)
    {
    case STATIC_IP:
    charArrToIPVal(&ipV4.Ip, ParaRO.Item.SrcIPAddr);
    charArrToIPVal(&ipV4.IpMask, ParaRO.Item.MaskIPAddr);
    charArrToIPVal…

  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    设置静态IP就是之前的两种方式,通过-ip或者在程序中设置:

    • Static – In this mode the IPv4 address of the device is preconfigured.
    Example:
    _i16 Status;
    SlNetCfgIpV4Args_t ipV4;
    ipV4.Ip = (_u32)SL_IPV4_VAL(10,1,1,201); // _u32 IP address
    ipV4.IpMask = (_u32)SL_IPV4_VAL(255,255…
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    CC3235MODS是STA模式,有些应用场合是在STATIC 下获取IP,有些场合是在DHCP下获取IP地址,目前动态IP地址没问题,静态IP才有问题,STATIC 是如何设置的。
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    路由器会自动分配,使用CC3235作AP时,可以在程序中设定IP
    具体信息查看手册4.3,4.4,5.3节www.ti.com/.../swru455m.pdf
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    好的,我这边让同事测试看看,有及时反馈信息,谢谢。
  • RE: 请教CC3235MODS 官方驱动获得IP地址异常问题

    将-ip后面的IP地址去掉,只输入命令wlanconnect -s "myhome network" -t WPA2 -p "password"
    这样得到的IP地址就是一致的
    -ip是重新指定了新的ip地址
  • RE: CC3235MODS 连接WiFi

    不好意思,另外重新开了贴子。麻烦关注回复下,相关测试结果都已上传了,麻烦了,谢谢。
1 2 3