你好,我看过Terry Han先生的功耗测试报告,于是想自己测试一下CC3200的功耗,我发现。当我使用带有网络功能模块的例程时,会导致程序无法进入主函数,每次都是运行到Display Banner函数这里。我的电流表是自始至终都接在J12的接口上的。我用示波器量了一下WLAN_AP、WLAN_STATION等例程,发现在接入电流表的情况下,示波器接入点为J12的1口。每次系统启动电压都会从3.3V拉到2…
这是我用WPA加密方式,串口打印出的代码,(sop2端帽连接无误)
无法连接其所创建的网络,求工程师解答
收到的
使用板子默认的跳线(如下 图),然后接入电源。LED灯的D5和D6长亮,D7熄灭,说明进入了AP模式。
可以用手机或笔记本连接上mysimplelink-112D82。如图
笔记本最大连接距离大概10M,手机只有8M不到。
在游览器里输入http://MySimpleLink…
請問我在 ccs 編譯環境中該產生那些 uniflash所需要的檔案,才能透過 uniflash燒進cc3220的rom裡,該如何產生這些檔案?然後如何將這些檔案透過 uniflash燒進cc3220的rom裡?有教學嗎?
我试过privisioning_ap但是在网页上配置完,重启就不能连了,在路由器网关上看不见。
然后我试了Out of Box 这个历程,可以用了,但是我把static void OOBTask(void *pvParameters) 函数的所有内容移植到 http-client_demo中就不能用了。可以在AP模式下用网页配置信息,但是拔掉跳线帽切换到站点模式重新启动程序时,它并不会去连接路由器。这是因为什么呀?
对此有两个问题:
1. Out of Box 中是如何实现保存网页配置的信息,然后连接路由器的呀…
之前一直用CCS来编写CC3200 SDK中的Station例程,知道板子要连接的路由器和密码要在common.h中修改。然后今天试了一下wlan_ap的例程,板子可以正常的发出热点,但是输入完AP的名字之后发现并不知道热点的密码,所以特此问一下各位TI员工或者工程师,我的AP密码在哪里存着~
我找了main函数和common头文件没有发现,所以我的问题是我开完AP之后我的AP密码是多少?或者在哪里存着。因为我手机连AP要求输入密码…
08:36:33.199]发→◇fk+ailogin#□
[08:42:44.429]收←◆[WLAN ERROR]Device disconnected from the AP AP: BGGD,BSSID: 0:b0:c6:73:40:c1 on an ERROR..!!
CC3200开机作为AP模式等待设备连接,一分钟以后切换STA模式连接其他wifi模块或者路由器,发完数据再切换成AP模式,如此循环,在此期间如果有一次连接路由器失败,则一直异常,串口会收到 [GENERAL EVENT] - ID=[0] Sender=[0]。 调用sl_Stop(SL_STOP_TIMEOUT)/sl_Start(0, 0, 0)都不能解决,只要调用sl_Start(0, 0, 0);,串口就会收…
现在采用CC3200模块作为STA节点 连接到路由器,当路由器上连接的的CC3200的节点数量超过10个之后会出现丢包率过多,甚至无线网络堵塞的情况。请问CC3200是否可以通过设置RTS/CTS的阈值来减少丢包和堵塞情况的发生?以及在哪儿可以进行RTS/CTS阈值的设置?
CC3200 用IS_CONNECTED(status_variable)判断工作在STA模式下的板子有没有连接上热点。
那在ap模式下如何判断有没有人连接上来呢?
用IS_IP_LEASED(status_variable) 只能在第一次有设备连接上来的时候检测到,感觉设备掉了检测不到。‘
如何才能做到。help
在不考虑连接质量的前提下,我想做一个UDP无线传输试验,请问sl_RecvFrom(iSockID, g_cBsdBuf, sTestBufLen, 0,( SlSockAddr_t *)&sAddr,(SlSocklen_t*)&iAddrSize ); 这个函数中的( SlSockAddr_t *)&sAddr和(SlSocklen_t*)&iAddrSize我应该填什么呢?能直接填IP地址吗?还是填g_ulGatewayIP
TI大神:
我现在使用该网关的程序,根据官方的手册提示做,出现Broker connect fail,
不知道为何。经过网上了解貌似我使用的程序比较老,IBM的quickstart的云配置貌似已经变了。
请问目前这个网关程序还有更新?如何才能使网关连接上quickstart
受教育了 谢谢楼主
最近有个数据采集的项目,CC3200工作在AP模式,设置为TCP Server,要求Client每隔30ms发送一个标记给CC3200, 并且这个标记必须尽快被CC3200接收(允许5ms左右的延时),自己修改了一下SDK的例程,Client每隔30ms发送一个数据包(30个字节左右),Server不是实时接收,而是两次接收相差了100ms左右,或者好几个数据同时接收到,这个问题有什么好的解决方案呢?
CC3200设置为AP且WPA加密方式,如果有客户端接入且密码不对,如何知道?且如何知道客户端输入的密码?
在什么函数中可以观察到?
谢谢!
hello !
我用cc3200做了一块实验板,发现跑程序都很正常,下载例程中AP模式程序,发现手机(华为,三星,ipad,iPhone)都可搜索到,并能成功连接,但是笔记本一直无法搜索到,笔记本搜索家里两个无线路由器都很正常,请帮忙分析下,可能是什么原因?
笔记本是能搜索到开发板的AP,就是无法搜索到我做的板子AP。
正在研究传输数据用UART 还是SPI ?
如果 Wifi的速度不高(≤1MB/s), 那我们就用UART;
否则就用更高速的SPI
TI工程师:
你好!我现在用cc3200连接路由器,我想减小cc3200连接路由器的时间,现在想到的方法就是用静态IP连接路由器,也有一定的效果,请问还有没有其它方法来加快cc3200连接路由器的速度呢?
我想用cc3200与手机直连通信,cc3200作为ap,同时作为tcp服务器,手机app当做tcp客户端,wlan-ap例程和tcp-socket例程都是自动分配ip的,请问要怎么设置固定ip和端口?
servicepack的版本是:servicepack_1.0.0.10.0.bin
用的SDK1.1.0
用TI的开发板可以正常切换到AP模式,但用自己的板子就不能切换到AP模式,程序卡死在sl_Start里面,而且在板子再次重新上电后,FLASH里面的程序都不运行了。但运行在station模式时,程序就不会卡死在sl_Start里面在,程序能正常跑下去。我在切换AP模式前调用了ConfigureSimpleLink…