Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3100,
链接there seems to be an error when trying to retrieve deivce information.this means the device may not have been flashed with the proper FW or application(if using3220),and thus radio…
CCS:12.4
Uniflash:UniFlash 8.2.0
SDK:CC3200SDK-1.5.0-windows-installer
硬件:CC3200-LAUNCHXL
想用CC3100连接到openweathermap.org上获取实时天气,但输出结果显示该http链接已移除(301 Moved Permanently),需要采用https来获取天气信息。
请问如何修改代码才能改为https连接呢?
代码如下:
TI工程师
下午好。
我目前在LAUNCHCC3235MOD评价板上,向脱离调试接口下载程序到flash中。
?目前我P03作为TX,连接了UART转USB的RX。P04作为RX,连接了UART转USB的TX。UART转USB在本地电脑识别为port 02。
ccs uniflash提示下面错误
uniflash提示下面错误…
您好,我使用CC3220SFMOD进行设计开发,然后发现自己设计的板子传输质量与WIFI信号比开发板的差。体现为wifi信号使用软件在同一个地方连接同一网卡,然后自己设计的板子比开发板的差10dbm,传输方面速率波动较大(我使用TCP传输)。请问下TI有没有什么工具可以测试WIFI质量的…
cc3100移植后调用sl_Start(0, 0, 0)死循环在
retVal = _SlDrvSyncObjWaitTimeout(&g_pCB->ObjPool[ObjIdx].SyncObj,
INIT_COMPLETE_TIMEOUT,
SL_DRIVER_API_DEVICE_SL_START);
这可能是什么原因导致的?
SPI没有通?还是什么原因呢?
谢谢
在进行一个UDP的通信测试中,我向板子发送多个UDP数据,板子调用一次sl_recvfrom()只能接收第一个数据
我多次调用sl_Recvfrom()函数保证接收到了所有的网络消息,这能证明网络处理器CC3100接收网络数据时存在消息队列这个机制吗?
如果有,请问如何操作这个队列 或者如何操作CC3100
TI专家:
CC3200芯片在做SRRC认证时,认证实验室说CC3200是限制性芯片,需要国家无委颁发给CC3200的SRRC限制性芯片证书。类似下面图片中的这种证书。
TI WIKI上提到了一些认证相关的东西,也有说做了SRRC认证,但没有相关的任何信息。
processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Certifications
TI的工程师们,你们好,我最近画了一般CC3100的PCB,参照的是CC3100 BoosterPack画得PCB,天线用的是同样的陶瓷天线,我现在有个疑问,因为陶瓷天线两端都是接的GND,所以在我这PCB中,接地的那段GND线(蓝色标准的部分),需要做50欧姆的阻抗匹配么?
在IAR环境下 CC3100开发包的底板测试程序getting_started_with_wlan_station.eww 打不开
这是什么情况。