This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530: update Device 消息后,协调器不会回复Tunnel Transport key 消息,导致无法入网

Part Number: CC2530

终端设备入网阶段:协调器收到路由设备发来的 update Device 消息后,为啥协调器不会回复Tunnel Transport key 消息把网络key给到路由设备呢,协议栈 3.0 如图所示。 - Zigbee 和 Thread 论坛 - Zigbee 和 Thread - E2ETm 设计支持 (ti.com)

TI技术工程师你们好,我遇到了如上连接一样的问题,在新的ZED或者ZR途径另一个ZR入网时,会大概率出现这个现象,除非将途径的ZR断电,使ZED或ZR直接连入协调器,则成功入网。否则就像下图一样,一直向ZC发送Update Device,ZC不发送秘钥。

使用的是ZSTACK3.0.2,TI官网上的最新版本。

为了加快入网速度,我采用预定义秘钥的方式,并关闭了TCLK的请求(但是不知道为何还是会进行Key Transport),配置如下

采用Pre-Configure的方式,并开启了TP2_LEGACY_ZC宏

BDB_DEFAULT_TC_REQUIRE_KEY_EXCHANGE=FALSE
requestNewTrustCenterLinkKey=FLASH
ZDSECMGR_TC_ATTEMPT_DEFAULT_KEY=FLASH