This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI技术工程师你们好,我遇到了如上连接一样的问题,在新的ZED或者ZR途径另一个ZR入网时,会大概率出现这个现象,除非将途径的ZR断电,使ZED或ZR直接连入协调器,则成功入网。否则就像下图一样,一直向ZC发送Update Device,ZC不发送秘钥。
使用的是ZSTACK3.0.2,TI官网上的最新版本。
为了加快入网速度,我采用预定义秘钥的方式,并关闭了TCLK的请求(但是不知道为何还是会进行Key Transport),配置如下
采用Pre-Configure的方式,并开启了TP2_LEGACY_ZC宏
15. Errors due to BDB header build types
这个是只针对ZNP的吧?我用的是CC2530DB工程,按这个弄会编译异常
是的
这条没有看懂到底应该怎么处理,没有很好的演示示例,不知道我是否改对了
并关闭了TCLK的请求(但是不知道为何还是会进行Key Transport)
使用默认设置,不关闭试试
感谢回复,目前我已经按上述的补丁进行了修改。但是仍然会存在ZED经过ZR入网,ZR发送Update Device给ZC,ZC应答ACK后,没有transport key。导致ZED始终无法入网的现象。日志与本帖中的截图还是一样。
无论如何重启设备都无效,唯有改变ZED的位置,经由协调器能直接入网。
我也看了网上似乎不少人遇到了相似的问题,还请指导还有何处存在问题?我已经尝试调试ZC,在获取Update Device的CB函数内断电,但出现问题后,抓包虽然看到有Update Device,但ZC的程序不会执行至此。。