TI工程师您好!
我将80个cc2630的zigbee分成20组,每组一个coordinate三个route,20组网络都是用于串口透传的,每组的硬件设计和程序都是一致的,平均每天有4个route会掉出自己的网络,reset信号下拉正常,但还是无法加入网络,并且故障route一直处于寻找网络的状态,重新烧写程序后一切正常,运行一段时间后又出现掉出网络的情况。
而后,我将所有的route都配置成end device ,掉出网络的情况有所改善,从原来都是route时的每天4个掉出,变为每10天1个掉出。
使用示波器观察发现,cc2630 3v3管脚的电压随着串口透传收发数据的电平波动,TTL电平每次下拉开始收发数据后,CC2630 3V3随着数据收发,会与数据波形同比例被拉低,reset管脚上的3V3也会同样拉低。(3V3供电为2A,排除功率不够的情况)
如下图黄色波形为串口TTL,蓝色波形为3V3电源,请问掉出网络的情况是都跟3V3和reset管脚被干扰有关?我是否需要增加稳压芯片?