This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2630: zigbee运行一段时间后掉出网络,无法启动

Part Number: CC2630


TI工程师您好!

  我将80个cc2630的zigbee分成20组,每组一个coordinate三个route,20组网络都是用于串口透传的,每组的硬件设计和程序都是一致的,平均每天有4个route会掉出自己的网络,reset信号下拉正常,但还是无法加入网络,并且故障route一直处于寻找网络的状态,重新烧写程序后一切正常,运行一段时间后又出现掉出网络的情况。

  而后,我将所有的route都配置成end device ,掉出网络的情况有所改善,从原来都是route时的每天4个掉出,变为每10天1个掉出。

  使用示波器观察发现,cc2630  3v3管脚的电压随着串口透传收发数据的电平波动,TTL电平每次下拉开始收发数据后,CC2630 3V3随着数据收发,会与数据波形同比例被拉低,reset管脚上的3V3也会同样拉低。(3V3供电为2A,排除功率不够的情况)

  如下图黄色波形为串口TTL,蓝色波形为3V3电源,请问掉出网络的情况是都跟3V3和reset管脚被干扰有关?我是否需要增加稳压芯片?

  • 您好,

    为更加有效地解决您的问题,我们需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。

    感谢您的支持。

  • 好的,谢谢,等待你的消息

  • 建議你抓包了解一下問題發生當下是什麼狀況

  • 您好,

    这种情况是会发生在任何 PCB 上还是只是少数设备受到影响?您能否确认重置设备不能解决问题,但重新编程将使其按预期运行? 3V3 和 RESET 波动多少(以 mV 为单位)?是否可以监控设备是否由于这种干扰而正在重置?

    Zigbee 终端设备消耗更少的功率(休眠)并且没有太多信息可以存储在 NV 内存中,因为它们不是路由设备或父设备。然而 Zigbee 路由器节点必须偶尔保存路由和子信息,因此电源电压的波动可能会损坏内存并导致观察到错误的情况。您应确保是在持续供电,并且 NV 闪存操作能够在不受干扰的情况下完成。

    同时建议您可以参考YIKAI的建议,抓包测试一下,可能更能了解问题是什么情况

  • 好的,非常感谢,回复。

     3V3 和 RESET 波动 为200mV;

    很难用抓包的方式查看,20组zigbee,我盯着某一组抓包观察过10多天,被观察的这一组一直没问题,没办法同时观察几组(建筑布局限制);

    这种电压波动倒是没有触发过reset下降沿;

    我先做个稳压电路,再应用到工程环境中再观察观察。谢谢