Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
大家好
我在生成文件中 default 文件夹找到代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我在生成文件中 default 文件夹找到代码
感谢您的回复。但是我看不到您发的图。复制图片url打开时,本网站显示 You do not have permission to view this directory or page.
根据您的文字,我在zc_sampleapp.syscfg找到了 TIDRIVERS -> uart2-> 右边pinmux ->CONFIG_DISPLAY_UART。但是选择其他引脚都是黑色的,无法修改,而且CONFIG_DISPLAY_UART硬件必须为xds110 uart。
我尝试在CONFIG_DISPLAY_UART下添加一个CONFIG_UART2_0,这里可以正常修改。
请问是应该这么操作吗?
此警告是指在GPIO参数中的“使用硬件”部分未设置为Launchpad LED Red的情况下使用Launchpad LED红色引脚。我附上了两张突出显示差异的图片。请记住,引脚可能有不同的编号,因为我使用的是不同的Launchpad。


尽管有警告,但如果设置正确,Led应该正常工作,如上图所示。但是,我建议在使用红色LED时,始终将“使用硬件”部分设置为Launchpad LED红色。如果想将引脚用于其他目的,我建议取下位于led正上方的跳线。这样,就可以将该引脚用作普通I/O引脚。