This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我在生成文件中 default 文件夹找到代码
您好,
您可以使用sysconfig UI修改UART设置。我附上了在sysconfig中查找设置的截图,并突出显示了必要的部分。至于UART2驱动程序的命名,这只是一个命名约定,之前的版本是UART,因此为了区分起见,它被称为UART2。希望这能有所帮助!
感谢您的回复。但是我看不到您发的图。复制图片url打开时,本网站显示 You do not have permission to view this directory or page.
根据您的文字,我在zc_sampleapp.syscfg找到了 TIDRIVERS -> uart2-> 右边pinmux ->CONFIG_DISPLAY_UART。但是选择其他引脚都是黑色的,无法修改,而且CONFIG_DISPLAY_UART硬件必须为xds110 uart。
我尝试在CONFIG_DISPLAY_UART下添加一个CONFIG_UART2_0,这里可以正常修改。
请问是应该这么操作吗?
此警告是指在GPIO参数中的“使用硬件”部分未设置为Launchpad LED Red的情况下使用Launchpad LED红色引脚。我附上了两张突出显示差异的图片。请记住,引脚可能有不同的编号,因为我使用的是不同的Launchpad。
尽管有警告,但如果设置正确,Led应该正常工作,如上图所示。但是,我建议在使用红色LED时,始终将“使用硬件”部分设置为Launchpad LED红色。如果想将引脚用于其他目的,我建议取下位于led正上方的跳线。这样,就可以将该引脚用作普通I/O引脚。