Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC1352P, , CC2652R, Z-STACK, CC2652P
cc2538用什么开发工具,最大支持多少个节点,以为CC1352P 没法和CC2530在zigbee协议上绑定,只能更换为CC2538了,采用CC2538作为协调器,cc2530作为路由器和终端
zstack3.0.2,只有一个协调器和终端,都是CC2538的。
其中协调器掉线后,在终端的ZDO_STATE_CHANGE根据终端状态在串口输出。
输出结果为:
DEV_NWK_ORPHAN
DEV_ROUTER
DEV_NWK_ORPHAN
DEV_ROUTER
为啥终端会有DEV_ROUTER的状态啊?
协议栈版本ZStack3.0.2,ZC&ZR是CC2538,已经使能many to one,户外路边测试物理位置按照间隔30米呈直线摆放,全部是ZR,数量50个,天线距离地面约2米,测试发现单播消息有时会跨过3个(甚至是4个)中间ZR节点进行跳转,也就是大概120米或者150米距离跳转,但是目前这样会出现有时候会断掉的情况,或者是单播能够控制开关,但是ZC收不到返回消息,并且有时也会出现路由失败现象,过一会之后路由重建完成…
看了官方的例子,CC2538 的,里面就有SSI0的例子,我想知道如果想配置成三线SPI总线的话,有没有例子可以参考的!或者文档,谢谢了!
1.C:\ti\simplelink\zstack_home_1_02_02a_44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleTemperatureSensor下面的工程文件直接编译,不修改内容。输出的就是温度传感器的数据吗?修改的话就是只修改application子目录下的文件和main.c的代码吗
我这边碰到个应用需要用到 两个SPI!想问问 CC2538的SPI应该怎么配置!应该是哪几个腿!现在找到的资料里面都没有SS1的相关介绍!
需要一份OTAserver上位机的源码,谁能提供一份吗,谢谢。 mgf_glory@163.com