Other Parts Discussed in Thread: CC2531,
在windows系统CPU为X86/X64安装驱动是正常的,但在ARM64位的系统中安装不成功,个人感觉可能是驱动的问题,哪里能下载ARM64位的windows11的cc2531 usb dongle 的驱动??
大家好,
德州仪器推出了新一代基于ZigBee Light Link开发套件,能够提供一套全面的硬件和软件工具,增加LED照明产品的可互操作无线功能。
http://www.ti.com/tool/cc2530zdk-zll
TI ZigBee 资源汇总【更新中......】
最初用遥控器对三个灯板分别touch link后有效,组成了网络,可以依次控制。后来按过灯板的按钮,现在三个灯板都没法操作了。
问题1:有关touch link
(1) touch link组网后如何使灯板退出网络呢?按键木有reset功能啊?
(2) touch link操作一次就行么? 重新上电后需不需要再次touch link下呢?
问题2:灯板
(1)估计其中两个灯板被我按键按的Reset to Factory…
求助,我按照链接processors.wiki.ti.com/.../ZStack-Lighting_Kit_CC2531EMK上所说的,进行测试,发现一些问题,第一次控制一个灯时,测试成功,和网页上的效果一样,后面我想控制两个灯的变化,发现将新的Zlight2供电后,console上出现
zllSocProcessRpc: CMD0:45, CMD1:c1, not handled
zllSocProcessRpc…
Hi,TI.
我按照processors.wiki.ti.com/.../ZigBee_Lighting_Gateway想搭建该系统,我手里面有原装的BBB,通过烧写镜像后已经能和Ninja cloud连接,我下载最新的 File:SampleBridge-Dongle-1.0.2.zip FW到CC2531EMK,也就是USB Dongle中,并且启动BBB后,查看日志如下:
ubuntu@ninjablock:~…
目前zigbee的主流抓包工具是ubiqua,经常出现客户提供的抓包文件无法解析的问题,特此总结一下该软件的使用方法。
一、软件包下载
不同芯片需要的软件包如下所列:
i'm running about like a Headless chicken. ^-^ ^-^ ^-^
非常谢谢YiKai Chen
1.将cc2650配置成为zigbee终端模式之后,与cc2531进行通讯,可以在上位机进行数据读取吗,用TI的官方的软件进行数据监测,packet sniffer进行数据监测,版本有区别吗?主要是怎么监测终端已经配置成zigbee模式,是否已经有数据发出?
2.cc2650下载的两个hex有前后顺序吗?粗略的原理是什么?
3.bbb核心板上的linux-gateway将cc2531 cdc seial port 是配置为虚拟串口吗?
4.cc2531 cdc serial
…1. 是的
2. 那两个可执行文件?BBB跟CC2531的通訊你得要自己去源碼修改讓它可以輸出通信內容
3. 是