Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK,
你好,TI团队。
图片中的NWK Frame Counter,经过验证,可以使用SSP_ReadNwkActiveKey( nwkActiveKeyItems *items )这个函数来获取此值。
模块复位后,NWK Frame Counter就会清零。请问,程序中这个清零操作在哪?或者我可以给这个参数赋初值并写入到NV吗?
使用的SDK版本为 Z-Stack Mesh 1…
void SysCtrlWakeupSetting(void)
{
/* GPIO A, C and SM Timer can wake up the processor */
GPIOIntWakeupEnable(GPIO_IWE_PORT_A);
GPIOIntWakeupEnable(GPIO_IWE_PORT_B);
GPIOIntWakeupEnable(GPIO_IWE_PORT_C);
GPIOIntWakeupEnable(GPIO_IWE_PORT_D…
HI All
以下兩個問題請教各位。
1、目前是由兩顆2538一顆負責coodinate,一顆負責Router來跟多個end device組網,
google看來也是需要兩顆各司其職,但想確認一下為何不能僅用一顆2538 coodinate對
多個end device進行組網傳輸??
2、2538可使用zstack 3,請問如end device是較低版本的zstack 1.2.2a or 2.x,
請問是否能向下兼容連線傳輸? (走標準profile)
Part Number: CC2538DK
为了使用边界路由器,开启TSCH,我在目录(contiki-ng-develop/examples/rpl-border-router)的Makefile文件中添加代码:MAKE_MAC = MAKE_MAC_TSCH
但是烧录进板子后,边界路由器不能正常运行了,串口打印如下:
使用DMA进行串口接收的开发时遇到了问题,希望请各位前辈专家帮忙解答。
1.查看用户手册发现,外设使用DMA时中断调用的是外设对应的中断处理函数,而外设产生的中断会被屏蔽掉(不知理解是否有误?)。
那么通常使用DMA+串口空闲中断来接收不定长数据的方式无法达成。如何在CC2538中实现不定长串口数据的接收处理呢?
2.在使用串口的同时,也有使用RF接收的需求。这种情况下如何设置RF的DMA控制及处理,没有找到例程。
3.在网上寻找资料的时候,看到有人使用STM32的HAL库代替TI给的例程来实现…
A设备向信任中心申请与B设备的app链接密钥,成功后,A与B通信却并没有使用app链接密钥进行加密,这是什么原因呢?endToend.rar
如题,两个终端设备入网后,通过MAC地址发送数据,无法通信。
代码如下:
其中exAddress2是另外一个终端设备的IEEE地址。
GenericApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)Addr64Bit;
memcpy(GenericApp_DstAddr.addr.extAddr,exAddress2,8);
// Take the first endpoint, Can be changed to search through…
请教:我在用zstack mseh 组网是,用ubiqua抓包 总是发生大量的数据包不断刷屏(如Beacon Request、Power Configuration、Data Request)感觉好像崩溃了,这是什么原因啊?
我在jtag调试的情况下,能进入睡眠模式,按键也能唤醒,并可以正常发送数据到协调器。但是在正常上电(非jtag调试)后,可以进入睡眠模式,但按键没反应,中断没有响应,一直在睡眠状态下。请问是什么地方没对呢?
我用亮led的方式确认进入了睡眠,按键没有唤醒。