按标记浏览

  • RE: 关于tda4vm实时操作系统的问题

    看提供的sdk就可以了,RTOS/QNX/linux都支持,免费的。
    www.ti.com.cn/.../PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
  • 关于tda4vm实时操作系统的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

    请问TDA4VM都支持什么实时操作系统?比如TIRTOS、QNX等。这些实时操作系统是否是商业收费的?

  • RE: 请问能不能帮忙提供一下可编辑的TDA4VM封装。如果不是PADS的,转成ASCII格式给也可,多谢!

    抱歉,TDAxx汽车芯片不通过e2echina论坛进行支持,可以联系您的TI销售获取技术支持或者到e2e英文论坛咨询。
    e2e.ti.com/.../791
  • 请问能不能帮忙提供一下可编辑的TDA4VM封装。如果不是PADS的,转成ASCII格式给也可,多谢!

    Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

    请问能不能帮忙提供一下可编辑的TDA4VM封装。如果不是PADS的,转成ASCII格式给也可,多谢!

  • RE: TDA4VM使用EthernetEthernet問題

    了解,己轉發到E2E英文論壇詢問
  • RE: TDA4VM使用EthernetEthernet問題

    抱歉,TDAxx汽车芯片不通过e2echina论坛进行支持,您可以到e2e英文论坛咨询。
    e2e.ti.com/.../791
  • TDA4VM使用EthernetEthernet問題

    TDA4VM的Ethernet port預計使用4個Ethernet接口,2個有TSN,2個Non-TSN,

    要實現TSN,Non-TSN混合的網路同時可用的狀態,

    在Ethernet Port的硬體或軟體規劃上要怎麼做,可以全接到Ehternet Switch上嗎?

    還是有其它的接法.

  • RE: TDA4VM Ethernet問題

    好的,我到數字信號處理器版再問,謝謝
  • RE: TDA4VM Ethernet問題

    您好,

    TDA4VM属于处理器IC,请在数字信号处理器版块咨询,谢谢!
  • RE: TDA4VM Ethernet問題

    您好,因为TDA4VM 属于processor的芯片,所以我对这颗料不是很熟。
    但从它的内部架构来看,它集成了一个8port的Ethernet的Switch,要看下TDA4VM的datasheet,对这个模块的介绍,比如是SPST,SPDT等什么架构的switch? 从硬件上来讲,比如外接几个通道的Ethernet devices,然后通过这个Ethernet switch的控制信号选择哪路和哪路导通。
  • RE: TDA4VM CSI問題

    您好,DS90UB954或者DS90UB964 应该是和Serialier搭配使用的。您这边接的AVM,DMS,IR camera都应该和Seriliazer接在一起,然后Serializer的输出通过FPD link和DS90UB954/DS90UB964接。

    即这样的一个流程: Camera-Serializer-Deserializer(UB960/UB 954)——TDA4VM.

    另外,我认为AVM一組,DMS一組,Front camera一組之间是可以独立工作的。
    而UB本身就是四个通道的…
  • TDA4VM Ethernet問題

    Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

    TDA4VM的Ethernet port預計使用4個Ethernet接口,2個有TSN,2個Non-TSN,

    在Ethernet Port的硬體或軟體規劃上要怎麼做,可以全接到Ehternet Switch上嗎?

    還是有其它的接法.

  • RE: TDA4VM CSI問題

    您好,能否附上您的应用框图,更好的便于分析您的应用?
    因为TSA4VM 属于processor的芯片,所以我这边可能只能帮您解决DS90UB960的问题, 建议把框图附上,便于分析。
  • TDA4VM CSI問題

    Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, DS90UB960-Q1, DS90UB954-Q1

    看了TDA4VM的CSI介面有兩個CSI0和CSI1各有4個通道,

    想要用CSI0接ds90ub960-q1用4通道接4個攝影機做AVM,

    CSI1接ds90ub954-q1兩個,各使用2通道各接2個攝影機共4個攝影機做DMS及Front camera,

    可以各自獨立(AVM一組,DMS一組,Front camera一組)及同時運作嗎?

  • RE: 使用sys/bios定时器时,定时器周期如何计算

    对TDA4VM这款芯片不熟悉,建议可以去英文论坛问一下。
    e2e.ti.com/.../791
    如果有SYS/BIOS相关的问题,可以继续讨论。
  • 让ADAS技术在车辆中更加普及

    Other Parts Discussed in Post: DRA829V, TDA4VM

    高级驾驶辅助系统(ADAS)功能已被证明可以减少事故、挽救生命。根据消费者报告中的美国公路安全保险协会表明,与2017年没有配备前方碰撞预警和自动紧急制动系统的汽车相比,配备了这些系统的汽车的前后碰撞事故减少了50%。不幸的是,大多数事故发生在连最基本的ADAS应用程序都没有安装的车主身上。

    随着ADAS不断向汽车工程师协会定义的L4和L5级自动驾驶汽车的方向发展,我们有机会通过创造可用于更大范围汽车的自动驾驶汽车技术…