TDA4VM,单目摄像头,深度学习支持不支持3D目标检测?看TI的文档上只找到2D的
Hi, expert
I use tda4, have some questions.
1. Tda4 has MCU ROM code and DMSC ROM code, the ROM code solidified into the soc? or need burn it manually ?
2. I study tda4 boot flow, but can not find out how DMSC and MCU communicate(red…
TDA4内置的MCU,和普通单片机一样,有内置的程序存储区吗?如果没有,MCU程序需要存储在哪里?可以和SOC的程序一起存在eMMC里面吗?还是必须要为MCU单独外挂一个程序存储器,比如OSPI FLASH或者SPI NOR Flash
如何导入与使用预共享密钥?
我在官网搜Hercules芯片有关于功能安全相关的SDL软件包,那么TDA4这款SOC有对应的Safeti_DIAG_LIB及 配置工具么?要去哪里下载呢?谢谢
TI团队你们好!
TDA4VM SOC我们选用的LPDDR4为SASUNGM的K4FBE3D4HMTFCL,设计遇到以下疑问希望你们帮忙解答:
我们采用10层板设计,DDR部分参考16层板设计来走线;LPDDR4 CLK为T型走线,差分可以按照70欧姆来控制,T型部分,140欧姆阻抗无法做到,我们目前的做法是不做阻抗控制。
问题,调试时,有何注意事项?
请问下TDA4VM和DA4VM-Q1与J721EXSOMG01EVM上的J721E芯片有什么区别,没有找到关于J721E这个芯片的文档,以及TDA4VM的TRM上面没有详细的isp,dpac等模块的寄存器,这部分是没有开放还是在别的文档上可以找到?
在本次网络研讨会中,我们一如既往,构建一个易操作、DIY 式的边缘 AI Box 应用。 在售价199 美元的全新 SK-TDA4VM 边缘 AI入门套件 (Tip:该套件支持 8 TOPS硬件加速深度学习) 的支持下,您可以创建一个用于检测如办公室、房间或院子中的人员或其他物体,并对其进行计数的应用程序。 有幸告知您,在此次网络研讨会中,我们将介绍端到端的构建,并将演示软件编程的简便性。无论您是新入门还是经验丰富的开发人员,我们相信这都会对您有所启发,诚邀您与TI共同探讨…
TI专家好,目前我们的平台设计用TPS65941212RWERQ1和TPS65941111RWERQ1这两颗PMIC给TDA4VM88TGBALFRQ1供电,在原理图设计过程中遇到以下两个问题,希望你们帮忙解答。
1、参考“Dual TPS6594-Q1 PMIC User Guide for Jacinto 7 DRA829 and TDA4VM Automotive PDN-0B…
Hello TI TDA4VM team
Could you provide the following information?
1.Successful passing of the CAN conformance test shall be confirmed through provision of a certificate/confirmation document of a 3rd party test house or the semiconductor…
现状
方案A: TDA4VMid 10层的参考设计,Allegre可以打开,但是转换成PDAS 9.5(后缀.PCB)不成功。
方案B:TDA4VMid 16层板的参考设计,转换成PADS 9.5成功。对于LPDDR4走线部分,压缩成10层板的设计(走线保持不变),放置在 L3、L5、L7、L9层。
问题1:对于LPDDR4部分,10层板与16层板的设计不同(阻抗相同…
您好,
当使用DCC工具(dcc_2.03),进行参数调节,会跳出弹窗“Cannot load library itCommun.dll:找不到指定的模块”,请问要怎么解决这个问题?
使用的例程为C7x Kernel Application
但是报错:login incorrect
我输入的是root,不能进入。
整个log如下所示:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.09.24 19:12:10 =~=~=~=~=~=~=~=~…
I modified the following files to compile
In /vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/common/app_cfg.h
#define ENABLE_TIOVX #define ENABLE_IPC #define ENABLE_PRINTF_REDIRECT #define ENABLE_IPC_MPU1_0 #define ENABLE_IPC_MCU1_0…
C7x Kernel Application 例程中的
请问这个文件 PhilDRA829_TDA4VM_3Ph_Dual_Leo2.0_PDN-0C_v0.18.pdf哪里能下载到。需要使用65941213+65941111