按标记浏览

  • RE: TXS0102电压有错误

    是的,TXS0102 的datasheet 没有错误。
    您可以考虑使用LSF0102。
  • TXS0102电压有错误

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

    我在做DFMEA的时候发现TXS0102的VIL(Ax)和VIL(Bx)只有0.15V,而对端模组的VOL是0.45V(max),所以电平不匹配,请帮忙确认是不是TXS0102的规格书标注的有误?如果不是我只能更换个电平转换芯片了,用在I2C上有什么其他型号推荐吗?

    同样:VIH 只有3.3-0.4V,也太低了,一般MCU的VOH(min)=2.0V;

    4G模组: 

    VOH:1.35V(min)
    VOL…

  • RE: I2C电平转换芯片选择

    您好,
    PCA9306是电压电平转换器,TCA9800是电平转换I2C总线缓冲器/中继器。
    TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是pass-FET解决方案)。这意味着TCA9800的A侧和B侧上的VOL极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的VIL阈值导致的通信问题。
    TXS0102也可以用于I2C电平转换,其电平转换范围与pca9306不同。使用时注意输出高低电平范围。
  • RE: I2C电平转换芯片选择

    pca9306和tca9800二者相比,TCA9800是一款真正意义上的buffer,没有静态上的offset 电压,因此Vo能l低至0.2V,减少通讯带来的问题。可以参考datasheet 9.3.3 No Static-Voltage Offset 部分的介绍。
    我认为TXS0102和PCA9306 是可以替代的,PCA9306是专门用于I2C或者SMbus的电平转换,速度400Khz和100Khz都支持的,TXS0102适用于push pull和open drain的应用,并且Open drain应用速率能达到1Mbps…
  • I2C电平转换芯片选择

    Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9800, TXS0102

    我看到ti网站上有pca9306和tca9800两种,一种带buffer,一种不带,应用上有什么区别吗?

    还有就是TXS0102这颗料是不是也可以用作I2C电平转换,和pca9306比起来哪个性价比更高

  • RE: TXS0102 B端 供电不足

    谢谢回复~
    除了对输出电平值的影响,还会有不良影响吗?比如对开漏和推免的影响,以及量产时会不会增加难度或者其他隐患?
  • RE: TXS0102 B端 供电不足

    您好,
    可以外加上拉电阻,会影响输出电平值,具体可以参考:www.ti.com.cn/.../scea054a.pdf
  • TXS0102 B端 供电不足

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

    各位工程师,你们好~

    之前选用了一颗电平转换芯片,和TXS0102 p2p。

    当时测试时发现,B端电压连接到MCU之后,会出现供电不足的情况,之后我们选用了2K的上拉电阻,上拉到5V给MCU供。

    想问一下,TXS0102也会出现相似的情况,需要再加上拉电阻吗?

    我看到TXS0102这颗已经内置了电阻,如果需要外部再加,会影响电平转换吗?或者需要做什么电路上的调整吗?

    感谢您的支持~

  • RE: 找寻 2018 年对您最有帮助的 E2EChina 技术帖

    犹豫设计需要,需要找到一款2通道的不同电压的转换芯片,找到TXS0102,目前也经过了测试,这个帖子帮助我对芯片的电路设计有了更直观的了解
    e2echina.ti.com/.../153915
  • RE: 1.8V的输入信号为何被拉成这样? 断开txs0102,测量芯片输出的信号下降沿正常。请帮忙分析

    您这个设计用于什么什么应用呢?TXS0102用于Open Drain结构时最大速率2Mbps,用于Push-Pull结构时最大速率24Mbps。
    上升沿下降沿又与负载电容有关,负载电容较大的话会造成上升沿下降沿较长。
    建议您先从1.8V电源端入手检查,TXS0102支持AB两个端口电源一样,您可以去掉R8看一下,然后再检查负载电容的问题。
  • RE: 1.8V的输入信号为何被拉成这样? 断开txs0102,测量芯片输出的信号下降沿正常。请帮忙分析

    其他也都是一样的,而且经过此芯片之后输入输出的上升沿和下降沿都会有这样的延迟,数据速率为115200,而且上升沿延迟约20ns,波形和如上图差不多,尤其是下降沿是80ns,想了解下为啥会有这样,是因为我的1.8V电源是通过分压的问题吗?麻烦帮忙分析下为什么下降沿的延迟会这么高。
  • RE: 1.8V的输入信号为何被拉成这样? 断开txs0102,测量芯片输出的信号下降沿正常。请帮忙分析

    输入信号是A1还是B2?输出端是否空载测试的?请问在其他板子上是否也是如此?

  • 1.8V的输入信号为何被拉成这样? 断开txs0102,测量芯片输出的信号下降沿正常。请帮忙分析

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

  • TXS0102 用于FPGA uart 1.8V到3.3V电平转换,OE脚电路改如何设计

    如图

    电路中OE该如何设计,直接上图方式是否可以,另外其他引脚是否有需要改正的地方,谢谢~

  • TXS0102电源转换芯片应用疑问

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

    在使用TXS0102做电平转换时,因为连接的是其他设备的I2C接口,vccb端的3.3V与外面的3.3V系统不同源,一个是板内的3.3V,一个是板外的3.3V,只是通过GND使板内外共地了,此时拉低A1,A2,发现B1,B2一直保持高电平3.3V, B端断开与板外系统连接,A1,A2拉低时B1,B2可以正常拉低;版外的I2C接口默认是拉高到3.3V的,请问此种架构下拉不低的原因是什么?是因为没有像图示下方3.3V同源导致的吗…