https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454173/txs0102-si-simulation-model
器件型号:TXS0102Thread 中讨论的其他器件:TXS0101
工具与软件:
您好!
您能帮助提供 TXS0102DCUR…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454173/txs0102-si-simulation-model
器件型号:TXS0102工具与软件:
您好!
您能帮助提供 TXS0102DCUR…
工具与软件:
嗨、团队:
我是否可以知道 OE 引脚是否可以 上拉至3.3V、而不是1.8V?
谢谢!
Jayden…
我有一个线路需要用同样大管脚,实现SPI和IIC通讯,我是否可以用他来实现(SPI 模式下不上拉, IIC模式下通过两边上拉实现),如果说有问题,是否有其他型号替换? 例如TXS01XX, 另外如果用TXS01系列是不是在IIC通讯的时候也要两边上拉,如果可以,上拉电阻多大合适?请帮忙
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442428/txs0102v-vs-txs0102
器件型号:TXS0102V工具与软件:
TXS0102V 和 TXS0102之间的区别是什么…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1437301/txs0102-regarding-oe
器件型号:TXS0102工具与软件:
你(们)好
我们 在设计中使用 TXS0102DQER 来对 I2C 进行电平转换。 请告知我们是否必须下拉 OE? I2C 总线连接到 FPGA。 我们是否需要将 OE…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433522/txs0102-unused-io-pin
器件型号:TXS0102工具与软件:
您好!
应如何 处理 TXS0102的未使用输入和输出引脚(B2和 A2)?
谢谢…
工具与软件:
我们正在对包含 IC TXS0102DQER 的产品进行认证。
如果对该单元进行了 EMI/EMC 和安全测试或进行了任何其他测试…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422078/txs0102-replace-nlsx4373dr2g
器件型号:TXS0102工具与软件:
你(们)好
您可以帮助推荐可以替换的 NLSX4373DR2G 产品封装吗…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417228/txs0102-schematics-review
器件型号:TXS0102工具与软件:
你(们)好
我想 转换 I2C 信号逻辑电平
案例1)从逻辑3.3V 更改为2…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416225/lsf0102-leakage-from-bn-to-an
器件型号:LSF0102工具与软件:
嗨、团队:
我的客户(Len~ñ a)想了解有关 LSF0102的信息…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415588/txs0102-i2c-fail
器件型号:TXS0102工具与软件:
大家好
我使用 TXS0102作为…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412784/txs0102-txs0102dcur-issue
器件型号:TXS0102工具与软件:
你(们)好
随附的是测量的波形。
绿色:VCCA (+1.8V)
蓝色…
工具与软件:
我们的其中一个流量计传感器输出信号正面临一个奇怪的问题。 下面是说明、我需要有人建议解决方案…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397542/sn74lvc2t45-replace-nlsx4373dr2g
器件型号:SN74LVC2T45工具与软件:
您可以帮助推荐可以替代…