Other Parts Discussed in Thread: BQ24166
您好!
我们将 BQ24166用于我们的项目之一。 我们使用3.7V 锂聚合物电池进行充电。 我们发现、电池充电到100%需要花费大量时间。 当我们在充电12小时后检查电池时、电池电压仍然显示为4.17V。 它未达到4.2V 的完整电池电压。 由于在我们的案例中、电池寿命非常重要、您可以就此问题发表评论。 我们如何才能实现4.2V 的完整电池电平。
由于我们的某些器件的工作电压最低为3.3V、因此我们使系统的工作电压介于3.4V 至4.2V 之间。 因此、我们将3.4V 作为电池低电平、将4.2V 作为电池满电平。 我们的方法是否正确? 您能就此发表评论吗? 连接充电电路和电池规格。