• 2016-9-8

    探秘DLP® NIRscan™ Nano评估模块

    作者: Pedro Gelabert ,德州仪器( TI ) 作为工程师和开发人员,我们的工作就是找到一个将所有元件组合在一起的最佳方法。不管是对于摩天大楼、还是集成电路,内部工程结构都是决定是否能够运转良好的关键之一。但说回来,又有谁不曾幻想做个“破坏王”,把东西都拆开来一探究竟呢?我们最初的与工程设计有关的记忆大部分都来自小时候把看起来复杂——甚至是昂贵——的东西拆得七零八落。 既然如此,我们就打算看一看 DLP NIRscan Nano评估模块(EVM) 的内部构造,我们将用老办法——拆开它。 需要注意的是,任何对光引擎的拆解都会使NIRscan Nano...
    • 2016-8-16

    直接成像数字曝光技术“打印”创新未来

    作者: Carey Ritchey ,德州仪器( TI ) 自18世纪在德国被发明以来,被称为“数字曝光”的打印方法经历了一段很长的发展历程。今天,数字曝光可以在多种表面上打印文字和图片,包括书本和T恤。 这项打印技术的变化也不断地激发出新的创新。被称为“直接成像数字曝光”的技术被设计人员用来快速、轻松地“打印”多种电子产品,所使用的方法是将感光材料暴露在紫外光(UV)之下。 现在,直接成像数字曝光可被用于制作印刷电路板(PCB)、球栅阵列(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)、平板显示、实时条形码标刻,以及计算机直接制版印刷——这项打印工艺可直接将一副数字图像从计算机发送至一块印板上...
    • 2016-7-5

    Avegant头戴式显示设备如何改变娱乐体验

    当 Avegant 公司共同创始人Edward Tang和他的同事一开始决定开发头戴式显示器时,他们深知自己面临着巨大的技术挑战。 “我们希望打造一款时髦的设备,能够带来大屏幕的体验,因此它必须是一款精致而又可供消费者穿戴的产品”,Tang表示。 他们最终开发出来的消费品取名为Glyph,类似于一组连接到智能手机的工作室耳机。其头带中的两个微型显示器可以带给观众丰富的多媒体体验,同时还能够让他们看到显示屏边缘周围的真实世界。 Tang表示:“当我们确定Glyph的主要显示组件时,选用TI的 DLP® Pico™显示技术 可谓是水到渠成。”毕竟,在密歇根大学学习微机电系统(MEMS)时...
    • 2016-6-30

    为物联网传感解决方案拨“云”见日

    物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将有 500亿台数字设备 与互联网连接。 客户正在使用DLP®产品在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感中创造具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能日益增多。 物联网的诸多工业可能性 在DLP技术支持下, 手持分光计 能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物组分是否正确或者药物是否为正品。 在农业方面,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比...
    • 2016-6-20

    使用结构光的 3 D 扫描

    作者 : Pedro Gelabert 博士 ; V. Pascal Nelson ,德州仪器 (TI) 随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量控制、医疗、牙科和原型设计。 3D扫描是提取一个物体的表面和物理测量,并用数字的方式将其表示出来。这些数据被采集为一个由X,Y和Z坐标(表示物体外部表面)组成的点云。对于一个3D扫描的分析可以确定被扫描物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。 一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而...
    • 2016-5-23

    最新的MEMS技术可实现便携式高清投影显示的创新型应用

    作者: Anshul Jain ,德州仪器( TI ) 想象一下,你的汽车遮阳板上夹着一个后装的平视显示(HUD)产品,它能够将行驶方向投射到挡风玻璃上。再试想一下,你的一台 内置微型投影仪 的平板电脑,使你能够随时随地的分享大屏幕的内容。还可以设想,你的一副近眼显示眼镜,能够在你眼前显示导航和社交媒体更新等信息。这些仅仅是众多基于微机电系统(MEMS)投影显示技术的进步而带来的创新应用中的少数几个示例。 基于MEMS的TI DLP® Pico™ 投影显示技术的核心是一组被称为数字微镜器件(DMD)的高反射铝制微镜。一个DMD能够包含数百万个独立控制的微镜,每个微镜都位于与之相关的互补金属氧化物半导体(CMOS)存储器单元的顶端。连同光源...
    • 2016-5-10

    3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤

    作者: Hakki Refai , Optecks 公司首席技术官, Optecks 是一家致力于基于 DLP 技术开发产品和解决方案的公司,是 TI DLP ® 设计公司网络的成员。 当今世界,为物体和数据建立3D模型的表现方式是大受追捧的手段,并被广泛应用在制造业、数据可视化、医学和娱乐等方面。但这些模型从何而来?一种常见的来源是高级计算机辅助设计(ACAD)软件,该软件可通过切割和连接材料的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是 DLP技术 可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值...
    • 2015-12-22

    一颗“任劳任怨”的数字成像芯片

    在德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)位于达拉斯的DLP®产品品质和开发测试实验室内,迈克ž道格拉斯负责一个有点儿“疯狂”的任务——“虐待” 数字微镜器件 (DMD) 。一颗颗DMD们身处电器噪声之中,经受着测试板和工作站的一连串操作和单击——这可比任何的真实使用环境恶劣多了。 在实验室的一个区域里,DMD被通电而震动,以测试其耐受性——毕竟DMD是微型机械电子系统 (MEMS)的一种。而在走廊对面,在一个有点儿类似于肉类冷库的地方,芯片则被冷却到零下55摄氏度。一个专业的烤架则会将芯片一次性加热到125摄氏度并持续长达数星期。与此同时,一个被称为“微镜控制器”的器件扫描每一个DMD的显微表面...
    • 2015-11-24

    我们速度最快且分辨率最高的芯片组适合工业应用,关于该器件的三个事实无可辩争

    就适合工业应用(包括 3D打印 和 直接成像光刻 )的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。 这就是我们开发全新 DLP9000X 芯片组(我们速度最快且分辨率最高的芯片组)的原因。如此一来您可能会问,这对我来说意味着什么?下面有三个确切的事实可彰显其优势。 快上加快 。 DLP9000X 由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的 DLPC910 控制器组成。凭借超过60吉比特/秒(Gbps)的流动像素速度, DLP9000X 可提供的总曝光速度相当于TI DLP ® 产品组合中其它芯片组总曝光速度的5倍以上。此外,它还可针对实时、连续、高比特深度的画面提供一种特殊的像素加载速度,从而产生细节图像。...
    • 2015-10-26

    最新MEMS技术实现了便携式HD投影显示的创新型全新应用

    想象一下,夹在汽车遮阳板上的选装抬头显示器 (HUD) 将驾驶指令投射到你的风挡玻璃上。再想象一台具有 内置微型投影仪的平板电脑 ,不论何时何地,都使你能在大屏幕上与他人分享显示内容。显示导航和社交媒体更新等信息的近眼显示双目镜就在你的眼前显示信息。这只是有可能用基于微机电系统 (MEMS) 的投影显示技术来实现技术进步的几个创新型应用示例。 基于MEMS的TI TI DLP ® Pico™ 投影显示技术的核心是一组高反射性铝制微镜,被称为数字微镜器件 (DMD)。一个DMD可以包含数百万个单独控制的微镜,每个微镜位于相关的补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 存储器单元的顶部。连同一个光源,一个DMD电输入-光输出器件,使得开发人员能够执行高速、高效和可靠空间光调制...