眼下,我们正在TI忙着(以一种良好的方式)改进自己的Bluetooth® Smart产品并进一步发展壮大其阵营。用户对我们的产品兴趣盎然,特别是对最新的SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线微控制器(MCU)更是情有独钟。为帮您简化设计过程,我们的应用工程师团队基于客户经常咨询的问题编写了这个列表,里边的十个步骤可完成您的CC2640无线MCU设计,欢迎在此处查看它。
笔者将在这里给您介绍一下其亮点以及一些内部小贴士:
首先,选择您的无线连接技术…
眼下,我们正在TI忙着(以一种良好的方式)改进自己的Bluetooth® Smart产品并进一步发展壮大其阵营。用户对我们的产品兴趣盎然,特别是对最新的SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线微控制器(MCU)更是情有独钟。为帮您简化设计过程,我们的应用工程师团队基于客户经常咨询的问题编写了这个列表,里边的十个步骤可完成您的CC2640无线MCU设计,欢迎在此处查看它。
笔者将在这里给您介绍一下其亮点以及一些内部小贴士:
首先,选择您的无线连接技术…
Bluetooth® Smart技术正在经历重大改进与提升,而这将实现大范围的物联网(IoT) 应用,从联网住宅到联网汽车,再到工厂自动化,以及资产和人员定位与跟踪。这些全新的改进与提升,其中包括更长的范围,网状网络互连,更高的数据吞吐量和安全性,当与支持蓝牙技术的移动设备的庞大安装基数组合在一起时,就为Bluetooth Smart技术提供了史无前例的优势,从而在IoT应用中发挥极其重要的作用。在蓝牙世界大会上,德州仪器 (TI) 将展示很多产品,并演示这些产品的应用;这些产品使用了公司针对网状网络互连…
特邀博客执笔:Wittra公司首席技术官Warwick Taws
我们中的大多数人都认为“物联网革命”即将到来。但这一形势还不够系统,在技术链中尚无占主导地位的标准。很难让我们每个人都融入整个生态系统 – 我们如何通过这个卓越的物联网点子来赚钱?在Wittra,我们看到的是一个分化“移动物联网”的机会……通过了解其位置和活动来控制移动物体(对象、人和动物)。为了让你更好地了解我们的公司和产品,我们来回答下面的几个问题…
日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth® SIG)发布了全新的Bluetooth 5,这对于目前的蓝牙核心规格4.2(Bluetooth Core Specification 4.2)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网 (IoT)应用领域。凭借Bluetooth 4.2所提供的安全隐私升级,Bluetooth 5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议…
随着新Bluetooth®低功耗软件开发工具包(SDK) BLE-Stack 2.2软件的发布,TI提供了如蓝牙4.2核心规格中所描述的全新的安全级别。但是,这些安全提升到底意味着什么,为什么现在会做出这些提升?
蓝牙4.2有两个独立的安全升级:
配对是两个需要交换信息的蓝牙设备通过一些定义的关系形式建立连接的过程。在许多情况下,这些信息对于其他在连接交换的射频数据包接收范围之内的其他人而言没有价值。但是随着蓝牙从智能手机生态系统转移到物联网
…通过蓝牙®4.2将产品连接到智能手机,这样就提供了两个明显的优势,便于许多应用进行利用:
借助TI的新SimpleLink™低功耗蓝牙CC2650MODA模块,您的产品可以极其轻松地实现这些优势。
预认证的CC2650MODA模块(有关预认证的完整列表,请参见数据表…
对于我们大多数人而言,使用百科全书已经是如同听八轨道磁带那样遥远的事了。从搜索信息到流媒体音乐,智能手机已经进一步提升了我们的生活,让业务经营、联系朋友甚至健康改善都变得更为容易。让我们来看下其给健康带来的最新益处:使用智能手机监测血糖水平。
过去十年里,血糖监测已经从米级尺寸演进为小巧的仪表。以前,人们每天需要无数次使用缓慢而笨重的测试仪监测体内的血糖含量。然后发展到动态血糖监测,其通过向手持式接收装置输出数据的一次性可穿戴传感器为患者提供动态血糖读数…
随着核心规范版本5.0的推出,蓝牙®不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议。该规范增加了三个新的数据速率,其中两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这将促进具有良好室内和室外覆盖的网络,非常适合家庭、建筑和工业自动化的物联网(IoT)产品。
但是蓝牙5无线电链路的实际距离是多少?在本视频,中,我们展示了使用新125 kbps编码PHY(PHYsical)格式的两个低功耗SimpleLink™蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad…
通常在实现OAD(on-air-download)功能的过程中,TI会提供标准的示例BIM(Boot Image Manager)代码来进行镜像校验和下载。在TI所提供的示例代码中,BIM代码一般位于内部flash page31,和CCFG相邻。若用户根据自身功能定义不同,需要在BIM代码区域增加更多功能(例如自定义UART / SPI boot, 自定义安全校验功能等等)而导致自定义功能后的BIM代码超出4k…
作者: TI 技术应用工程师 张彦
CC2640 R2是一款面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片运行TI的BLE协议栈,并支持OAD(Over the Air Download)空中固件升级功能,此空中固件升级功能就是利用Android或者iOS的产品对应app通过BLE对CC2640R2的产品进行固件升级。同时,TI其实提供了Anroid和iOS的源码对其支持:http://www.ti…
作者: TI 技术应用工程师Yan Zhang,Holly Gu
CC2640 R2是德州仪器推出的一款面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片集成有Cortex M3内核,可以运行TI的BLE协议栈,具有功耗低,外设种类丰富,射频性能好等特点。与CC2640相比,R2版本的芯片将部分协议栈迁移到了片内的ROM中,留给客户的应用程序更多的Flash空间…
作者: TI 技术应用工程师Holly Gu, Robin Yu
CC2640 R2是德州仪器推出的面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片运行TI的BLE协议栈,具有功耗低,外设种类丰富,射频性能好等特点。利用它可以实现许多有趣的应用,收到了用户的广泛欢迎。
可是很多用户在量产的时候却犯难了,用XDS110 + Flash Programmer 2,效率很低,还要在GUI上各种配置…
借助核心技术规格5.0版本,Bluetooth®不再作为一个只用于个人局域网络(PAN)的无线协议存在。在这个技术规格中新增加了3个数据速率,其中两个是专门定制的,用来提高Bluetooth低能耗连接的范围。通过良好的室内和室外覆盖率,该提升可以使网络变得更加便捷,而且非常适用于住宅、楼宇和工业自动化中所使用的物联网(IoT)产品。
不过,Bluetooth 5无线链路的实际范围到底是多少?通过使用全新的125kbps编码物理层 (PHYsical)格式,TI此前曾演示过基于两个SimpleLink…