今年在旧金山召开的IoT世界大会上,TI是IoT世界黑客马拉松比赛的主办者。来自全国各地的制造商齐聚一堂,用连接互联网的硬件(由TI和各家云提供商生产)花费两天时间设计和实施物联网(IoT)应用。
获胜团队来自5号房间,是一家总部设在旧金山的公司,专门帮其客户开发可连接到IoT的智能产品。5号房间的团队以Roomba® iRobot®为基础创建了一款连接互联网的智能型垃圾桶,名叫iTrash。该垃圾桶由TI的超低功耗MSP430F5529 LaunchPad和低功耗SimpleLink…
今年在旧金山召开的IoT世界大会上,TI是IoT世界黑客马拉松比赛的主办者。来自全国各地的制造商齐聚一堂,用连接互联网的硬件(由TI和各家云提供商生产)花费两天时间设计和实施物联网(IoT)应用。
获胜团队来自5号房间,是一家总部设在旧金山的公司,专门帮其客户开发可连接到IoT的智能产品。5号房间的团队以Roomba® iRobot®为基础创建了一款连接互联网的智能型垃圾桶,名叫iTrash。该垃圾桶由TI的超低功耗MSP430F5529 LaunchPad和低功耗SimpleLink…
今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成…
Smart-me的联合创始人兼首席执行官(CEO)David Eberli在专访中回答的五个问题
在今年的国际消费电子展(CES)上,智能家居是一个非常热门的话题,这使人们普遍猜测2015年可能是智能家居年。由于许多新创公司不断为互联革命提供动力之源,因此我们希望从奋战在智能家居新领域最前沿的人士那里获取内部消息。我们向Smart-me的联合创始人兼CEO David Eberli问了几个问题 —— 内容涉及互联型设备市场、Wi-Fi®的优势以及他本人与TI的关系。…
在物联网(IoT)市场正飞速发展的同时,许多发布新产品的公司想知道它们如何能使客户确信自己已选择了能轻松安全地连接到因特网的优质产品。
Wi-FiAlliance®已推出了全新的成员资格类别 —— Implementer Membership级别。这种成本较低的全新成员资格类别针对的是智能家居和IoT等新兴市场上并非专门致力于连接设计和开发的公司。Implementer Membership允许这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi…
你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。
Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。其功耗和复杂度曾经是物联网 (IoT) 开发人员所面临的主要障碍。SimpleLink器件减少了低功耗Wi-Fi实现方面的很多障碍,并且使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。
应用中的主要耗电方
在设一个专门基于802…
在真实条件下,环境属性会对应用的能耗产生巨大影响。这些因素包括,比如说接入点 (AP) 运行方式、网络性能、网络容量和负载,以及链路质量。虽然对于环境相关的运行方式的控制通常是有限的,不过我们的SimpleLink™ Wi-Fi® 器件采用高级算法来学习且适应环境,以便在仍旧保持系统稳健耐用性的同时提高性能,并降低能耗。此外,我们已经用超过200个AP测试了SimpleLink Wi-Fi CC3100和CC3200器件,以确保稳定性和最优性能。以下的博文介绍了AP和网络运行方式是如何对应用能耗产生影响的…
远程信息处理控制单元(TCU或T-BOX)是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。
在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍:
第五节:无线连接单元;
第五节:无线连接单元
在T-BOX中,无线连接单元主要包括以下四个模块,GSM/GPRS/LTE,GPS,Wi-Fi以及Bluetooth。
图- 1
1) GSM/GPRS/LTE
GSM/GPRS/LTE都属于移动通信技术。GSM(Global…