最新技术文章
  • 电源管理: 救世主Ga N来啦!第二部分:测量

    在我的上一篇博文中,我介绍了体二极管反向恢复。今天,我们来看一看在一个真实电路中测量反向恢复的方法。

    测量一个同步降压转换器中的反向恢复不太容易。电流探头太大,并且会大幅增加功率级环路中的电感。而且电流探头的带宽也不够。

    使用一个分流电阻器怎么样?这听起来是可行的,不过你需要确保这个器件不会引入过大的环路电感。我找到了几个电阻值在10mΩ,并且具有“低电感”的电阻器。

    我很想把这个器件放在同步FET的源极上,不过会有两个问题:

    • 分流电阻器上会出现栅极驱动电流,以及恢复和负载电流。
    • 这个分流电阻器将增加电感,会由于高di/dt电流而影响到下桥栅极驱动。

    其中一个解决方案就是将分流电阻器放在上桥MOSFET的漏极内,这样的话,分流电阻器就不会影响到栅极驱动了。Vishay VCS1625/Y08500R01000F9R就具有这样的功能—它内置有开尔文连接,并且具有能够减少电感的结构…

  • 电源管理: 救世主GaN来了!第1部分:体二极管反向恢复。

    Other Parts Discussed in Post: LMG5200, TPS40170

    作为电源工程师,我们能够回忆起第一次接触到理想化的降压和升压功率级的场景。还记得电压和电流波形是多么的漂亮和简单(图1),以及平均电流的计算是多么地轻松,并且确定与输入和输出相关的传递函数也轻而易举?

    图1:理想化的降压与升压功率级:这些图看起来真是太棒了!

    当我们对于用实际组件来实现转换器有更加深入的了解时,这个波形变得复杂了很多。不断困扰开关转换器的一个特别明显的非理想状态就是同步降压或升压转换器内所使用的MOSFET体二极管的反向恢复。氮化镓—GaN器件不会表现出反向恢复特性,并因此避免了损耗和其它相关问题。借助于我的LMG5200和一个差不多的基于硅FET的TPS40170EVM-597,我将开始在24V至5V/4A电源转换器中测量反向恢复。

    反向恢复—到底是个啥东西?

    一个二极管中的反向恢复就是当反向电压被施加到端子上时流经二极管的反向电流…

  • 电源管理: 何时使用负载开关取代分立MOSFET

    在知道用电之前,人们用蜡烛照明。这在过去是常用的能在黑暗中视物的照明方式,但灯泡的发明显然是更好的解决方案。

    像蜡烛一样,功率MOSFET(功率场效应晶体管)是切换负载最常见的方式,其四周围绕着众多分立电阻器与电容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。

    系统中的负载开关在哪里

    一个典型系统包括一个电源和多个负载,需要各种不同的负载电流,如Bluetooth®、Wi-Fi或处理器轨。多数情况下,系统必须独立控制哪些负载开启,何时开启,以什么速度开启。利用分立MOSFET电路或集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。

    图1:从电源切换到多个负载

    分立MOSFET电路包含多个组件来控制分立功率MOSFET的导通与关断。这些电路可通过来自微控制器的通用输入/输出(GPIO)信号来进行开启或关闭…

  • 电源管理: 设计适用于2S电池组的电池电量计

    对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。

    原因是多节电池电量计与单节电池电量计的主要区别是这两种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S <5V而4S在~18V范围内(取决于锂离子电池的类型)。电压越高,电池组的安全注意事项更多。例如,对于单节电池组,电池组中除了带电量计,还带有一个过电压保护器。但一个4S电池组通常具有多层安全防护:用来提供电压保护的独立冗余集成电路,以及在发生重要安全事件时可能存在对电源组用户造成潜在伤害时使熔丝熔断的机制。

    单节和多节电池电量计的另一个主要区别功能在于电量平衡。多节电池组中的串联电池均衡设计,能够均分电池电压并在电池组达到充满状态时均分充电状态…

  • 电源管理: 读取电池背面的标签,配置电池电量计

    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将电量计初始配置简化,您只需要借助电池组背面的信息即可。在这一篇博客文章中,我将解释如何读取标签上的数据、这些数据的含义以及在初始配置过程中如何使用这些数据。

    德州仪器电量计系列配备了Impedance Track™技术“简便”算法,支持进行此类配置。事实上,算法本身并不简便。我们称之为“简便”是因为我们希望系统工程师在配置电量计时觉得过程简便。

    基本上,电量计至少需要了解您的电池容量,什么构成充满电,什么构成容量为空(针对您的系统)。

    第一个参数被称为设…

  • 电源管理: 想要电池容量大?试试(高)端吧

    近来,从事电池行业前景可观——当然,我们了解的大多是可佩带产品、智能手机和微型无线耳机,但是在手提产品的另一领域,创新层出不穷。它就是大型电机应用,其领域涉及交付或工业无人机、电池备份和储能系统以及电动自行车和摩托车。

    这些产品具有极高的市场溢价(具有充分理由)。它们具有健壮性且使用寿命长,适用于寻求与价格匹配的优质体验的消费者。

    对于为这类应用提供动力的电池组,需要搭配一种监测解决方案。bq76940和bq76925等产品适合用来捕获特定电池的关键模拟信息并通过继电器传递到微型控制器中,此微型控制器可以是我们的预编程电量计(bq78350-R1)或是由MSP430™微型控制器自行制成的产品。

    每个电池系统需要考虑的另一个首要事项是如何控制充电和放电。时机正确时,这两种动作都能够简单完成,但是在设计时,每一步都要考虑到可能暂时(或永久)阻止其中一种或两种动作发生的情况。例如,已充满电的电池组可能会连接到质量一般的充电器…

  • 电源管理: 生成任意量级的偏置电流网络(第二部分)

    本系列上一篇文章中,得出了描述如图1中第N个RSET电阻比的等式。

    图1:灌电流网络

    该等式如下所示:

    现在,关于等式1,有什么可说的呢?首先,MIN比为1时,相应的MRN比也将为1,这恰如预计的一样。第二,MIN大于1时,等式1分母中两个项具有不同的表现。这意味着基于某些相关物理量(Kn、RSET1、VREF)的取值,MRN可以变得任意大。因此,应避开这一范围,相应地,应转向MIN ≤ 1区域,即确保ISINKN小于或等于ISINK1,N取任意值。

    注意,等式1中根项的分母(Kn、RSET1、VREF乘积)在MRN与MIN1:1线性关系中可导致结果变得极大。最终,VREF和RSET1可增大该乘积结果的可用范围值将受相应的沉余量所限制,不过值得注意的是,ISINK1值固定时,增加VREF需要同时增加RSET1。乘积中最后一个变量Kn是MOSFET过程跨导,可通过设备的选择使其最大化。Kn针对MRN与MIN线性关系…

  • 电源管理: 生成任意量级偏置电流网络(第一部分)

    正如上一篇系列文章所述,利用运放反馈与基准电压生成任意大小的直流电流是一个简单、直接的过程。但是,假设须要生成一些任意数量(以N为例)的电流沉/源(current sink/source),而每个电流沉/源的大小任意,可能须要针对不同阶段的一些复杂模拟电路进行偏置。虽然基准电压的生成仅须一次实施即可,电流沉整个反馈部分的重复进行却使成本与设计空间密集化。那么问题来了:是否可以使用单个反馈源来实现这种偏置网络呢?答案是肯定的,尽管这有些复杂,也须满足某些特定条件。该网络(本文分析中仅以电流沉为例)如图1所示。

    图1:灌电流网络

    最终MOSFET(金氧半场效晶体管)源电压VS以及RSET电阻决定着各柱上的灌电流(sink current);通过去除来自外部电流沉柱的反馈(即所有N>1),已失去对VSN的直接控制。因此,RSETN必须精心选择以生成预期的任意第N个柱的灌电流,即ISINKN。仔细观察上面的图1,很容易得出定义偏置网络第N个柱电流与第1个柱电流的比值的等式…

  • 工业: 楼宇自动化趋势:连通传感器打造更智能楼宇

    提到楼宇自动化,无线传感器网络(WSN)和物联网(IoT)在楼宇中的应用正变得越来越普遍。利用无线传感器网络可以为现有楼宇基础设施增加“智能”元素,无需担心在难以到达的区域进行额外布线和安装。

    看着越来越多的传感器进入无线系统,我常常问自己,“在暖通空调、照明或楼宇安防系统中加装传感器的目的和理由是什么?”

    四种重要趋势可帮助解答此问题:

    • 能源效率
    • 安全和可靠性
    • 用户的舒适度
    • 预防性维护

    本篇博客的第一部分将重温能源效率,这是在楼宇自动化系统加装传感器的一个重要趋势。

    无论您是业主、房主还是租客,我们都关心节能和成本控制的问题。今天的楼宇使用大量的电网能源——然后浪费30%的电网能源1。通过创建一个使用传感器节点的智能楼宇,仅在必要时运行该楼宇的高功耗设备,从而节约能源、减少浪费,最重要的是可以为我们控制成本。

    图1显示了一组商业楼…

  • 电源管理: 低压差线性稳压器如何满足汽车摄像头模块的功率要求

    后视摄像头正在成为车辆的基本安全特性;事实上,美国国家公路交通安全管理

    局 (NHTSA) 宣布,2018年5月之后生产的全部汽车必须具有后视技术。所以在这篇博文中,我将讨论一下使用低压降稳压器 (LDO) 来处理后视摄像头的功率限制。图1显示的是高性能LDO的共同特性。

    图1:LP5907和LP5907-Q1特性

    如果你正在为汽车摄像头设计一个电源,你主要考虑的问题就是洁净电压稳压和经优化的总体系统尺寸和成本。这些要求都可以使用TIDA-00535参考设计中所示的LDO来实现;TIDA-00535提供摄像头模块一侧的电源管理解决方案的指导原则、测试数据和设计文件。图2显示的是TIDA-00535的一个概念方框图。

    图2:TIDA-00535方框图

    洁净电压稳压意味着低纹波和稳定的电压调节,这两点对于摄像头模块内的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 图像传感器都很关键。CMOS图像传感器对于标称输入电压电平的变化十分敏感…

  • 电源管理: 我的LDO怎么了?

    热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计上台面后,设计师通常会意识到自己的错误。更糟的是,由于稳压器的运行温度超过其额定温度,这种设计在实际使用中会发生故障。凭借新型线性稳压器的新功能和规格,很容易忽视封装中消散的功率。

    记住,线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下作为可变电阻器,在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。

    图1. 线性稳压器框图。注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。

    人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实。旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100毫安的恒定负荷,则可以将其简化并模拟用于图2所示的热目的。当输入电压为5V,输出电压和功率分别为3.3V和100mA时,旁路元件耗散的功率将达到170MW。

    那么如果输入电压为24伏时会怎样?此时的耗散功率为(24-3.3…

  • 电源管理: 保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现

    由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博文中着重强调的内容。在这篇博文中,我将讨论准确电量计量的某些参数,以及如何微调参数获得最佳性能。应用工程师、电池组工程师,甚至是系统级工程师,在大批量生产前经常会进行这些微调。

    一个定制的电池模型

    为了获得电量计的最佳性能,你将会须要使用基于闪存的电量计,在这里,你可以完全定制电池模型。对于寒冷温度下的性能,第一步就是始终具有一个定制的电池模型。这个过程会花费数月,并且只能在具有可配置数据闪存的电量计上可用。

    散热模型

    几乎所有的电量计都有一个散热模型功能,以帮助更加准确地预测电量。与一个电池模型相类似,散热模型用于解决充电或放电期间的电池自发热。简言之,散热模型使用阻抗信息和放电电流来从功率计算中获得温度数据。这个特性使用数据闪存参数进行配置…

  • 嵌入式处理: 真实环境中的长距离Sub-1 GHz连通性

    你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?

    然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件灵活性和在不太拥挤的频谱上运行,所有这些组合在一起使得Sub-1 GHz技术成为这些长距离IoT应用的理想选择。

    TI的Sub-1 GHz解决方案,在169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 470MHz, 500 MHz, 868 MHz, 915 MHz和920 MHz ISM波段内运行,用已经验证的100km以上距离提供最长的真实环境RF范围。在长距离的情况下,另外一个要求就是稳健耐用性。我们的Sub-1 GHz窄带产品用最低功耗来满足所有开发人员对于网络距离和稳健耐用性的需要。这意味着,这些器件能够以最低功耗,透过混凝土、穿过城市,在更长的距离上进行数据传输,而不受其它源的干扰。最后,TI的窄带解决方案能够满足标准长距离网络需要…

  • 嵌入式处理: 低功耗Wi-F i®:应用属性如何影响能耗

    有很多时候,通过正确配置系统属性,尽可能地减少浪费能量的操作,我们可以极大地改进基于Wi-Fi® 的系统的能耗。

    其中一个可以被轻松优化、且浪费电能的运行方式就存在于很多家庭自动化产品中,虽然它们是静止的,并且始终与同一个家用网络相连,但是它们每隔一段时间就搜索已知网络,为重新接入这个Wi-Fi网络做好准备。在这个情况下,一个能耗更加优化的方法就是让器件自动连接至最近一次连接的网络,而只有在非常少的情况下,这种连接尝试才会失败,也只有在失败之后才搜索已知网络。

    SimpleLink™ Wi-Fi CC3100/CC3200器件,设计用于低功耗IoT应用,提供一些能够帮助你配置系统属性、根据应用需求来优化能耗的特性,而且可以轻松地通过直接API调用来访问这些器件。请继续阅读,后面有与属性相关的更多内容,你可以轻松配置这些属性来优化能耗。

    Wi-Fi层属性:

    快速连接—这个特性将器件配置为,与它最后连接的接入点…

  • 嵌入式处理: 低功耗 W i - Fi® :环境属性如何影响一个应用能耗

    在真实条件下,环境属性会对应用的能耗产生巨大影响。这些因素包括,比如说接入点 (AP) 运行方式、网络性能、网络容量和负载,以及链路质量。虽然对于环境相关的运行方式的控制通常是有限的,不过我们的SimpleLink™ Wi-Fi® 器件采用高级算法来学习且适应环境,以便在仍旧保持系统稳健耐用性的同时提高性能,并降低能耗。此外,我们已经用超过200个AP测试了SimpleLink Wi-Fi CC3100和CC3200器件,以确保稳定性和最优性能。以下的博文介绍了AP和网络运行方式是如何对应用能耗产生影响的。

    接入点运行方式对能耗的影响:

    Wi-Fi连接序列—每一个AP的连接完成时间(以及由此产生的能耗)也许都是不一样的。对于那些频繁与AP连接和断开的应用来说,这会成为总体解决方案能耗的很大一部分,比如说传感器应用。对于那些与接入点保持连接的应用来说,这些能耗可以被忽略不计。

    闲置连接模式(“信帧接收…

  • 嵌入式处理: 低功耗Wi-Fi®:如何测量Wi-Fi应用的能耗

    对于应用能耗的测量使你能够评估产品的能量使用寿命。Wi-Fi® 应用需要测量系统的单个使用周期以及整个使用寿命内,未激活低功耗(也就是静态)和激活(即动态)模式下的能耗。因此,静态测量工具不足以满足要求,而需要更加先进的测量工具。在这篇博文中,我将讨论测量应用能耗的不同选择。

    应用能耗计算背景知识

    一个系统的应用能耗配置描述了系统在不同工作模式下的能耗。此配置还包括在不同系统模式之间进行转换时所消耗的能量。消耗的总电能是使用时间内从电源汲取电流数量(测量单位为安培)的积分:

    或者,消耗的电荷量可计算如下:

    通常情况下,使用的是一种更加简单、分段式的能耗线性逼近描述方法:

    或者,消耗的电荷量可计算如下:

    一个电池的容量表示出它能够储存的电荷数量。可以用安培小时额定值来指定电量,这个值与电荷量相等。应用电荷消耗量与电池电量决定了应用的使用寿命。

    应用耗电量计算示例

    每个耗电量使用情况是动态(瞬变…

  • 嵌入式处理: Genie公司的创新型车库门控制器开启了通向智能住宅的大门

    作者:Steve Janas,Genie公司零售副总裁&总经理

    智能住宅和住宅自动化是IoT革命的主要推动力,而门禁系统成为这一领域内的突出应用之一。其中一个经常用到的住宅入口就是车库,而这也使车库成为添加无线连通性、并由此获得更多控制功能的理想场所。为了对智能车库这一商机有更好的了解,我们向Genie公司了解了他们的创新型新产品—由SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线微控制器实现的Aladdin Connect。

     

    1. 1.            Aladdin Connect是一款什么产品?

    Aladdin Connect是一款车库门控制器,它使用户能够通过一个智能设备,在远程监控车库门,并且改变车库门的开/关位置。Aladdin Connect控制器可以使个人更加安全和方便地控制车库门的开关,或者在其它诸如度假屋或上年纪父母的家中进行远程控制,这一切都可以通过一个智能设备完成…

  • 模拟: 电感感测:对按钮的重新认识

    电感感测技术使得设计人员重新思考那些已经存在很多年的许多问题。今天,我將为你展示一个按钮设计的先进方法;在这个方法中,不再需要使用任何的移动部件。

    传统上,电器和消费类电子产品上的按钮使用一个阻性触摸解决方案;这个解决方案依靠机械按钮来实现正常功能。移动部件的使用容易受到长期稳定性的影响,并且看上去不太美观。这个方法也无法实现外壳的完全密封,这也使它容易受到潮湿和其它污染物的影响。

    电容按钮已经解决了很多机械按钮存在的问题,诸如稳定性问题,但是电容按钮仍然会受到外来物质的影响,比如说按钮表面水滴。此外,有的时候戴手套就无法操作电容按钮。

    支持金属触摸技术的电感到数字转换 (LDC) 解决了这些问题,而同时又可以实现时尚而又非常可靠的按钮。其外壳可由单片金属制造而成(如图1中所示),这使其具有很高的成本有效性,并且不受潮湿环境的影响。

    图1:包含四个按钮的ToM设计

    传感器是一个位于外壳内部的印刷电路板 (PCB) 线圈…

  • 汽车: 4个并不一定比3个难对付

    上世纪70年代的法国里昂,先不说新成员给家庭带来的欢声笑语,第四个孩子的出生往往意味着对家庭基本设施的升级改造,以及对原有生活方式的重大改变。在最多只有3个孩子时,父母能够充分利用现有资源,让老大与老二睡在同一间卧室,将这三个孩子全都塞到小轿车中(是的,没错,那时跨界车和SUV还没发明出来呢)。

    与这些年的休斯敦和德州公路、汽车或住宅不同;里昂的父母们必须积极地为几乎每一件东西的升级换代做好准备,从全新的公寓到新学校或新车。在这个背景下,1984年推出的首款MPV概念车雷诺Espace使很多有4个孩子的家庭缓了一口气。正如你所想象的那样,爹妈们需要一个切实可行的“项目”计划来解决相关费用,并且及时为新出生的宝宝完成这个升级改造。不过这一切都是值得的。

    对于他们的第四个孩子,父母们充满了期待和怜爱,不过可以想象一下,他们在无需额外开销,也不用对家庭基本设施(以及银行账户!)进行彻底改变的情况下就能轻松迎接新生命的到来是一件多么令人高兴的事呀…

  • 工业: 我们为工业4.0的到来做好准备了吗?

    作为一名工业自动化领域的从业人员,我目睹了工业4.0在一天内以不同的形式出现在我的身边:媒体覆盖、用户会议,以及其它与包括工程师和CEO在内的所有人的对话。不过,目前大多数与之相关的书籍和出版物使我更加困惑,而并没有告诉我其中的原因。在这篇博文中,我想要与你分享我对于工业4.0框架执行的一些真实想法—以及到底是什么原因使工业4.0的成功部署变得如此漫长。

    谁需要用到工业4.0,它到底是何方神圣?

    在制造业拥有竞争力需要对生产工艺的不断改进和提升。制造商可以使用信息技术 (IT) 来大幅提升效率和灵活性。对于产品生命周期透明且实时的了解可以帮助制造商构建工业4.0框架的骨干。在大数据云中运行分析有助于改进这一过程。

    这个高级描述提出了一个关键问题:

    • 有必要将来自现场级的所有数据都存储在大数据云中进行分析吗?

    对于来自生产车间的输入/输出 (IO) 数据的处理对于大数据分析来说太快了。图1显示了周期时间内的处理级…

  • 模拟: 射频采样:频率规划产生洁净频谱

    **这篇文章是模拟接线 (Analog Wire) 内月度RF采样博客系列中的第8篇博文**

    你认为你的射频 (RF) 采样设计运行的还不错,其原因在于你选择了合适的器件,并且定义了时钟源。不过先等一等;你所要完成的工作还远非如此。在不进行适当的频率规划,以确保谐波或时钟混合杂散中产生出洁净频谱的情况下,即使是最好的器件也会造成性能下降。我在上一篇博文中讨论了与交错转换器有关的某些缺陷。频率规划始终是良好收发器设计的一部分,不过RF采样更加关键,这是因为信号一直处于所需的频率频带范围内。与其它具有中间频率 (IF) 或基频级 (BB) 的配置不同,RF采样架构不具有清洁频谱的窄频带通道滤波功能。

    在这些发射器中,管理要求将严格限制杂散乘积的等级,使其落在所需频带内,并且刚好在频带外。这些转换器内产生的杂散乘积在到达功率放大器 (PA) 之前无法被有效过滤掉。一旦受到辐射,这些乘积就有可能干扰其它用户。

    用一个RF采样数模转…

  • 模拟: 电压基准噪声对于增量-累加 A D C分辨率的影响

    你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,“小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。”中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。

    如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内的噪声几乎不受基准电压、基准噪声或输入信号噪声变化的影响。虽然这个测试条件相对于实际应用来说是一个过于理想的情况,它的确较好地给出了一个不受某些外部噪声源影响的ADC噪声性能。

    图1:ADC噪声性能测试(和调试)…

  • 电源管理: 用负载开关减少涌入电流

    在大多数系统中,为了确保电源轨电压不会出现压降,电容器遍布于整个设计中。当电源刚刚被施加到系统中时,为这些电容器充电会导致一个涌入电流,如果不加以处理的话,这个电流会造成数个系统问题。

    图1显示的是一个使用一个电源—DC/DC,低压降 (LDO) 稳压器,或者外部电源—为一个下游负载供电的系统示例。

    图1:典型配电电路

    系统启动时,电源将上升到经稳压电压。随着电压增加,一股涌入电流进入未被充电的电容器。当电容负载被切换到一个电源轨,并且必须被充电至那个电压电平时,也会产生涌入电流。进入这个电容器的涌入电流的数量由电压斜升的斜率决定,由方程式1表示:

    (1)

    在这里,IINRUSH 表示由电容所导致的涌入电流的数量,C代表总电容值,dV是斜升期间电压的变化量,而dt是电压斜升时的上升时间。

    涌入电流带来的问题

    主要有两个与涌入电流相关的顾虑。第一个顾虑就是电路板上的迹线和组件的绝对最大电流额定值…

  • 汽车: 克服汽车仪表盘电源设计难题

    不知你还记不记得,仪表板曾经非常的枯燥乏味?它们通常有5个功能:速度计、转速表、里程表、油量表和温度表。

    图1:以前,仪表板很简单,耗电也比现在低很多

    万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个使用图形化显示方式的就是油量,看起来好像一把钥匙从水中伸出来。

    图2:以前的仪表板中的图形化显示非常有限,其中就包括这把从水体中伸出的万能钥匙。

    在过去几年中,仪表板开始变得越来越有意思了。如果你还未升级你的81 Scirocco的话,它们可比之前好看多了。

    图3:目前,仪表板已经是数字化的了,耗电也更多了。

    目前的大多数仪表板是数字的,将LCD和LED用作背光光源(图3)。事实上,如果你只有一个3.5英寸显示屏的话,就属于比较低端的了。目前的发展趋势是7英寸显示屏,如果你买得起高端车辆的话,那么12英寸显示屏也属于标配…

  • 嵌入式处理: 我们的多房间音频解决方案让你能够聆听到每一个节拍

    随着越来越多的人青睐物联网 (IoT),音频应用将继续成为开发人员和用户所关注的一个领域。流媒体音乐在过去数年间受到了广泛的关注与喜爱,其中的很大原因就在于用户现在在他们的住所内有多个可供使用的联网设备。

    虽然无线音频不是一个全新概念,不过多房间音频解决方案的设计会带来几个全新的设计挑战。Wi-Fi® 同步就是创建无线音频解决方案时的一个关键因素,而我在上一篇博文中已经讨论过这一话题。多房间音频系统的主要挑战在于如何无线分布多个音频扬声器,这些扬声器有可能位于住宅热点覆盖范围的边缘,或者完全在覆盖范围之外。

    通常情况下,当一组无线扬声器在同一房间内,并且开始回放时,房间内的一个扬声器将负责将内容分配给其它扬声器,并且使它们同步(也许还需要从一个在线音乐流媒体服务中下载内容,或者从移动设备中获得内容)。这个扬声器将发起一个对房间中每一个扬声器的单播流,将合适的音频数据发送给这个扬声器。虽然这个音频流(处于IP层)是单播的…