最新技术文章
  • 嵌入式处理: 工业用IoT—就像1、2、3那么简单

    你仍然在工业设备中使用电缆吗?

    无线连通性技术已经存在了有一点时间了,虽然针对用户市场的应用随处可见,还是有很多充分利用这一技术的其它商机。目前,这些商机也将触角延伸到工业市场领域,这是因为全新平台可实现对工业物联网 (IIOT) 传统思路的重大变革,从而不再像过去那样需要使用电缆。

    全新的Sitara™ AM57x处理器系列,在与WiLink™ 8 组合连通性模块组合在一起使用时,会在无线工业应用领域产生巨大变革。在将两个器件组合在一起时,你可以得到一个高性能平台,这个平台能够实现:

    • 无缝云端连通性
    • 高无线数据吞吐量
    • 集成式双模式Bluetooth®/Bluetooth Smart和Wi-Fi® 连通性
    • 统一的编程体验,以实现对系统的控制

    工厂自动化是这两个器件完美结合的典型示例。我们WiLink 8器件的工业温度能力和精准时间同步特性,在与Sitara AM57x处理器的高性能组合在一起时…

  • 电源管理: 一个简单6通道电源轨排序解决方案

    多通道加电和断电排序已经成为很多电源系统的必备功能。随着这些系统的复杂度不断增加,工程师必须针对更加严密紧凑的计时技术规格进行设计,并且在反向序列出现时具有断电功能,并且能够处理大量的电源轨。

    LM3880/LM3881简单电源排序器提供一个简单且精准的方法,来控制这3个独立电源轨的加电和断电—然而,根据目前电源系统所具有的复杂度来看,3通道排序也许还是不够用。所以,对于那些需要对更多电源轨进行排序的系统,你可以将两个LM3880/LM3881器件级联在一起,以实现6通道电源排序。在这篇博文中,我将讨论一下如何将这些器件级联在一起,实现所需应用。

    针对3通道排序的单个LM3880

    LM3880通常用于3个电源的加电和断电排序,并且在宽温度范围内,借助精密时序功能来提供一个非常简单的解决方案。这一点在断电过程中需要反向序列时特别重要;这种情况会出现在很多微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 中。图1显示了一个

    …
  • 电源管理: 为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要?

    在全新的笔记本电脑、智能手机和平板电脑推出后,USB Type-C成为了一个热门话题;在这些设备上都有即可用于充电,又可用于连接外设的Type-C端口。

    这个变化增加了对于Type-C AC/DC充电器和充电宝的需求量,这是因为Type-C接头具有方便用户使用的可翻转功能。而更加重要的一点是,Type-C充电器和充电宝普遍适用于多个笔记本电脑、智能手机、平板电脑以及更多其它电子设备。

    有意思的是,这些充电器和充电宝的配置与它们的上一代产品Type-A并没有很大的不同。然而,某些充电器设计人员有可能会忽略的一个关键点,那就是由于额外的Type-C电路,Type-C连接会需要额外的电能。而这不仅仅是USB 2.0时代的D+/D-连接。

    Type-C需要配置通道 (CC) 引脚来检测插头方向、确定已连接端口的用途,并且在需要更高的输出电压时建立额外的电力传输 (PD) 通信。这些额外功能需要更加复杂的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流…

  • 嵌入式处理: 工业应用正朝着嵌入式处理迈进

    工业应用领域正在不断增长,工业生态系统也始终需要更高的性能和更多样化的处理能力。而这正是Sitara™ AM57x处理器系列成为业内众多应用理想处理器解决方案的原因之一。凭借其独特的内核以及一个位于中央的高性能ARM® Cortex®-A15,该处理器系列为工业市场提供了一个拥有高性能和高灵活性的解决方案。

        

    多核处理器是很多工业应用的理想选择,其中就包括可编程逻辑控制器(PLC)。PLC上的工业和可编程I/O选项需要处理器来实现与多种工业电机驱动器和工厂自动化设备的对接。由于网络互连与目前工程设计领域的融合度越来越高,可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS) 使得设计人员能够利用任何工业网络中的PLC。PLC对于任何用于标准I/O控制的复杂工程自动化系统而言都是必不可少,就好比驱动控制也是工业实时控制应用所必需的。目前的计算机数字控制(CNC)需要兼备高性能、实时控制以及由单个嵌入式处理器所实现的网络访问…

  • 嵌入式处理: 适合智能电网应用的 AM57 x 处理器

    智能电网和能源行业正在不断发展,变得越来越高效,不过这些高效率也带来了特定的处理器需求。嵌入式处理技术可赋予智能电网“智能性”,因为我们要使用比以往任何时候都多的逻辑来监测和控制电力分配。在当今这个技术变革的时代(被称为工业4.0时代),欲满足智能电网应用的需求,TI的Sitara AM57x处理器是最合适的处理器,这应归功于它们功能强大的内核组合。此类全新的处理器作为灵活的嵌入式解决方案,是保护继电器、变电站以太网交换机、变电站网关和变电站控制器(RTU)等诸多智能电网及能源应用的理想选择。变电站自动化是智能电网行业的重中之重,而AM57x处理器因具有芯片上可用的特殊内核和外设,所以非常适合于那些面临变电站特有挑战的设计工程师。现在,我们将对一些这样的外设以及它们具备的优势展开深入探讨。

    保护继电器的智能化程度现在比以往任何时候都高;数字信号处理器(DSP)用于分析时收效甚佳,这也是众所周知的。就该器件而言…

  • 模拟: 现在PurePath Console 3可以进行微调了!

    如果你听说过智能放大器的话,你也许想过,如何用音频使你的下一款产品在众多的竞争产品中脱颖而出。虽然你能够保证用诸如TAS2555智能放大器等器件设计、布局布线并且生产出印刷电路板 (PCB),不过使上市产品能够发出正确的声音似乎才是最最重要的。

    别担心。PurePath™ Console 3软件套件 (PPC3) 能够用易于使用的图形化用户界面 (GUI) 和集成工具来打消你的这一顾虑。

    全新一代PurePath™ Control 3软件套件结合了以下几个特性:

    • 一个基于区块的GUI,以实现轻松导航。
    • 可以加快学习曲线的应用程序内提示和实战演练。
    • 针对扬声器特性化设置和调谐的逐步处理。
    • 实时更新—无需查看最新版本。

    这个应用程序使你能够快速且轻松地对最终的扬声器解决方案进行特性化设置、调谐和测试,从而在实现全方位保护的同时,确保了声音的响度。在TAS2555智能放大器主页面内…

  • 电源管理: 在使用负载开关时,时序决定一切!

    对于一个终端用户来说,打开一个电子设备很简单;只需按下按钮就可以了。然而,需要花费大量的精力来创建一个平滑顺畅的加电体验。系统接通的过快将会导致由不可控的涌入电流大尖峰所引起的电源故障。对于那些基于微处理器或FPGA的应用来说,正确的运行需要特定的电源轨排序。有时候,在启用下游电路之前,最好让特定的子系统加电。使用负载开关来管理电源排序可以更轻松地为终端用户提供平滑顺畅的加电体验。

    在大多数系统中,在一个设计中遍布着电容器,以确保不会出现电源轨压降。在最开始加电时,为这些电容器充电会导致涌入电流;而这个涌入电流会超过下游电路的最大电流额定值。如果听之任之,这会使得电压轨处于稳压之外,从而使系统进入不利的状态。不对涌入电流进行检查和限制也会损坏电路板连接器和电路板迹线,这是因为涌入电流超过了它们的承载能力。为了管理涌入电流,施加到电容负载上的电压需要具有一个受控的上升时间。所有德州仪器 (TI) 负载开关都具有一个集成软启动,而某些器件甚至提供针对变化电容负载的可调上升时间…

  • 嵌入式处理: AM57x处理器在手,何愁没有一种内核能满足您的需求?!

    随着嵌入式领域的不断扩大,应用也变得日趋复杂。因此,对特定处理器内核(面向特定任务)的需求正在迅速增加。在我们生活的世界里,一种高性能、单架构处理器称霸天下的情况已不复存在。在单个处理器中实施多种内核的理念开始获得推崇,我们也开始看到地球上最复杂的应用可凭借单个处理器来完成计算。

    TI最近发布了全新的Sitara™AM57x处理器系列,这些处理器的设计目的是迎合嵌入式行业对处理器(能符合各种性能要求同时保持足够的灵活性以满足多种应用的需求)的特定需求。配备了多达两个ARM®Cortex®-A15内核、两个C66x DSP内核、若干视频/图形加速器、一个四核可编程实时单元(PRU)以及两个ARM Cortex-M4内核,Sitara AM57x处理器非常适用于那些不只需要单核性能的嵌入式应用。这类集全部功能于一体的处理器赋予了灵活性全新的意义。AM57x处理器没有几乎相同的内核,而是让设计人员能从各种内核中进行选择…

  • 电源管理: 更小巧、更高效的充电宝正向你走来!

    在长途飞行或参加时间较长的会议时,如果你需要为智能手机或平板电脑充电的话,充电宝就是一个必备设备。在事先为充电宝充电后,你可以将其内的电能高效地传输到你的便携式设备中,从而实现更长的运行时间。为了给你的设备提供足够电能,充电宝应该具有一个大容量电池—比你设备电池的容量高一个数量级。它还应该将非电池电路保持在尽可能低的水平上,这样的话,它的尺寸就不会比你的手机大多少了。最后,充电宝的效率必须非常高(95%以上),在电力传输时不会浪费电能,也不会变得过热。

    图1显示的是一个典型充电宝供电系统配置。由于电源几乎一直是一个单节锂电池,而输出电压始终为5V左右的USB端口,充电宝还需要:

    • 一个将充电宝电池电压转换为USB端口电平的升压转换器。
    • 故障期间,一个将输出电流限制在USB端口的负载开关。
    • 一个检测电路,在有物体连接至输出USB端口时通知系统。

    图1:典型充电宝供电架构

    TPS61088是一个传统升压转换器…

  • 模拟: 设定新标准:高清音频正在改变着我们的收听方式

    由于目前有大量的新设备和服务能够提供最高品质的音频和声音内容,高清音频离我们越来越近了。你可能已经听到过正在不断发展中的无线高保真音频发烧级设备 (hi-fi,WiFi);通过使用这些设备,用户可以在住所的任何一个房间内,通过Wi-Fi,以流媒体的方式传输高质量音频。你也许还看到过全新的流媒体服务,实现之前根本就不能提供的CD音质或更好的音频内容。很明显,CD的普及很快会成为昨日黄花,现在正是为追求休闲娱乐的听众和音响发烧友们提供更高质量音频的好时候。

    这是四部分博客系列中的第一篇博文。在这篇文章中,我将讨论在相关外形尺寸内对于高质量音频的要求,我还将仔细查看一下高质量音频到底是什么,以及如何满足这一要求。

    高质量或高保真音频可不仅仅是金耳朵 (Golden-Ear) 音响发烧友们享受的音乐;它是一种能够为每个人都提供更加层次浸入式体验的方法。借助高质量音频,你有一种身临其境的感觉,好像与音乐家们在一起,或者获得全新的观影体验…

  • 电源管理: 保护你的系统不受反向电流的影响

    在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出到输入。幸运的是,有很多方法可以保护你的系统不受反向电流的影响。这是反向电流保护系列博文的第一篇文章,在这篇文章中,你将能够对现有解决方案有高层次的总体认识和了解。 

    原因

    反向电流的最常见原因,即反向偏置电压,就是输出上的电压要高于输入上的电压,从而使电流在系统中的流动方向与你希望的流动方向相反。图1中显示了这个情况。

    图1:反向电流

    VIN 由于功率损耗突然变为零,使得系统输出上的电压高于输入电压,这种情况是有可能发生的。或者是电源MUXing意外地导致了一个反向电压事件。

    如何防止?

    反向电流有可能损坏内部电路和电池等电源。事实上,甚至是电缆都有可能被损坏,连接器的性能也会被降低。这也是器件着火的原因,就是因为大电流导致功率耗散呈指数级别的上升。

    …
  • 嵌入式处理: 对于ARM开发人员的好消息:MSP432现在完全CMSIS兼容了!

    嗨,ARM开发人员们,大家好;现在你可以快速开发更加便携、可重复使用并且与编译器无关的代码了。MSP432™ 微控制器 (MCU) 现在完全CMSIS兼容了!

    MSP432 MCU软件生态系统将根据CMSIS内核进行升级。到www.ti.com/msp432cmsis内看一看这一变化会对你造成哪些影响。

    采用CMSIS内核的MSP423 MCU软件
    Cortex微控制器软件接口标准 (CMSIS) 是针对Cortex-M处理器系列的通用软件抽象层,并且定义了普通工具接口。CMSIS可实现持续的设备支持,以及到外设和处理器的简单软件接口,从而简化了软件复用、降低了微控制器开发人员的学习曲线,并且减少了新设备的上市时间。CMSIS的目的在于实现多个中间件供应商的软件构件之间的组合。这些都是CMSIS技术规格内的数个构件,其中的很多构件由MSP432微控制器软件和工具架构提供支持。请在这里进一步了解CMSIS构件。

    …
  • 模拟: 放大其所不能:头戴式耳机到底需要多大功率?(第1部分)

    这篇博文由Bharath Vasan和我共同撰写。

    当我们打算为头戴式耳机应用创建一个运算放大器时(最后选用的是OPA1622运算放大器),我们需要解决的第一个问题就是确定头戴式耳机需要的功率。

    将头戴式耳机和扬声器想象为把输入电气功率转换为可闻输出功率的变换器。与所有处理相类似,这个将电声转换过程具有一个与之相关的效率问题。正如你有可能已经想到的那样,不同头戴式耳机类型的效率也是不一样的。总的说来,包耳式耳机的效率要低于入耳式耳机。

    头戴式耳机厂商通常以特定输入功率下(通常为1mW)的声压级([SPL],单位为分贝)来表示他们产品的效率。例如,一个耳机厂商也许将他们耳机的效率标明为100dB/wM,你应该将这个值读为“1mW时为100dB”。通过使用厂商给出的基准效率,你能够用方程式1计算出其它功率级别下产生的SPL:

    在方程式1中,PIN 代表到耳机的输入功率,而η为1mW基准功率级别下的效率…

  • 嵌入式处理: 小型蜂窝基站长期演进软件中的挑战

    预计移动通信量在未来几年将大幅增加,这会给从终端到内核的整个网络(特别是给小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。

     

    小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性测试。

     

    LTE版本10的全新功能可部署大量小型蜂窝基站,但这意味着支持版本10的产品所需的GOPS大约是支持版本9的产品所需GOPS的10倍以上。这需要TI的TCI6636K2H等具有全新架构的片上系统(SoC)来提供该处理能力。

     

    在软件方面,物理层(PHY)和协议栈(Protocol Stack)的开发与部署中均存在挑战。运营商需要载波聚合及增强的上行链路(UL)/下行链路(DL)多天线传输功能(这两种功能都可显著提升PHY软件所需的性能…

  • 汽车: 为混合动力车辆 (HEV) 和电动车辆 (EV) 内的电子元器件供电

    混合动力车辆 (HEV) 和电动车辆 (EV) 电力电子元器件被设计用来在正常工作模式下,将电能从高压电池 (400V/600) 提供给低压电池 (12V)。此外,这些汽车电力电子元器件必须能够进行双向的DC/DC转换,以便在紧急状态下,当HEV/EV需要启动升压时,由低压电池为高压电池供电。换句话说,这个双向设计将需要一个降压模式使电压下降,又需要一个重新将电压升高的升压模式。

    设计注意事项

    一个针对降压模式转换器级(400V至12V)的理想拓扑为相移全桥 (PSFB)。这个拓扑可以在隔离变压器的初级侧上实现4个电子开关的零电压切换 (ZVS),以及次级侧的二极管整流器(或MOSFET开关)的零电压切换,从而获得较低的开关损耗。为了实现针对低输出电压和/或高输出电流额定值的最佳性能,在次级侧上需要同步整流,以消除二极管整流损耗。

    可以利用不同的工作模式来控制PSFB功率级,诸如电压模式控制 (VMC)、平均电流模式控制…

  • 嵌入式处理: 单个软件平台能使 150 多种 TI 处理器实现统一

    凭借全新的处理器软件开发套件(SDK),TI 已经统一了开发并简化了迁移过程,范围覆盖了最新的 Sitara 处理器和数字信号处理器系列。所有受支持的器件均可共享一个具有图形导航、工具和实用程序的通用开发环境,这让开发人员更容易找到参考软件、工具、文档和培训信息。

    高级操作系统(OS)支持也是通用的,所有受支持的器件都享有专为常见主线长期稳定型(LTS)Linux®内核、U-Boot、Yocto Project™兼容文件系统和Linaro™工具链等嵌入式器件而优化的稳健基础。对Khronos OpenCL™的全新支持使您能把任务轻松分配到异构处理器中的不同核心(无需深入了解这些不同内核)。

    借助20余年来在多种嵌入式应用里部署的高效开源内核,TI-RTOS支持也可用来实现最佳实时性能。面向所有受支持器件的组件驱动程序库能提供对外设和硅芯片上存储器接口的直接访问,不管用不用操作系统均可进行性能调优和系统分析…

  • 模拟: 物联网 (IoT) 中的冷链

    你曾经在家中收到过一箱装有价格昂贵,且对温度十分敏感的处方药吗?如果包装箱被打开了,物品温度上升,而你不十分确切地知道温度有多高,也不知道暴露在这个温度下有多长时间,你该怎么办呢?嗯,我家就遇到过这种情况,确定药品是否还能够使用可不是一件让人高兴的事情。

    在这篇博文中,我将讨论一个物联网 (IoT) 工业应用,其中涉及制造工艺、封装和运输易变质货物—这被称为“冷链”—以及一个被称为数据记录器的简单、低成本解决方案将如何在我的解决方案中发挥重大作用。

    作为资产跟踪的一种形式,冷链管理需要确保产品从制造或种植,直到被使用或消费过程中保持恒定温度的所有方法。以下只是其中涉及的某些行业:

    • 食品。
    • 零售。
    • 医疗(医院—器官移植、血浆)。
    • 医药。
    • 运输(空运、海运、陆运、铁路)。
    • 仓储。

    图1是食品冷链管理过程的一个流程图,其中的温度计符号代表一个有可能需要温度监视的步骤…

  • 工业: 实现与位置传感器的简单对接

    很多原始设备制造商 (OEM) 已经习惯于依赖现场可编程门阵列 (FPGA) 或ASIC技术来完善现成可用的产品所不支持的功能。

    这些功能中的其中一个就是与工业用伺服器和AC逆变器驱动中的位置传感器相对接。使用FPGA和ASIC来支持位置传感器反馈,增加了系统成本,并且增加了不必要的开发复杂度。由于这个最新功能,开发人员必须花费额外的时间和精力来编写复杂代码,而不是专注于产品的差别化,以及内核在电机控制和运动控制方面的能力。此外,FPGA和ASIC均提供相对固定的实现方式,在无需重新设计的同时,在多个应用中也缺乏可扩展性。

    如果有一款解决方案能够简化系统、节省电路板空间和开发工作量,使开发人员无需在业内非差别化特性开发方面做出不必要的投入,那么结果又会怎么样呢?

    通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题…

  • 电源管理: 集成式5W无线充电的秘密武器

    2011年发布了第一款支持集成式无线电源的智能手机;自从那时开始,无线充电联盟 (WPC) 已经认证了800多种不同的产品。这些产品中的大多数与智能手机或发射器相关。

    无线充电提供的巨大优势远非改进智能手机领域的便利性那么简单—例如,可以选择不使用接头、使产品具有防水功能、易于清洁和更加耐用。此外,输电能力,以及提升恶劣环境下的安全性也提供了其自身的优势集合。因此,这项技术有可能在智能手机应用领域之外的很多应用中变得更加普遍。

    当工程师们进行无线电源设计时,一件有意思的事情就是他们经常会遇到技术挑战,特别是在他们第一次开发无线电源时更是如此。诸如功率耗散和外来物体检测 (FOD) 等重要系统需求会产生设计挑战。实现WPC兼容性,或者只是确保良好用户体验的能力在很大程度上由使用的组件、线圈类型和电路板布局布线决定。

    图1:500511无线电源发射器控制器和bq50002模拟前端。

    通过提供更高集成度、效率提升高达5…

  • 电源管理: MicroSiP:连续 5 年成为世界上最小的电源解决方案

    祝微型系统级封装 (MicroSiPTM) 生日快乐!就在5年前的这个月,TI宣布推出针对空间异常受限应用(诸如个人电子设备)的非常具有创新性的电源解决方案。最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感器或反馈电阻器;这一切都已经包含在内!图1显示的是MicroSiP器件。

     

    图1:MicroSiP器件包括全部所需组件

    TI所具备的集成半导体IC和机械基板的共同设计能力使其能够在1.6A TPS8268180 (435W/cm3) 系列和3A TPS82085 (1370W/cm3) 系列内提供业内领先的功率密度。TPS8268180在最小尺寸封装内提供最高电流,并且具有针对光模块等通信设备的低噪声。特别是在光模块中,用模块化的电源节省任一小块儿的印刷电路板 (PCB) 空间将为整个系统增加额外通道或数据吞吐量…

  • DLP® 技术: 一颗“任劳任怨”的数字成像芯片

     在德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)位于达拉斯的DLP®产品品质和开发测试实验室内,迈克ž道格拉斯负责一个有点儿“疯狂”的任务——“虐待”数字微镜器件 (DMD)。一颗颗DMD们身处电器噪声之中,经受着测试板和工作站的一连串操作和单击——这可比任何的真实使用环境恶劣多了。

    在实验室的一个区域里,DMD被通电而震动,以测试其耐受性——毕竟DMD是微型机械电子系统 (MEMS)的一种。而在走廊对面,在一个有点儿类似于肉类冷库的地方,芯片则被冷却到零下55摄氏度。一个专业的烤架则会将芯片一次性加热到125摄氏度并持续长达数星期。与此同时,一个被称为“微镜控制器”的器件扫描每一个DMD的显微表面,寻找显微瑕疵。

    在他数年间所进行的全部破坏性测试中,有一个测试超出了预期值…

  • 嵌入式处理: 低功耗Wi-Fi®:如何优化应用的功耗

    你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。

    Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。其功耗和复杂度曾经是物联网 (IoT) 开发人员所面临的主要障碍。SimpleLink器件减少了低功耗Wi-Fi实现方面的很多障碍,并且使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。

    应用中的主要耗电方

    在设一个专门基于802.11协议的低功耗网络互联系统时,一个设计人员应该考虑与网络互联子系统电源管理相关的几个主要方面:

    针对IoT应用的常见电源系统配置

    常见的Wi-Fi应用主要分为3个活动系统配置:始终连接、断续连接和收发器模式。我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200器件在每个活动系统配置中都提供一个简单的工作方式…

  • 汽车: 真是一段漫长的旅程:从阿基米德到可重新配置仪表板

    阿基米德 (287 BC – 212 BC) 与19世纪的工程师Otto Schulze是什么关系?现代仪表板的主要元件是它们那些具有开创性的发明,比如说里程表和速度计,它们为你的车俩内所配备的每一个仪表盘打下了坚实的基础。现在很难想象一辆汽车上没有这两个仪表。就在今年,2015年,速度计迎来了自己113岁生日。在发生于264 BC的第一次布匿战争期间,里程表很快引起了罗马将军们的注意,他们使用里程表来优化军团的行进和休息时间。

    如果说速度计的指示类型与110多年前首次推出时没什么不同,那么驾驶舱内的信息娱乐功能可以说变得越来越强,这一趋势与“Jacinto 6”信息娱乐处理器系列 (DRA7xx) 等器件组合在一起,即将带来仪表面板的革命性变化,并且几乎不可能将仪表盘内的驾驶员/车辆相关信息与中央控制台内的信息娱乐信息严格地分离开来。

    在未来的系统中,驾驶员将不但依赖仪表板提供可靠车辆信息…

  • 电源管理: 电源技巧:一个用于驱动栅极驱动变压器的简单电路

    在我的上一篇关于EE时代的电源技巧博文中,我讨论了如何使用一个双开关反激式电路来提升低功耗隔离式转换器的效率。与单开关反激式电路相比,双开关反激式电路的主要代价就是需要一个浮动的高侧驱动。一个栅极驱动变压器通常用于双开关反激式电路的高侧FET,而栅极驱动变压器的使用是需要一些技巧的。如果磁芯没有在每个周期内正确复位,那么它就有可能饱和。

    其中一个最常见的驱动技术就是使用一个与驱动绕组串联的AC耦合电容器。这个电容器将平均电流强制为0A,这就确保了变压器不会饱和。然而,它仍然有可能在瞬态时饱和,而驱动信号的DC信息将会在驱动变压器的次级侧上丢失。

    图1显示的是在没必要使用耦合电容器时驱动一个变压器的简单方法。当驱动信号变为高电平时,小信号FET,Q2接通,而驱动电压被施加在变压器的绕组上。当驱动信号变为低电平时,它将绕组的同名端下拉至接地,并且关闭Q2。当Q2关闭时,变压器内的磁化电流正向偏置D1,在相反的方向上,将VDD施加在变压器绕组上…

  • 电源管理: 目前在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸

    Other Parts Discussed in Post: TPS54319, TPS62090, TPS62085, TPS82085

    你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧!

    将3A的输出电流塞入到一个2mm x 2mm封装内,而效率超过90%,曾经是我们设计团队的一个“伟大壮举”。不过,对于同样的集成电路 (IC),如何只增加额外4.4mm2 的PCB面积就将能功率电感器包含在内(通常占用5和15mm2的PCB面积)呢?目前,这是一项突破性进展。事实上,3A转换器的最近发展可以被以下内容所概括:

    • 2010: TPS54319: 总共13个组件,占板面积 > 200…