最新技术文章
  • 电源管理: 别让我的电源变成“砖头”

    作者:Vaibhav Desai 和 Ian Bower

    在今天的互联世界中,需要频繁的软件现场更新,以改进精确度、添加功能,甚至修补漏洞。如果你希望自己看不到这些更新,就一定会喜欢这个想法——不需要软件重启或者导致任何细微的电源故障的即时更新。这个概念对于“使用中”(on the fly) 更新相对简单,而挑战在于,在固件转变过程中,保持对电源的控制。换言之,关键就是要实现无缝转换,不丢失任何信息。

    TI的UCD3138系列产品使用了控制电源的全新方法。UCD3138 控制器的结构使用了可编程的数字状态机硬件,和集成式通用微控制器一起,执行快速电压/电流回路控制,完成必要的电源管理和系统通讯任务。这些先进的电源外设可以在处理器上自主运行,无需依赖速度更慢的固件决定或者复杂的共享资源时间切片。

     

    图1:UCD3138器件方框图

    UCD3138器件的拓扑支持为电压模式或者电流模式控制…

  • 电源管理: 数字电源补偿器设计流程解密

    在过去数十年中,为了让电源设计日趋完美,电源工程师们进行了长期的努力。在今天的世界,他们正在应对一项全新的挑战:为数字电源设计数字补偿器。很多老旧的控制理论和模拟设计流程在添加了特性之后,依然应用于数字世界。例如,当模拟信号被模拟数字转换器(ADC)离散时,总是会出现固有的抽样误差。此外,处理控制法输出会导致相移。最后,当数字电源控制回路接近Nyquist频率(采样频率的一半)时,就会收到明显的带宽局限影响。系统之中的这些细小变化令模拟理论无法一致地映射到数字世界,导致顽固的模拟电源设计师们难以实现向数字电源设计的转变。

    与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:

    1)      基于理论上的plant transfer函数,设计一个数字补偿器。

    2)      测量回路的频率响应,在这里,值得是数字补偿器、功率级(power stage)(又称为“the plant”)和反馈。

    3)      分析系统频率响应…

  • 电源管理: 为数字电源注入一针兴奋剂!

    人们对电源很少会提得起兴趣。毕竟,你不会看到人们在电视广告中炫耀最新电源转换技术,不过你肯定在广告中看到过最新的智能手机或平板电脑。不过,对于我们这种老是与数字化技术(实际上是任何一款电子设备)打交道的人来说,某些有意思的趋势真的令人很兴奋。

    在过去二十多年间,数字控制已经在电源领域掀起了一波又一波的浪潮。在数字控制发起之初,整个电源行业的从业人员都在问相似的问题,“数控电源到底能实现模拟电源无法提供的哪些功能呢?”虽然现如今仍然有人对这个问题有疑问,而现实情况是数字电源的成效已经显现。有一大批创新型公司通过使用数字电源提高了效率、获得了现场可升级性,以及故障诊断等功能。为此,在很多显著市场内,数字电源的采用量在未来几年要超过模拟控制的使用量。为了有效地顺应这一潮流,我坚信,我们将需要一种不同的数字控制器来为此做好准备。

    好了,我这么说是什么意思呢?本质上说,在过去的十年间,我们已经目睹了效率的大幅提升…

  • 电源管理: 2015 APEC 会议——电源管理总线 (PMBus):标志着这一时代的到来

    作者:

    我很有幸在APEC 2015会议期间与他人联合主持了一个行业会议。来自嵌入式电源实验室 (Embedded Power Lab) 的Bob White在这个会议开始时提到,此次的APEC标志着PMBus首次发布10周年。德州仪器 (TI) 从开始就参与了PMBus的开发工作,在那时,Dave Freeman(供职于TI)和Bob White(供职于Artesyn技术公司)是生产PMBus最初发布版本的工作组联合负责人。当我2007年开始设计支持PMBus的DC/DC控制器时,我也全身心的投入到这一标准之中。

    此次的APEC会议以PMBus的应用为重点,而几个主题也很快地融合在一起:

    1.) PMBus的价值已经在很多应用中得以实现。从处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 中节省成本和功耗的自适应电压缩放,到充电超大电容器,直到通过减少所需的设计裕度而实现的合适尺寸电源,PMBus都与众不同…

  • 电源管理: 氮化镓已为数字电源控制应用做好准备

    在英语里,“ready”是很有意思的一个词,它在不同的语境下会有完全不同的意思。有一大屋子女儿时,“ready”的意思就是为做好准备而准备;而准备的时间绝不会少于30分钟。在飞机上,“ready”就是把手机收起来的意思;最后,我们终于可以起飞了。

    我们的行业发言人已经宣布,“GaN已经为黄金时间做好了准备。”这个声明似乎预示着GaN已经为广泛使用做好准备,或者说在大量的应用中,已经可以使用GaN技术了。这也意味着GaN已经是一项成熟的、不应再受到质疑的技术。对此,我不想妄加评论,由你自己去辨别事情的真伪。

    那么,我提到的“GaN已经为数字电源控制做好准备”到底是什么意思呢?验证这一点的方法就是查看一下启用GaN技术的电源是如何开发的?在很多情况下,电源设计人员使用数字控制来展示GaN应用。这么做的原因也许是考虑到数字控制的灵活性,使得设计人员能够精确地控制开关波形…

  • 电源管理: 没有什么能够限制电池的使用

    在TI工作,其中最令我感到高兴的一点就是经常到世界各个地方拜访客户,了解他们的产品,而反过来与他们分享电池管理解决方案团队正在酝酿的多种创新。这些天以来,我特别关注较大的 (18V+) 电池市场,这这里,人们正在研究陆地、海洋、天空中使用的产品—噢,对了,甚至是太空中使用的产品(嗯,至少是在平流层使用的产品)。

    就像我在上个月与家用机器人有关的博文中提到的那样,在过去十年间,锂离子电池的成本稳步下降,而与此同时,它们的功率/能量密度却已经大幅提升。这意味着,那些曾经被插在墙上或由气体驱动的产品可变为无电线连接产品,而反过来,它们的重量也会变得更轻。在某些情况下,它可以实现全新应用的普及—可以想一想现在的“智能”可穿戴设备或Bluetooth头戴式耳机。

    想到的某些有意思的大电池应用(从18V至48V的全部应用)示例包括:

    陆地上使用的电池:

    电动滑板:就如Bob Dylan一样…

  • 工业: LDO在IoT中省电的两种方法

    随着物联网 (IoT) 不断占领于我们的住宅和办公场所,我们会发现越来越多的电器和系统集成了电子元器件,而且我们能够在世界上的任何一个角落访问这些电器和系统。不过,由于有如此之多的设备被连接到我们的住宅和办公室,我们消耗了难以计数的待机电能。我们怎样才能使恒温器、大门、门铃、安防系统和电视更加高效,而同时又不会对连通性产生任何影响呢?如果我告诉你一个简单的线性稳压器就可以实现这一功能,你会相信吗?下面的内容给出了答案。

    LDO能带来更高的功效

    我们生活和工作场所中的很多设计严重依赖于传感器来提供精确功能。这些传感器中的很多都需要解析小数温度、检测少量的化学品或气体,并且测量极少量的液体。由于效率对于感测很关键,我们需要集成一个开关模式电源 (SMPS),以实现80%以上的效率。遗憾的是,在集成开关稳压器时,会生成电压摆动等外部因素,对传感器的功能产生负面影响。

    通常情况下,我们在SMPS的输出上添加一个LDO来解决这个问题…

  • 电源管理: 时不我待;用电源管理集成电路 (PMIC) 来保证你的系统安全

         

    当你在设计安全控制面板或是自动门锁等电池供电运行的便携式系统时,电路板上的每一英寸都很宝贵,每一秒钟的操作与运行也十分重要,并且(最后一点,不过也很重要)你为系统所花费的每一分钱都应该发挥其应有的价值。这些系统通常包含由时钟保持的安全密码,这些时钟可由主电源(主用电池),或由备用电源(备用电池)供电。断电意味着系统密码丢失,这会导致安全威胁。为了避免这些安全威胁,必须提高系统性能、延长电池的使用寿命。通常情况下,有办法替换系统的主用电池,不过,由于人工成本过高,这些小型、微小的备用电池的更换是十分昂贵的。这些电池被用来保持时间和日历的运行。总的来说,作为一名系统设计人员,你十分希望系统的运行时间能够尽可能的长。为了实现这一点,你必须或者使用一个超快速充电的低泄漏和高效解决方案,或者使用RTC(实时时钟)源。这两个解决方案都价格不菲,并且当它们被分散地防止在电路板上时会占用较大的空间。

    解决这个问题的一个更聪明的办法就是使用PMIC…

  • 电源管理: 高压电池组为全新应用供电,并延长电池续航时间

    我们都经历过这样的情形,当需要使用一个电子设备时,发现设备的电池已经没电了。在很多年间,我们的便携式电子设备受到了电池寿命和尺寸的限制。随着锂离子电池成本的持续走低,以及电荷密度的不断增加,运行时间更长,更加令人兴奋的电子设备将大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着将较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。

    这些示例包括无人机、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单次充电后的最大行驶里程可以达到50英里。电池使用寿命将随着更小巧、更高电压电池的使用而增加。

    所有这些应用的一个共性就是电机,它会对电源电压产生有害的瞬态效应,诸如电机反冲和可以高达输入电压两倍的电感尖峰脉冲。如果未相应地设定输入电压额定值,那么这些较高的电压会损坏系统电源解决方案…

  • 模拟: 谁来帮帮我!我的数据转换器提供的数据有误!这是怎么回事?

    这个情景真的令人很沮丧:你终于将模数转换器 (ADC) 搭建起来并开始运行,不过事情看起来有点儿不太正常。你输入了一个电压,不过ADC的输出有所不同。

    出了什么问题?

    看起来所有的设置都没有什么问题。有可能是通信问题,或者是你的ADC没有正确地测量模拟输入。

    调试测量问题的最好工具是低噪声电压源和精密万用表,如图1所示。使用这个电压源作为ADC的输入信号,而高精度万用表测量ADC的输入和基准,你可以将预计的结果与ADC报告值相比较。只需确保输入电压以输入范围内的一个DC电压为基准。

    图1:一个低噪声电压源和高精度万用表是2个很不错的模拟调试工具

    需牢记的一点是,ADC测量输入,并且输出一个转换代码,这个代码与输入和基准的比成比例。如果你使用的是一个具有±VREF 两级范围的24位ADC,输出数据由方程式1确定:

    你可以在满量程范围内获得数个模拟输入测量值,并且比较预计输出代码与ADC的报告值。通过使用这些数据…

  • 嵌入式处理: 用MSP432根除软件故障

    调试大型软件程序始终是一项具有挑战性的工作;通常情况下,很难知道从哪儿入手!MSP432低功率和高性能微控制器 (MCU) 为MSP系列MCU提供了一款高级调试工具:串行线输出 (SWO) 跟踪。这款工具有助于调试复杂项目、跟踪多个事件、分析应用性能统计数据、并且跟踪大幅的数据流程图。

    MSP432 MCU特有一个ARM® Cortex®-M4F CPU,而ARM硬件提供了可被用于调试用途的模块。特别是,有两个组件—数据和观察点跟踪单元 (DWT) 和指令跟踪宏单元 (ITM) –可被用来在不同的函数被调用时,找出特定存储器地址内的运行情况,或者中断是如何出现的。这些事件发生时,数据通过串行线输出 (Serial Wire Output) 被输出,这也是这款工具名称的由来。

    TI的Code Composer Studio™ (CCS) 提供3个易用函数:统计函数性能分析、数据变量跟踪、和中断性能分析…

  • 电源管理: 用口袋中的便携式电源来打消电池使用方面的顾虑

    智能手机或平板电脑中的处理器需要越来越多的电能来提供高性能。此外,便携式设备24小时不间断运行也需要更大的电池容量。智能手机或平板电脑的高功耗,以及嵌入式电池的有限容量使得用户担心电源的供电能力。

    图1是我在芝加哥奥黑尔国际机场充电站时拍摄的照片。很多人在查看充电百分比的同时,还随时看着时间,以免错过航班。

    图1:芝加哥奥黑尔国际机场的充电站

    移动电源是一块便携式可充电电池,它在AC电源可用时存储电能,并可以替代AC适配器为智能手机或平板电脑充电。移动电源是目前最常用的个人随身配件之一。

    一个两级移动电源具有一个单节电池充电器,将适配器电压降至电池充电电压,之后是一个升压转换器,将电池电压升压至USB兼容5V电压。分别需要两组开关和电感器来执行充电和升压。德州仪器 (TI) 已经开发出全系列的移动电压IC解决方案;这个系列的解决方案只需一个组开关和一个电阻器即可执行充电和升压功能。其设计理念是,由于充电和升压不会同时发生…

  • 汽车: 汽车闪烁器使一切变得简单

    从汽车头灯到驾驶室背光控制面板,LED技术在汽车行业中十分普遍。由于外形尺寸固定,某些诸如闪烁器信号的汽车LED应用的空间受到严格限制。因此,需要引脚数量更少,体积更小的简单器件。不过,由于这些系统仍然与汽车的电池相连,它们必须能够处理较高电压,以耐受抛负载情况。寻找一款具有40V电压处理能力、性能良好,并且尺寸很小的降压转换器可不是件容易的事情。LMR14006是易电源 (SIMPLE SWITCHER®) 系列降压转换器的一款全新器件,非常适合于闪烁器/转向信号应用,额定电压和电流分别为40V和600mA。

    传统的LED驱动器比电压稳压器更加适合于LED应用,这是因为它们可实现更高的打开和关闭速率,这将需要极小的软启动时间,并且在使用降压拓扑的器件中使用很少,或根本不使用输出电容器。更高的打开和关闭速率,在人眼无法察觉打开和关闭操作的情况下,动态地减少流经LED的电流。然而,为了使LED闪烁,用户将必须以相对较低的频率接通电源和断开电源…

  • 汽车: 汽车前端设计挑战—对驾驶员的主动保护

    你很有可能在启动汽车时有着类似的经历,那就是只听到咔哒声,而不是发动机转动的声音。这是由电池没电造成的,虽然电池没电的原因会有很多,不过在大多数情况下,都是人为错误造成的(是不是车内照明灯一宿没关?)人为错误还会在用搭线的方式启动汽车时发生。

    图1-搭线电缆正确连接时的电池。

    汽车系统设计人员必须准备应对两种可能由搭线着车时所犯错误而导致的情况:电池反接,双电池情况。当把跨接电缆的红色一端接至电池接地,而把黑色一端接到电池正极时会出现电池反接,此时的情况与图1中的接法正好相反。在这样的情况下,一个二极管将保护系统,但是,与此同时,一个二极管会在正常运行时产生系统损耗。根据系统功率额定值的不同,正向压降可以是0.5V至1.0V之间的任一值。这样,产生了大量的热,并且会降低总体系统效率。

    卡车和公交车有两个串联在一起的电池,而汽车只有单个电池。可能附近可以给你的车搭线的车辆只有卡车。这就会产生了一个双电池情况,施加到整个系统中的电压现在加倍…

  • 汽车: 汽车用外部放大器:为什么使用与如何使用?

    为了提高驾驶和乘用体验,目前的车辆,不论大小,价位,所提供的娱乐和信息功能越来越多。现如今,厂家预装的信息娱乐系统通常将娱乐、多媒体和驾驶员信息组合在一个模块中。它们提供AM/FM以及卫星收音机,一个播放音乐和视频的CD/DVD播放器,一个导航系统,数据和多媒体端口(USB、Bluetooth®、线路输入、线路输出、视频输入),以及普通和车辆状态信息。

    直到最近,即使是最好的厂家预装系统也只能为有鉴赏能力的用户提供低于一般水平的听觉体验。当用户要求极佳的汽车音频质量时,用质量大幅提升的零配件来升级厂家预装系统曾经是一个必然选择。

    现如今,在高端车辆中,优质的原始设备制造商 (OEM) 产品在几乎所有方面能够赶上、甚至超过同等的售后系统。除了音响主机信息娱乐系统,这些高端系统包括强大的、与音响主机分离的厂家预装外部放大器,用来实现更好的声音质量。

    对于具有基本音响主机器具,没有外部放大器的中低端车辆来说,添加一个外部售后放大器极大提升了声音质量…

  • 模拟: 模数转换器中的混叠:并不是所有的信号都像其看上去那样

    你看没看到过汽车向前行驶,而车的轮子实际上是向后转呢?如果不是在表演高难度特技的话,我打赌你一定在汽车广告中看到过。你想没想过这是为什么呢?

    真实的生活如流水般不可中断,而视频摄像头每秒钟只记录了有限数量的画面。每一帧画面可以捕捉到处于不同位置的车轮,而这也取决于在帧与帧之间车轮旋转的圈数,它们也许真的看上去是向后旋转的!这个效果被称为混叠。

    使用模数转换器 (ADC) 的数据采集系统会经历同样的现象,原因在于这些系统对一个连续的时间信号进行了不连续的“抓拍”。在这篇博文中,我将简要介绍ADC应用领域中的混叠到底是什么样子的。

    图1:汽车广告中经典的混叠示例

    什么是混叠?

    根据那奎斯特原理,为了在数字域内复制原始信号,ADC必须至少以输入信号最高频率分量的两倍对输入信号进行采样—否则的话,会产生混叠。所需的最小采样率被称为那奎斯特速率。或者反过来看,ADC能够准确转换的最高频信号为采样率的一半…

  • 电源管理: 用于OLED显示屏的更小巧、集成度更高的升压元件

    诸如可穿戴和较小医疗设备等小型器件中的有机发光二极管 (OLED) 显示屏需要相对高的电压来驱动显示屏。但是,由于这个较高的电压只需要传送相对小的电流(通常少于100mA),提供这个电压和电流的电源可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。

    在诸如智能手表的典型可穿戴设备中,电路板面积是十分宝贵的。将组件和特性集成在一起对于最佳解决方案的设计是至关重要的。与它的前任,TPS61040相比,TPS61046集成了两个重要功能:整流二极管和负载断开电路。这个整流二极管对于高压升压转换器来说是一个必备组件,现在已经完全集成在TPS61046之内,从而将物料清单 (BOM) 中的组件数量减少了一个,并节省了印刷电路板 (PCB)。与这个二极管串联的是一个MOSFET

    …
  • 模拟: 忽视显而易见的东西:差分放大器的输入阻抗

    单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将差分信号转换成单端信号同时抑制共模信号的模拟设计人员而言,它们是非常有用的构建块。例如,图1所示的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。

    图1:INA134差分线路接收器的简化内部原理图

     

    虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视:差分放大器的两个输入端具有不同的有效输入电阻。笔者所说的“有效输入电阻”指的是由内部电阻器阻值和运放的运行产生的输入电阻。

     

    图2展示了INA134的典型配置,具有标记的输入电压和电流以及内部运放输入节点处的电压。

    图2:用于差分放大器有效输入电阻分析的相关电压和电流

     

    对于每个输入端,方程式1均将有效输入电阻诠释为:

     

     

     

     

    让我们先从比较容易的部分开始:同相输入端…

  • 模拟: 运算放大器测试基础第 4 部分: 测试运算放大器需要稳定的测试环路

    Other Parts Discussed in Post: OPA454, OPA445, OPA551, OPA227, TINA-TI

    作者:Martin Rowe — 2012 年 5 月 11 日

     

    在前几篇文章中,我们介绍了一些基本测试技术以及设计和测试运算放大器时会出现的误差源。我们建议您在根据最后这篇文章介绍的测试电路知识及使用进行任何设想之前,先阅读一下之前的几篇文章。

    本文我们将介绍使用推荐测试电路时所涉及的补偿问题。如果测试电路中的环路不稳定,那它就没有用。在测试过程中要一直监控被测试器件测试环路的输出。如果环路发生振荡,而您不知道,您可能会报告不好的结果。更糟糕的是,您可能很晚才发现,而此时纠正该问题已经更难了。

    自测试补偿
    以最简单的形式看,图 1 中的自测试电路实际上是一款增益为 1201 的闭环系统。如果将 R1 减小至 5kW,闭环增益就是 301。因此,它具有固有的稳定性,即使采用未经补偿…

  • 模拟: 运算放大器测试基础第 3 部分: 可配置电路测试运算放大器

    作者:Martin Rowe — 2011 年 11 月 16 日

    在本系列的第 1 部分中,我们为大家介绍了三种运算放大器测试电路:自测试电路、双运算放大器环路以及三运算放大器环路。这些电路有助于测试失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 以及放大器开环增益 (Aol)。在第 2 部分中,我们集中介绍了输入偏置电流测量。现在,我们将介绍适用于自测试电路与双运算放大器测试电路的电路配置。这两种电路可通过不同的继电器配置存在于同一款电路设计中。该电路有助于您使用任何最佳方法测试给定运算放大器。

    图 1 至图 13 是基本组合电路。图中说明了如何通过打开和关闭继电器来选择所需的测试。图 1 是整体测试电路。在图 2 至图 13 中,信号路径以红色显示,以便与前两篇文章中所介绍的方法进行比较。

    图 1.该电路整合了用于测试运算放大器的自测试电路及双运算放大器环路.


    电压失调测量…

  • 模拟: 运算放大器测试基础第 2 部分: 测试运算放大器的输入偏置电流

    作者:Martin Rowe — 2012 年 2 月 6 日

     

    在本系列第 1 部分《电路测试主要运算放大器参数》一文中,我们介绍了一些基本运算放大器测试,例如失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 和放大器开环增益 (Aol)。本文我们将探讨输入偏置电流的两种测试方法。选择哪种方法要取决于偏置电流的量级。我们将介绍器件测试过程中需要考虑的各种误差源。本系列的下篇文章将介绍一款可配置测试电路,其可帮助您完成本文所介绍的所有测量。


    产品说明书通常为运算放大器的非反相输入与反相输入(iB+ 和 iB-)分别提供了一个偏置电流列表。这两个输入的区别就是输入失调电流 IOS。在工作台上,您可能会忍不住使用图 1a 中的电路来测试正输入偏置电流,因为该配置下的放大器很稳定,这种方式有效。

    图 1.使用图 (a) 中的电路测量运算放大器非反相输入端的输入偏置电流。在图 (b) 中增加一个环路放大器…

  • 模拟: 运算放大器测试基础第 1 部分: 电路测试主要运算放大器参数

    Other Parts Discussed in Post: OPA369

    作者:Martin Rowe — 2011 年 11 月 16 日

    1979 年 1 月,《电子测试》发表了一篇文章称,一款单个测试电路可“执行对任何运算放大器全面检查所需的所有标准 DC 测试”(参考资料 1)。单个测试电路在那个时候可能够用,但今天并非如此,因为现代运算放大器具有更全面的规范。因此,单个测试电路不再包揽所有 DC 测试。

    现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为 (1) 双运算放大器测试环路、(2) 自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和 (3) 三运算放大器环路。您可使用这些电路测试 DC 参数,其中包括静态电流 (IQ)、电压失调 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 以及 DC 开环增益 (AOL)。

    静态电流

    静态电流是指器件输出电流等于零时其所消耗的电流…

  • DLP® 技术: 如何利用TI DLP® Pico™ 技术开发头戴式显示应用

    作者:Mike Davis

     

    在可穿戴设备不断发展的各个领域中,有一项产品类别备受关注,那就是头戴式显示(HMD),也称之为近眼显示(NED)。根据用途,HMD可以大致分为两类,即虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)。虚拟现实为用户创造了一种身临其境的环境,相较人眼,通过虚拟现实所看到的视野会更加宽广,这类技术通常应用于像游戏或私人影院等类似场景中。另一方面,增强现实能够将信息以透视图像的形式呈现在用户的当前视野中,这些信息往往来自于其他资源,如计算机、智能手机或通过无线连接的云端数据库等。利用AR技术所呈现的信息可以被投射到视线外围,用户需要偶尔转移视线来获取相关的信息。而对于像外科手术、设备维修和封装等关键应用,这些信息可以直接显示在视野中央。

    无论是VR还是AR,一个虚拟的2D或3D图像都是通过光投影的方式在舒适的视距内形成的,不过这些虚拟的图像都需要穿过人的瞳孔,并聚焦在视网膜上。然后,眼睛再根据图像传输的需要生成特定的参数和权衡度…

  • 嵌入式处理: 设计一种可持续数十年的电池供电型楼宇自动化系统

    作者:Shailesh Thakurdesai

    我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢?

     

    低功耗:

     

    使用MSP MCU,您就无需在楼宇自控系统中牺牲功能或更换电池了。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)功能完美结合,您可在成千上万个远程传感器内减少或消除电池更换工作;当您确实必须更换电池或如果电源中断时,凭借铁电存储器(FRAM)的高速度和耐用性加上我们的Compute Through Power Loss(CTPL)软件实用工具,您的系统状态可得到保持。从本质上讲,您的应用能正好从中断的地方接着运行 —— 无需再校准或硬重启。结合EnergyTrace™技术的实时功耗分析能力…

  • 电源管理: FPGA电源简介

    作者:德州仪器 (TI) :Sami Sirhan, 赛灵思:Tamara Schmitz

    为现场可编程门阵列 (FPGA) 设计电源系统可不是件容易的工作。FPGA是高度可配置的半导体器件,这种器件在大量应用和终端市场中使用。常见示例包括通信、汽车、工业、医疗、视频和国防等应用。由于它们的高度可配置性,可以在它们周围放置不同的组件,形成最终系统设计。虽然可能会有数不尽的应用和系统,但是所有设计的一个共同特性就是它们全都需要电源。

    通常需要几个电压轨为FPGA供电。根据应用的不同,主输入电源可以采用背板电源、隔离电源、非隔离电源,甚至是电池供电的方式。这些主输入通常生成一个中间DC电压来为FPGA的主电压轨供电。这些中间电压通常为5V或12V的DC电压。表1和表2中列出了FPGA的某些典型电压轨、电压和容限值。

    表1:Virtex 7 FPGA的电源要求。

     

    …