Other Parts Discussed in Thread: PGA281
各位工程师,你们好!我把PGA281设置为单端输入和单端输出,供电为正负5V,原理图如下所示:
在实际电路板中,芯片为申请的样品,出现了以下问题:
测试条件:供电正常,将G4~G0全部接地,没有信号输入,其它引脚供电电压正常。
1:在焊接分压电阻之后,VOCM=2.5V,在焊接芯片之后,VOCM=1.75V,电路输出VOP=1.79V,这有可能因为什么原因导致的呢?
2:EF端一直输出3.3V,表明电路出现了问题,不知道哪里出现了问题?
麻烦各位工程师解答了!!!