This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
故障件是焊接后一上电就异常还是工作一段时间后异常的?
如果是焊接后一上电就异常,那应该是物料的问题。 OPA377-Q1是CMOS运放,CMOS运放输入阻抗非常大的,看下面阻抗值,运放肯定异常了。
如果是工作一段时间后异常的,我想可能与这个磁珠有关,因为在干扰尖峰电流流过磁珠时,磁珠呈现电阻特性,那么磁珠两端就会有一个很大的ΔV,这个ΔV可能会超过运放输入规格范围,进而损坏运放。
如果有干扰的情况下,建议将磁珠换0Ω电阻。
故障率多少?芯片是从TI store 或TI授权代理商处购买的吗?故障芯片与正常芯片批次一样吗?
通电后在温度上升到90 ℃以上,
一般工作多久异常的?工作环境温度多少?工作环境温度变化吗?芯片自发热吗?
下表格中分别是测试电路图中哪个节点的电压?
“可以认为是静态放大,没有输入输出波形概念”这里是什么意思?没有电流流过采样电阻吗?测试时差分输入为0V?
“运放输入脚电压在0~15mV之间。”这是故障件的参数还是正常件的参数?是指差分输入电压吗?