This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA377-Q1: 静态电流随温度不稳定变化

Part Number: OPA377-Q1


请帮忙看一下附件设计是否合理,静态电流是否有异常analyze.docx

  • 您好,

    电路图中下面两个红色圈内不是同一种参考地是吗?运放的差分输入信号需要与运放使用同一个参考地,这样才能将输入信号的共模输入电压设置在运放的规范内。否则的话,输入信号可能会超出运放规格范围,进而会损坏运放。

    1. 红色圈中两个地是等电位的,中间通过磁珠隔离。
  • 故障件是焊接后一上电就异常还是工作一段时间后异常的?

    如果是焊接后一上电就异常,那应该是物料的问题。 OPA377-Q1是CMOS运放,CMOS运放输入阻抗非常大的,看下面阻抗值,运放肯定异常了。

    如果是工作一段时间后异常的,我想可能与这个磁珠有关,因为在干扰尖峰电流流过磁珠时,磁珠呈现电阻特性,那么磁珠两端就会有一个很大的ΔV,这个ΔV可能会超过运放输入规格范围,进而损坏运放。

    如果有干扰的情况下,建议将磁珠换0Ω电阻。

    1. 故障与温度相关,通电后在温度上升到90 ℃以上,漂移超出范围才被监控到,所以是否是一上电就坏无法判断。
    2. 无论是工作电流还是尖峰电流都不流经磁珠,大电流回路不从控制地走,不会出现输入过压问题
  • 故障率多少?芯片是从TI store 或TI授权代理商处购买的吗?故障芯片与正常芯片批次一样吗?

    通电后在温度上升到90 ℃以上,

    一般工作多久异常的?工作环境温度多少?工作环境温度变化吗?芯片自发热吗?

    下表格中分别是测试电路图中哪个节点的电压?

    “可以认为是静态放大,没有输入输出波形概念”这里是什么意思?没有电流流过采样电阻吗?测试时差分输入为0V?

    “运放输入脚电压在0~15mV之间。”这是故障件的参数还是正常件的参数?是指差分输入电压吗?