• LM358: 为什么LM358在较低噪声增益下(如G=-1和G=1)的闭环增益曲线高频部分和其他增益下不重合

    Part Number: LM358

    如图是LM358规格书中的开环增益曲线(左)和闭环增益曲线(右),可见开环增益在频带内都是-20dB/dec,理论上来说,闭环增益的衰减段不是应该和开环增益曲线重合吗,但为什么G=-1和G=1时候的闭环增益高频部分明显和其他闭环增益曲线不重合,也和开环增益曲线不重合

  • LM358: 信号源直接加载到运算放大器的正向输入端和反向输入端之间的问题

    Part Number: LM358

    您好,想请教个问题,如下是我的疑问:

    我在一个教程中看到一种运算放大器的接法,是直接将信号源Ur接到了运算放大器同向输入端和反向输入端之间,如下图所示,并给出了输入输出的关系表达式,

    我现在有个疑问,一般运算放大器的输入级是由三极管或者mos管组成的差分电路,如下图所示,这样,信号源直接加载到差分电路的两端时,个人感觉放大器的初级部分不工作,因为信号源没有构成回路。如果这样的话,是不是这种信号源的接法是错误的?请您给解答一下吧,谢谢!

  • OPA2180: 不能用作跟随器。

    Part Number: OPA2180
    Other Parts Discussed in Thread: LM358,

     如图示,OPA2180用作跟随时,不能实现跟随。同相输入-50mV时,输出VOUT=-160mV.不能跟随,但是把OPA2180换成LM358的,输入与输出都是-50mV,可以跟随,请问原因是什么?

  • LM358:How to Optimize Low Power Design on TI Microcontrollers?

    Part Number: LM358

    大家好,我目前正在使用 TI 微控制器进行低功耗设计项目。虽然 TI 硬件设计文档非常全面,但我在确保电路稳定性方面遇到了一些挑战,尤其是在低功耗模式下。在研究过程中,我在ampheo.com上发现了一个有用的资源,它提供了一些关于低功耗设计的有价值的文章和工具。但是,我真的很想听听其他人的经验。您能分享哪些实用技巧或成功案例来进一步优化各种应用场景中的功耗?

  • LM358-N: 使用TI LM 358-N

    Part Number: LM358-N
    Other Parts Discussed in Thread: LM358

    您好, 想用TI LM358N 將輸入6V的弦波放大到3倍6V AC 到18V AC 弦波。

    1. 但參考Datasheet 以上電路,無法完成增加弦波電壓。

    謝謝

  • LM358: 大功率、高压、瞬态、恒流源方案

    Part Number: LM358

    请问TI有大功率、高压、瞬态、恒流源方案嘛;

  • LM258: LM258

    Part Number: LM258
    Other Parts Discussed in Thread: LM358

    LM258如何防止运放输出端倒灌电流进入

  • INA826: INA826作为恒流源反馈电路的一些问题咨询

    Part Number: INA826
    Other Parts Discussed in Thread: LM358,

    INA826作为恒流源反馈电路使用时,应该怎样去使得其整个环路稳定以及保持较高的相位裕度的?目前我使用LM358驱动功率MOS管IRE640,使用1Ω的采样电阻,然后INA826检测主路采样电阻上的电压进行反馈。INA826的放大倍数为10倍。此时搭载好的电路经过交流传输特性的仿真,整个环路是不稳定的。应该怎样对环路进行补偿才能使得整个环路稳定呢?

  • LM358: 芯片表面的丝印是什么意思,前两位数字是生产日期吗?

    Part Number: LM358

    想请教一下各位老师,下图中的21YR是什么意思,21是表示这枚芯片是2022年1月份生产的批次吗?这种标注方法是TI的标注法,还是NS的标注法呢?网上查NS在2011年被TI收购了,按理说市面上不应该再有NS标的器件了,但是我买TI的LM358,收到的是NS的器件,很是困惑,希望有路过的能帮忙解答一下。我在网上费力找了几天TI、NS表面丝印的文章,没有看到跟LM358这种丝印标识相关的知识。

  • LM358: 关于LM358的参数测试电路

    Part Number: LM358

    需要测试LM358的规格参数,如失调电压,失调电流,共摸抑制比,电源抑制比等等相关主要参数,想要搭建测试电路

  • 求一款运算放大器

    Other Parts Discussed in Thread: LM358BA, LM124, LM324B, LM358

    想问下一种运算放大器,输入在5v以内,能放大到10v输出

  • LM358: 用LM358P 和 IRF631搭建了一个恒流源,预计效果是输入1Vp 30KHz的正弦波,输出的是0.1mA幅度 30KHz的正弦波,但是仿真发现IRF631输出的电流波形失真了

    Part Number: LM358

    第一张图是恒流源的原理图,第二张图片是我用Multisim仿真的波形,仿真结果是:运放出来的波形失真严重,mos的源极电流也失真很严重,而且底部截止失真了,请问这是为什么?

  • LM358: 使用该芯片设计了一个差动放大电路,却无法实现预定功能?

    Part Number: LM358

    现在有两路方波电压信号,一路是10-0,一路是0-10,两路信号分别由H桥的左半桥和右半桥产生,相位差半个周期,占空比都为50%。

    想利用LM358设计一个减法电路,将输入的两路信号变为10V的交流电压输出,供电电压为12V,单电源供电,电阻使用的是0805封装,阻值为1K。

    原理图如下,为何实际无法产生10V的交流电呢?使用万用表测试大约只有1V,2V这样。

  • LM358: 运放的选型和设计

    Part Number: LM358

    TI有一个视频还是文章,记不清楚了,里面详细讲解了运放的选型,从题目开始到设计完成,涉及到了增益带宽积和压摆率等等,请告知资料详情

  • LM358: LM358正反输入有9mv误差

    Part Number: LM358

    用LM358做了一个电压检测电路,发现运放正向输入和反向输入有9mV误差,减小分压电阻,压差变成1mv

  • OP07C: OP07C+LM358构成的电子称放大电路工作原理请教

    Part Number: OP07C
    Other Parts Discussed in Thread: LM358

    最近学习一个电子称电路,其采用的是OP07C(前级放大)+LM358(感觉是比较,但对其工作原理不是很清楚)

    其电路图如下:

    有哪位高手能帮忙解释下,如上电路是如何实现电子称称重功能的,谢谢!

    据说ADCT_0是脉冲信号,Tout_0也是脉冲信号。

  • LM358A: 应用问题

    Part Number: LM358A
    Other Parts Discussed in Thread: LM358

    1、摄像机项目在测试过程中发现图像黑屏现象,经分析为运放芯片LM358ADR/SONIC-8电压输出偏低导致,按照之前研发李工提供的测试方法测试电压3.0V为合格品,实测电压2.8V左右;

    2、IC是从官网购买110-300-0325-01 LM358ADR芯片 2500pcs,抽检125pcs,实际测试电压为2.36~2.42V,不良率100% ,不良批次丝印为23K

    请帮助分析不良原因以及改善方案…

  • LM358: 应用问题

    Part Number: LM358

    目前LM358BA有如下技术问题,请帮忙看一下,谢谢!

        1、运放的一致性不好,是不是主要看失调电压(input offset voltage),还有其他参数吗?

              假如失调电压最大2mV,运放电路放大100倍;是不是输出偏差就会有0.2V?

        2、运放受温度影响,出现偏差,是不是因为 失调电压漂移(input offset voltage drift)?

        3、因为LM358BA的失调电压和失调电压的漂移会比LM358A好很多,是不是将LM358…

  • LM358: LM358运放作比较器使用,输出受限于供电电压

    Part Number: LM358

    您好:

             如第一张图所示,我想使用U1B LM358作为比较器使用,其供电电压5V,5PIN正向输入电压为3.6V,6PIN反向输出端电压为1.78V,按照第二张和第三张的理解:V+>V-时Vout=V+,A为开路增益,按这样的增益,其应该无损失的方法,但7PIN的Vout为3.8V左右,(R11上拉去掉或保存不影响其LM358输出结果为了),为什么是3.8V?当我VCC从5V调到6V,其他什么都没动,输出就变成4.8V左右了,我使用PSPICE仿真…

  • LM358: 和TLV272

    Part Number: LM358
    Other Parts Discussed in Thread: TLV272,

    LM358和TLV272有什么差别,可以直接替换嘛?

  • [FAQ] LM358: 在多放大器封装中,我该如何处理任何未使用的放大器?

    Part Number: LM358

    问:

    如果您的设计使用多放大器封装(双通道、四通道),您可能会发现某些放大器未使用。在这种情况下,应该怎么办?

  • LM358B: 双电源不对称供电下共模电压计算

    Part Number: LM358B
    Other Parts Discussed in Thread: LM358,

    请问LM358使用双电源供电时,1.对称供电,共模电压的参考点是GND还是VEE呢? 2.如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样,那共模电压还是一样吗?对输出的影响会怎样呢?

  • LM358: 运放内部有钳位二极管吗?如果有能承受的最大电流是多少?

    Part Number: LM358
    Other Parts Discussed in Thread: TS321,

    手册中钳位二极管的相关描述在哪?我没有找见相关描述。

  • LM358: 使用LM358做差分运放,一个供电端,如何通过一个电路放大两个电流方向的值?

    Part Number: LM358

     使用LM358做差分运放,一个供电端,如何通过一个电路放大两个电流方向的值?

  • LM358: LM358DR环会过温保护吗?

    Part Number: LM358

    LM358DR工作温度0-70度,现测试环境温度达到75-80度,会出现掉数据吗?或是其他问题出现

1 2 3 4 5 »