IWR1443 EVM的mmWave Demo烧写成功后,SOP0=1,“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,亮DS1故障灯,无回波图

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR1443, UNIFLASH

你好,参考https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2017/09/30/xwr1xxx-mmw-demo帖子的链接,烧写IWR1443显示成功。

然后,断开EVM电源,将EVM的SOP配置为SOP0=1(短接),其他断开。

此处,再次加电后,DS1 的红灯就亮了。按了板子上的NRST复位按钮后,DS1熄灭。

然后,配置mmWave Demo Visualizer,点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,DS1灯又亮了。

“Console Messages”最后两行显示:

mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
Done

mmwDemo:/>sensorStart

但是,Plot窗口无信号。

5V电源是用的安捷伦的U3606B数字源表,电流显示是0.16A。请指点,谢谢。

  • 你好,
    电流不太正常,请问限流设置的多少?建议限流设置到3A以上。
    谢谢。
    Regards,
    Wesley
  • 你好,

    感谢回帖。

    U3606B的恒压模式下,5V电压,有0.1A ,1A, 3A和Auto四个选项。按照你的回复,设置为Auto。输出电压后,mmWave_Demo_Visualizer显示"Waiting for data...",一直在Waiting中。点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,DS1灯又亮了。

    “Console Messages”最后两行显示:

    mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
    Done

    mmwDemo:/>sensorStart

    但是,Plot窗口仍无信号。

    U3606B显示此时电流为0.32A。

    请问如何调试为好,谢谢。

    是否可以将源表设置为恒流输出,3A输出,进行测试呢?

    另外,顺便问一句,mmWave Demo Visualizer没有针对AWR1243的选项,AWR1243可否用mmWave Demo Visualizer?

    谢谢。

  • 你好,
    请参考
    如何在xWR1xxx芯片上运行mmw demo
    e2echina.ti.com/.../xwr1xxx-mmw-demo

    另外1443可使用SDK1.2的版本。
    谢谢。
  • 出现的问题一模一样,显示硬件已连接,点击SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE后,显示硬件没连接。Console Messages窗口有信息,Plots中没有波形。

  • 你好,

    请提供,

    使用板卡是什么,芯片丝印是什么,使用SDK版本是什么,配置文件是什么,反馈信息是什么。

    谢谢。

  • IWR1443,SDK的版本是1.2版,配置文件是mmwave_sdk_<ver>\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw\xwr14xx_mmw_demo
    _mss.bin
    mmwave_sdk_<ver>\ti\utils\ccsdebug\xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 文件。没有出来波形。

  • 你好,
    你所提到的两个文件,是没有办法组合成功运行代码的。
    请按照文档user guide,重新进行操作,谢谢
    dev.ti.com/.../

    两种运行方式,一个是UNIFLASH烧写firmware,reboot后即可直接运行。
    二是uniflash烧写ccs_debug.bin固件,使用CCS connect 并 load R4F的固件。

    详情请参考user guide。谢谢
  • 是按照user guide中的烧写程序的,如下图。显示demo烧写成功后,将开发板接电源和PC,在离线的mmWave_Demo_Visualizer的"PLOTS"上看不到波形。

  • 你好,
    请问加载cfg命令正常吗?
    message 窗口有什么反馈?
    串口驱动是否正确安装?

    谢谢。
  • console message窗口信息如下:
    mmwDemo:/>% ***************************************************************
    Skipped

    mmwDemo:/>% Created for SDK ver:01.02
    Skipped

    mmwDemo:/>% Created using Visualizer ver:2.0.0.2
    Skipped

    mmwDemo:/>% Frequency:77
    Skipped

    mmwDemo:/>% Platform:xWR14xx
    Skipped

    mmwDemo:/>% Scene Classifier:best_range_res
    Skipped

    mmwDemo:/>% Azimuth Resolution(deg):15 + Elevation
    Skipped

    mmwDemo:/>% Range Resolution(m):0.044
    Skipped

    mmwDemo:/>% Maximum unambiguous Range(m):9.01
    Skipped

    mmwDemo:/>% Maximum Radial Velocity(m/s):1
    Skipped

    mmwDemo:/>% Radial velocity resolution(m/s):0.13
    Skipped

    mmwDemo:/>% Frame Duration(msec):100
    mmwDemo:/>% Frame Duration(msec):100
    Skipped

    mmwDemo:/>% Range Detection Threshold (dB):15
    Skipped

    mmwDemo:/>% Range Peak Grouping:enabled
    Skipped

    mmwDemo:/>% Doppler Peak Grouping:enabled
    Skipped

    mmwDemo:/>% Static clutter removal:disabled
    Skipped

    mmwDemo:/>% ***************************************************************
    Skipped

    mmwDemo:/>sensorStop
    Done

    mmwDemo:/>flushCfg
    Done

    mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
    Done

    mmwDemo:/>channelCfg 15 7 0
    Done

    mmwDemo:/>adcCfg 2 1
    Done

    mmwDemo:/>adcbufCfg 0 1 0 1
    Done

    mmwDemo:/>profileCfg 0 77 267 7 57.14 0 0 70 1 240 4884 0 0 30
    Done

    mmwDemo:/>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    Done

    mmwDemo:/>chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4
    Done

    mmwDemo:/>chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 2
    Done

    mmwDemo:/>frameCfg 0 2 16 0 100 1 0
    Done

    mmwDemo:/>lowPower 0 0
    Done

    mmwDemo:/>guiMonitor 1 1 0 0 0 1
    Done

    mmwDemo:/>cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
    Done

    mmwDemo:/>peakGrouping 1 1 1 1 229
    Done

    mmwDemo:/>multiObjBeamForming 1 0.5
    Done

    mmwDemo:/>clutterRemoval 0
    Done

    mmwDemo:/>calibDcRangeSig 0 -5 8 256
    Done

    mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Done

    mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    Done

    mmwDemo:/>CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0
    Done

    mmwDemo:/>CQSigImgMonitor 0 119 4
    Done

    mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
    Done

    mmwDemo:/>sensorStart

    点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”左下角显示硬件已连接,console message窗口刷完以上信息之后,左下角显示硬件已断开。
  • 配置信息如下图:

  • 您好!打扰您了。我没有加载安装包里的.cfg文件,而是在mmWave_Demo_Visualizer 2.0.0里按默认模式配置参数的,还是出不来波形。请问这样操作有问题吗?
  • 您好 ,打扰了!我没有加载SDK安装包.cfg文件,在mmWave_Demo_Visualizer 2.0.0上按照默认模式设置了参数,还是出不来波形。请问这样操作有问题吗?
  • 你好,
    最近好几个帖子说到IWR1443无法启动的,是不是都是您这边的?
    能不能在一个帖子里把信息都汇集一下? 理顺一下现在都做了哪些测试?
    谢谢。

    首先一点需要确认,采样率设置,建议设置低于6250再进行尝试。
    另外就是检查电源。烧写文件是否都正确。
    谢谢