你好,参考https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2017/09/30/xwr1xxx-mmw-demo帖子的链接,烧写IWR1443显示成功。
然后,断开EVM电源,将EVM的SOP配置为SOP0=1(短接),其他断开。
此处,再次加电后,DS1 的红灯就亮了。按了板子上的NRST复位按钮后,DS1熄灭。
然后,配置mmWave Demo Visualizer,点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,DS1灯又亮了。
“Console Messages”最后两行显示:
mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
Done
mmwDemo:/>sensorStart
但是,Plot窗口无信号。
5V电源是用的安捷伦的U3606B数字源表,电流显示是0.16A。请指点,谢谢。