你好,参考https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2017/09/30/xwr1xxx-mmw-demo帖子的链接,烧写IWR1443显示成功。
然后,断开EVM电源,将EVM的SOP配置为SOP0=1(短接),其他断开。
此处,再次加电后,DS1 的红灯就亮了。按了板子上的NRST复位按钮后,DS1熄灭。
然后,配置mmWave Demo Visualizer,点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,DS1灯又亮了。
“Console Messages”最后两行显示:
mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
Done
mmwDemo:/>sensorStart
但是,Plot窗口无信号。
5V电源是用的安捷伦的U3606B数字源表,电流显示是0.16A。请指点,谢谢。
你好,
感谢回帖。
U3606B的恒压模式下,5V电压,有0.1A ,1A, 3A和Auto四个选项。按照你的回复,设置为Auto。输出电压后,mmWave_Demo_Visualizer显示"Waiting for data...",一直在Waiting中。点击“SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE”之后,DS1灯又亮了。
“Console Messages”最后两行显示:
mmwDemo:/>analogMonitor 1 1
Done
mmwDemo:/>sensorStart
但是,Plot窗口仍无信号。
U3606B显示此时电流为0.32A。
请问如何调试为好,谢谢。
是否可以将源表设置为恒流输出,3A输出,进行测试呢?
另外,顺便问一句,mmWave Demo Visualizer没有针对AWR1243的选项,AWR1243可否用mmWave Demo Visualizer?
谢谢。
你好,
请提供,
使用板卡是什么,芯片丝印是什么,使用SDK版本是什么,配置文件是什么,反馈信息是什么。
谢谢。