你好:
我们目前在参考IWR1443BOOST的硬件资料,设计用于自己产品的硬件电路;出于对成本的考虑,有以下两点疑惑:
1:IWR1443BOOST采用6层板的设计,为了降低成本能否减少PCB层数(甚至减少为双面板);
2:IWR1443BOOST有很多盲孔(主要是天线周围从TOP到L2的GND孔),盲孔的加工成本较高,能否改为通孔;
综上,主要是想减少PCB层数和避免使用盲孔…
你好:
我们目前在参考IWR1443BOOST的硬件资料,设计用于自己产品的硬件电路;出于对成本的考虑,有以下两点疑惑:
1:IWR1443BOOST采用6层板的设计,为了降低成本能否减少PCB层数(甚至减少为双面板);
2:IWR1443BOOST有很多盲孔(主要是天线周围从TOP到L2的GND孔),盲孔的加工成本较高,能否改为通孔;
综上,主要是想减少PCB层数和避免使用盲孔…
我的1443boost EVM是ES3版本,我在浏览其它问题时得知需要beta版本的mmwave Demo Visualizer才能输出CVS文件,但是beta版本最新只支持到2.0版本的mmwave SDK,ES3版本的1443boost EVM则是需要3.0及以上版本的mmwave SDK的支持,这是否意味着ES3版本的1443boost EVM无法输出CSV文件?或者有什么其他方法可以让1443bosst…
我想问下iwr1443boost,安装sdk的版本,会影响uniflash下载bin文件吗,我这区域扫瞄的bin文件一直下载不进去。还是说这两个文件下载有先后???
其他demo的那个网址点不进去
你好:
这种情况以及试过了,还是不行。还有其他方法可以解决的嘛?
你好,
需要检查具体是哪里短路了,是电源芯片,还是iwr1443芯片。
如题,上电短路,拆掉FB1和P5以后红灯可以亮,插上P5以后整个电流拖垮,这说明P5后级电路短路,请问这还有救吗?
你们好:
开发版连接电源和电脑,供电指示灯红灯亮,短接跳线sop0 sop2,进行烧录程序,显示端口连接失败。开发板上黄灯不亮,过程中有尝试拔插电源重启,没有解决问题?麻烦了谢谢~
您好,关于uart我有以下几个问题,期待得到TI员工的解答。
iwr1443boost开发板的开箱demo中,配置了两个uart,0和1。
问题1:uart0对应的芯片引脚是N6和N5,那么uart1对应的是芯片的哪个引脚呢??
uart0用来接收上位机传来的配置数据或者接收固件去升级程序。
问题2:uart0接收到上位机传来的配置数据是通过CLI模块解析的??我没有弄清楚接收的数据放在了哪以及cli如何解析的配置数据…