This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
耳机获得者
anguo wang; da li; user3816206; user4793542; user5333824; user5805327; user5863070; user5867940; 小庄2
手机镜头获得者
cai bai; han han4; lising; luck_gfb; Tim LI1; user1379053; user3941994; user3943027; user4087491; user4115770; user4187796; user4713166; user4729439; user4827384; user4851298; user4953697; user5014505; user5335569; user5776299; user5819002; user5859349; user5863169; user5910776; wei fu3; 閃耀的空白
多功能数据线获得者
hailiang ji; honghua qin; li guanghui; ming zhang18; Pu Zhou; shulin huang1; user1147286; user1637428; user2000895; user3688025; user3808382; user4015270; user4049846; user44997812; user450161651; user4639976; user4925488; user5127455; user5140965; user5191192; user5501450; user5871448; wei huang7; Xiaojie Xu; zhentao sheng
e2e.ti.com/.../2712496
关于Android Phone连接CC3200 AP模式,发送POST HTTP请求会超时的问题的解答,当时正好也遇到这个问题,很好的帮助解决问题
今年年中有个数据采集的项目,选用了TI的一款ADC芯片ADS8588S,当时有个问题一直困扰着我,就是ADS8588S的增益问题,手册中说有ADS8588S里有个PGA程控增益放大器可以设置,但是在手册中我始终没有找到如何设置PGA的方法,在网上搜索了很多资料,最终在TI社区搜到了这个答案,ADS8588S是通过外部一个引脚的高低电平来设置输入范围+-5V或者是+-10V,内部的PGA并不是我们常见的可以程序控制的增益放大器,这个帖子帮我提前修改了原理图设计,避免了再一次制版,缩短了项目周期,在这里感谢这个帖子。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/720167/2658166#2658166
T-BOX系统的无线连接单元 对本人在嵌入式车载系统研究项目有很大的帮助,攻克了一道道难关,尤其在无线连接单元
e2echina.ti.com/.../160276
刚入门c28379d时遇到的问题,有个参考还是挺有帮助的
drv8305的详细应用
https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/146698
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/162177 感觉这个贴子挺好的,针对实际的应用问题进行咨询,对以后应用也有可借鉴的内容,对于常用的一些放大器,电源等基本器件的应用,出的问题都比较集中,多一些这样的贴子,对于避免设计中出现一些小问题有很好的预防作用.
在程序中处理数据时,总是得不到预期结果。浪费了好多时间,最后发现运算中的一个变量数据类型定义错误。我选这个帖子。e2echina.ti.com/.../164844
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/159352
我在TI E2E论坛问的一个关于LDO补偿的问题,主要是关于用钽电容补偿还是瓷片电容补偿补偿好,TI员工和一些论坛网友回答了我的问题,我觉得这个帖子对我的帮助很大,它从应用的角度分析了钽电容和陶瓷电容的优缺点,解决了我提出的问题。
帖子链接:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/msp430/archive/2018/08/06/uart
这个帖子对 UART 通讯的累积误差和时钟做了一个超级详细的分析,看完后,不仅仅是对所讲的 MSP430FR2311 了解的更加透彻,对于其他MCU的同类问题也有了一个很好的借鉴思路,真的可以说是帮助很大的一个帖子,点个赞
16 节 EV/HEV 高电流有源解决方案使用最新的汽车电池管理监控器和保护器 bq76PL455A-Q1。它将 bq76PL455A-Q1 的高度集成和高精度与双向直流-直流电池平衡器结合起来,从而为大容量电池组提供了高性能电池管理解决方案。这就使任意 16 节输入均可在高达 5A 的电流下根据所需充电或放电,而且还可将模块堆叠至 1300V。