PCM5242: PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?

Part Number: PCM5242
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

  1. PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?
  2. 想内部调节bass 和treble的值能否有关键的寄存器来完成,还是只能通过调节曲线的方式来实现?
  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

         PCM5242 每个 I2S 输入通道最多可以配置 6 个二阶滤波器,并且具有全局三段式动态范围压缩器 (DRC)。

         

    您可以使用I2C寄存器来编程这些滤波器。使用PPS GUI 软件可能会让复杂的路由设置更容易,但一开始我建议仅按照数据手册Table 21中描述的方式写入寄存器。通过每个二阶滤波器的系数,您可以创建自己的均衡曲线。

    我建议使用TI的二阶滤波器计算工具TIBQ来计算系数,如果你还没有使用PPS的话:COEFFICIENT-CALC Calculation tool | TI.com

    PPS会有自己的二阶滤波器编程图形界面,但同样,如果您还未使用它,先尝试用寄存器来编程一切会更简单。

  • 你好,我的问题是通过调节BIQUAD 曲线后,PCM5242的I2S输出是否有被调节到?还是说调节只对模拟输出才有作用?

  • 您好,

          I2S 输出应该随滤波器一起更改,模拟输出也是如此。请参考前面回复中发送的流程图中看到“ 1 ch I2S out”模块,这个模块位于双二次滤波器之后。

  • 你好,现在有点不确定的就是,我们本来打算用新款TAD5212的,我们前面有开了一个话题,你们的回复是TAD5212是PCM5242的升级版本。
    但是TAD5212 你们TI的回复是I2S 输出不受滤波器的调节影响。也就是调节滤波器只是对模拟输出有作用。
    所以现在想确认一下就是确定PCM5242的I2S输出是跟随滤波器的调节,但是TAD5212的滤波器调节只是对模拟输出起反应?