Part Number: PCM5242
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212
- PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?
- 想内部调节bass 和treble的值能否有关键的寄存器来完成,还是只能通过调节曲线的方式来实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
PCM5242 每个 I2S 输入通道最多可以配置 6 个二阶滤波器,并且具有全局三段式动态范围压缩器 (DRC)。

您可以使用I2C寄存器来编程这些滤波器。使用PPS GUI 软件可能会让复杂的路由设置更容易,但一开始我建议仅按照数据手册Table 21中描述的方式写入寄存器。通过每个二阶滤波器的系数,您可以创建自己的均衡曲线。
我建议使用TI的二阶滤波器计算工具TIBQ来计算系数,如果你还没有使用PPS的话:COEFFICIENT-CALC Calculation tool | TI.com
PPS会有自己的二阶滤波器编程图形界面,但同样,如果您还未使用它,先尝试用寄存器来编程一切会更简单。