Other Parts Discussed in Thread: TAD5212
- PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?
- 想内部调节bass 和treble的值能否有关键的寄存器来完成,还是只能通过调节曲线的方式来实现?
您好,
PCM5242 每个 I2S 输入通道最多可以配置 6 个二阶滤波器,并且具有全局三段式动态范围压缩器 (DRC)。

您可以使用I2C寄存器来编程这些滤波器。使用PPS GUI 软件可能会让复杂的路由设置更容易,但一开始我建议仅按照数据手册Table 21中描述的方式写入寄存器。通过每个二阶滤波器的系数,您可以创建自己的均衡曲线。
我建议使用TI的二阶滤波器计算工具TIBQ来计算系数,如果你还没有使用PPS的话:COEFFICIENT-CALC Calculation tool | TI.com
PPS会有自己的二阶滤波器编程图形界面,但同样,如果您还未使用它,先尝试用寄存器来编程一切会更简单。
您好,
根据TAD5212 的数字混音器应用说明中的这张图(https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer9),二次谐波滤波器应位于任何可能的 DOUT 输出之前——这可能是回声参考信号或辅助混音器信号。
回声参考信号是最简单的实现方式。看起来你可以将其设置在 TX 总线的第 5 或第 6 通道,通过寄存器 PASI_TX_CH5_CFG 和 PASI_TX_CH6_CFG 来配置。