PCM5242: PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?

Part Number: PCM5242
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

  1. PCM5242的I2S输出能调节EQ曲线吗?
  2. 想内部调节bass 和treble的值能否有关键的寄存器来完成,还是只能通过调节曲线的方式来实现?
  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

         PCM5242 每个 I2S 输入通道最多可以配置 6 个二阶滤波器,并且具有全局三段式动态范围压缩器 (DRC)。

         

    您可以使用I2C寄存器来编程这些滤波器。使用PPS GUI 软件可能会让复杂的路由设置更容易,但一开始我建议仅按照数据手册Table 21中描述的方式写入寄存器。通过每个二阶滤波器的系数,您可以创建自己的均衡曲线。

    我建议使用TI的二阶滤波器计算工具TIBQ来计算系数,如果你还没有使用PPS的话:COEFFICIENT-CALC Calculation tool | TI.com

    PPS会有自己的二阶滤波器编程图形界面,但同样,如果您还未使用它,先尝试用寄存器来编程一切会更简单。

  • 你好,我的问题是通过调节BIQUAD 曲线后,PCM5242的I2S输出是否有被调节到?还是说调节只对模拟输出才有作用?

  • 您好,

          I2S 输出应该随滤波器一起更改,模拟输出也是如此。请参考前面回复中发送的流程图中看到“ 1 ch I2S out”模块,这个模块位于双二次滤波器之后。

  • 你好,现在有点不确定的就是,我们本来打算用新款TAD5212的,我们前面有开了一个话题,你们的回复是TAD5212是PCM5242的升级版本。
    但是TAD5212 你们TI的回复是I2S 输出不受滤波器的调节影响。也就是调节滤波器只是对模拟输出有作用。
    所以现在想确认一下就是确定PCM5242的I2S输出是跟随滤波器的调节,但是TAD5212的滤波器调节只是对模拟输出起反应?

  • 您好,

        根据TAD5212 的数字混音器应用说明中的这张图(https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer9),二次谐波滤波器应位于任何可能的 DOUT 输出之前——这可能是回声参考信号或辅助混音器信号。

    回声参考信号是最简单的实现方式。看起来你可以将其设置在 TX 总线的第 5 或第 6 通道,通过寄存器 PASI_TX_CH5_CFG 和 PASI_TX_CH6_CFG 来配置。

  • 你好

    你的链接的图PDF无法打开,麻烦帮忙提供完整链接,谢谢。

    您刚刚的回复我并没有看明白,请简单的回复是否? PCM5242的I2S out和analog OUT都是跟随二阶滤波器调节有变化,

    但是TAD5212调节二阶滤波器只能是对analog out起作用,但是I2S out是不起作用是吧?

  • 您好,

        I2S输出和模拟输出都受到TAD5212上滤波器的影响。请查看数字混音器应用说明中的图1-2,了解路由顺序。

  • 我看到的混响器说明书的1-2图,只有模拟输出OUTP/OUTM ,并没有IS2 OUT,请截图你的来看看。

  • 您好,

          所说的 I2S 输出是“echo reference”,它是一个 I2S 信号,是发送到模拟输出的信号的副本。如果你搜索“echo”,可以在该应用说明/数据表中阅读更多相关信息。

  • 你好

    可能我们的沟通还存在问题。我的问题是,我们BT模块输出I2S 音频信号给到TAD5212/PCM5242,TAD5212/PCM5242有模拟输出和I2S数字输出,我的问题是经过TAD5212或者PCM5242 内部二阶滤波器调节曲线后,TAD5212/PCM5242的I2S输出的音频是否跟随我调节二阶滤波器的变化而变化?

  • 您好,

    我的问题是经过TAD5212或者PCM5242 内部二阶滤波器调节曲线后,TAD5212/PCM5242的I2S输出的音频是否跟随我调节二阶滤波器的变化而变化?

    是的。

  • 你好

    但是前面我另外一个问题,你们的回复是TAD5212的二阶滤波器只对DAC起作用(也就是模拟输出有作用),I2S输出是不经过二阶滤波器的。不知道你们谁回复的是正确?请你们内部再核对一下。(“”TAD5212 I2S输出的问题“,你可以进去看看)

  • 您好,

          通常在 DAC 上我们不会查看 I2S 输出,但 TAD5212 能够将 I2S 输出作为模拟输出的“参考”。这意味着应用于信号的滤波器在 I2S 输出和模拟输出之前都会被应用。该设备上的 I2S 输出被称为回声参考。其理念是,您可以将模拟音频输出的 I2S 数据发送到计算机或 DSP,这样就可以进行必要的处理或回声消除等。因此,通过 I2S 发送的数据将与模拟输出应用相同的双二阶滤波器。

  • 你好现在在调试PCM5242 发现这里的滤波器是灰色的,点了没有反应,应该怎么操作?

  • 您好,

         您可以点击右上角的红色停止按钮,如图所示:

         

        这将停止当前的混合流程运行,您可以选择一个不同的流程。