This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PCM2906C ,spdif out 及 3.5mm音频输出口 功能正常, spdif in 无功能 ?何解
晶振 供电也都正常..,示波器量过 信号有输入 芯片24脚 ,并且从24脚通过引线方式到 spdif接口 音响, 音响声音是正常的 ,测试环境就是 产品通过 usb接win7电脑,产品的spdif in 接口 接另外一个标准spdif out信号 , 在win7 录音界面 看录音功能 ,无功能
已经设置了 数据格式了的 ,除了数据格式 ,对 输入电平有严格要求吗? 发现现在不同的 spdif out 输出设备 ,输出的 spdif 信号幅度不是一样的, 我们pcm2906c spdif in 要怎么匹配 ,并75欧 串0.1uF陶瓷电容 可以不?
数据格式没问题 ,分别验证过 16位 ,32K 44.1K 48K的输入 ,并且幅度也调整到PCM2906C要求的幅度(低0 ,高3.3v) ,仍旧是没有功能, 但也有看到规格书21页 This feature is a customer option. It is the responsibility of the user to implement this feature ,有这么一句 ,不明白它想说明说明个意思?