This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PCM2906C ,spdif out 及 3.5mm音频输出口 功能正常, spdif in 无功能 ?何解
晶振 供电也都正常..,示波器量过 信号有输入 芯片24脚 ,并且从24脚通过引线方式到 spdif接口 音响, 音响声音是正常的 ,测试环境就是 产品通过 usb接win7电脑,产品的spdif in 接口 接另外一个标准spdif out信号 , 在win7 录音界面 看录音功能 ,无功能
已经设置了 数据格式了的 ,除了数据格式 ,对 输入电平有严格要求吗? 发现现在不同的 spdif out 输出设备 ,输出的 spdif 信号幅度不是一样的, 我们pcm2906c spdif in 要怎么匹配 ,并75欧 串0.1uF陶瓷电容 可以不?