RE: ADC12DJ5200-SP: 数据转换器论坛

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594, LMK04832, USB2ANY

谢谢,Danie!

LMK04828输出时钟能实现上面的框图吗?有两路SDCLKoutput7和9输出40.625M,DCLKoutput输出260M,看规格书SDCLK和DCLK是一样的输出频率?

TICS pro能导出功能文件直接烧录芯片吗?还是在线操作寄存器?

时钟原理图帮忙review,能方便提供联系方式吗?我是上海橙科微王小秋,13917788754,谢谢!

8726.DDH_1224.pdf

  • 您好

    没有可从260MHz 生成40.625MHz 的整数除法。 从2600MHz VCO 生成260MHz DCLK (10分频)和40.625MHz SYSREF (64分频)应该可以与 LMK04828一起生成。 在 PLL2上、唯一连接到基准的引脚是 OSCin_P 和 OSCin_N 不清楚 CLKin0或 CLKin1要执行什么操作-这是否是用于测试的分配模式旁路?

    SDCLK 和 DCLK 支持相同的输出频率。 使用 SDCLKoutY_MUX 字段从 SDCLK 引脚路由器件时钟、有关可视化表示、请参阅数据表表22和图12右下角。

    LMK04828只有易失性存储器(SRAM)、该存储器在断电后复位。 每次下电上电后必须由 SPI 对其进行编程。 TICS Pro 可以按照 SPI 字节的写入顺序生成十六进制寄存器导出文件、请使用 File -> Export Hex Registers 菜单选项。

    原理图注释:

    它们需要使用 LMK04828内部 VCO、因此还需要 CPout2上的环路滤波器组件。 它们看起来没有 VCXO、因此 CPout1未使用、可以保持悬空。 PLLatinum Sim 可用于估算一些环路滤波器元件、或者260MHz 输入的 EVM 默认值应接近(130MHz 相位检测器、类似于 EVM 默认122.88MHz)。

    同样、尚不清楚 CLKin1上的260MHz 或 CLKin0上的32.5MHz 打算执行什么操作。 这些旁路信号是否适用于分配模式?

    此配置中不需要 SYSREF 至 LMX2594、因为 LMX2594未在 SYSREF 发生器模式下使用-可以禁用此输出并移除相关元件或 DNP。

    当 LMX2594 OSCIN 收到上升沿时、同步到 LMX2594只是一个定时逻辑高电平条件。 LMX2594数据表图27显示了260 MHz 输入、5200MHz 输出为类别2同步、因此、除非客户使用分数分频器和 MASH 种子调整 LMX2594相位、否则它们不需要 LMK04828来提供同步;一些 GPIO 可以随时生成逻辑高电平条件(类别2同步不是时序关键型)。

    如果客户使用分数分频器和 MASH SEED 来调整 LMX2594相位、而不是整数模式、或者如果其他项目重复使用此原理图的3类同步、则这些用例可能需要更精确的时序。 LMK04828可生成 SYSREF 脉冲、SYSREF_GBL_PD 字段和 SDCLKoutY_DIS_MODE 字段可以将脉冲屏蔽为特定输出。

  • Hi Daniel,

         原理图CLKin0是预留输入32.5M时钟,default是用CLKin1输入时钟260M,用内部VCXO,CLKin2输入时钟也是预留的,2个问题:

    1、SDCLK和DCLK输出频率相同,所以没法DCLK输出260M,SDCLK输出40.625M?40.625M本身也输出不了,用VCO0 2600M最多分32,输出81.25M对吗?

    2、LMK04828和LMX2594是每次上电都需要SPI下载时钟配置文件?

  • 您好

    1还有一个分频器、即 SYSREF 分频器、可用于 SDCLK 输出。 SYSREF 分频器由使用它的所有输出共享、多个输出可以同时使用它。 SYSREF 分频器的最大分频值为8191。

    2.是的、每次下电上电后、必须通过 SPI 重新写入 LMK04828和 LMX2594寄存器。 LMK04828或 LMX2594上没有非易失性存储器。 —— 请查看数据表图11的功能方框图。 PLL2可以使用内部 VCO。 由于没有从 CLKin0、CLKin1或 CLKin2到 PLL2参考路径的路径、因此 PLL2无法锁定到 CLKin0、CLKin1或 CLKin2上的信号;PLL2只能锁定到 OSCin 引脚上的信号。 如果需要将 PLL2锁定到 CLKin0、CLKin1或 CLKin2、还有另一个器件(LMK04832)与 LMK04828 P2P 兼容、具有非常相似的功能、并且可以毫无问题地实现2600MHz VCO 频率(即使2600MHz 的20MHz 大于 LMK04832数据表列出的 VCO0最大频率、测试数据表明所有器件都可以实现2600MHz)。 在 LMK04828上、可以将 CLKin1路由到时钟分配路径和输出分频器、完全绕过 PLL2;但无法将260MHz 时钟分频为40.625MHz。

  • 谢谢,Daniel!

         我在使用TICS pro,附件是我生成的工程文件,怎样把所有寄存器的值保存下来,软件通过SPI接口写进LMX2594

    LMX2594.tcs

  • Hi Daniel,

          请教LMX2594使用方法,输入156.25Mhz,输出2个5GHz时钟给ADC12DJ5200使用,帮忙看下原理图是否有问题,TICS pro生成的工程文件对吗?谢谢! 1348.LMX2594.tcs

  • 您好

    TCS 文件和原理图看起来不错。  尽管我唯一推荐的更改是打开倍频器并减小 N 分频器、因为这将使相位检测器频率加倍、并将 N 分频器减半、这应该会使 PLL 相位噪声性能提高~3dB。 我添加了修订后的.tcs 文件。 我看不到电容器值、因为如果我放大图像、图像会变得非常模糊、但总的来说、一切看起来都不错。 我会再次与客户核实他们是否利用 PLLatinumSim 设计了环路滤波器。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1033/LMX2594_5F00_rev.tcs

  • Hi  Daniel,

         感谢review,你说的电容器值是指哪个部分?PLLatinumsim在哪里设计?你发的TCS文件我打不开

  • 您好

    旁路电容值。 PLLatinumSim 是一款用于环路滤波器设计的 GUI 软件。 可在此处下载:

    www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW

    您是否使用 TICSpro 来尝试打开我发送的配置(.tcs)文件?

  • Hi  Daniel,

         旁路电容是下面这个吗?我参考的LMX2594设计;下面这链接会报错“You do not have permission to view this directory or page.”

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1033/LMX2594_5F00_rev.tcs

  • 您好

    所指的旁路电容器是滤波器网络中连接 CPOUT 和 VTUNE 的电容器。 PLLatinum Sim 可用于计算您在该网络中实现所需滤波器响应和 BW 需要的电阻器和电容器值。

  • Hi  Daniel,

         帮忙看下滤波网络有问题吗?谢谢!

  • 您好

    请您使用 PLLatinumSim 设计环路滤波器。
    环路滤波器值通常特定于设计。

    通常、我们希望使用相当窄的 PLL 环路带宽进行抖动清除、或希望使用较宽的环路带宽以加快锁定时间。
    总的来说、环路滤波器看起来是稳定的。
    环路 BW 大约为128kHz、相位裕度大约为76度。
    无论哪种方式、都要由客户来实现。

    PLLatinumSim 可在此处下载:

    www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW

  • Daniel,

         我这边算出带宽67.458K,相位裕度62.8度,这个要求多少?

  • 您好

    图像太小-我看不到。 请包含一个更清晰的屏幕截图。 您是否想知道如何特意设计具有~67.5kHz LBW 和~63度相位裕度的环路滤波器?

  • Hi  Daniel,

         我用这组参数,3介滤波,环路BW是67.458K,相位裕度62.8度,跟你算的不一样,这个带宽和相位裕度要求多少合适?

  • 您好

     通常、对于抖动清除、环路带宽较小。

  • Daniel,

          TICS可以用FTDI通信吗?我用FTDI SPI转USB接到PC,FTDI灰色,不能用,谢谢!

  • 您好

    少数旧 EVM 将 FTDI (或其他通常呈灰色显示的选项 TIHera、即 TUSB3410)用作 USB 转 SPI/I2C 桥接器。 TICS Pro 中的所有其他器件配置文件均经过硬编码、以便使用 USB2ANY。 已经有计划在将来允许使用替代的 USB 接口、但这些接口距离很远-几个月甚至更远。

  • Hi Daniel,

        我们在调试ADC12DJ5200RFAVV,VD11 电压1.091V,VA11电压1.089V,VA19电压1.851V,上电后没有给输入时钟5G,2个ADC部分功耗7W左右,给了5G输入时钟,ADC部分功耗19W,是ADC工作异常状态吗?没有ADC初始化,配置软件

    下面原理图帮忙review,谢谢!

    ADC12DJ5200RFAVV.pdf

  • 您好

    感谢您的信任

    基于您的新的问题,建议您重新发帖。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。