This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298: ADS1298导联脱落检测不到的问题

Part Number: ADS1298

使用ADS1298芯片,芯片使用正负2.5V供电,发现三个问题。

第一个问题:RA导联脱落检测不到,电流源导联脱落和上拉下拉电阻脱落都试了,读到的LOFF_STATN寄存器的数值都是0,但是设置导联脱落翻转寄存器让电阻翻转时,能读到RA准确的脱落状态,原理图、寄存器配置如下:

当设置电阻翻转之后,读到的状态字如下:

第二个问题:RL导联脱落读到的状态字和ALL脱落的状态字一样,如下图所示:

第三个问题:每隔24秒钟,输出端的数据就会有一次比较大的跳动,持续大概几百毫秒,但是把输入端短路之后,就不会再出现,把数据转换为波形之后如下所示:

希望得到解答,多谢!

  • 您好,

    我需要一些时间查看您的原理图和寄存器配置,我会尽快回复您

  • 今天把双电源供电改为单电源之后,第1个问题和第2个问题已经解决,目前读出来的脱落状态是正确的,第3个问题还没解决。

  • 很高兴第1个问题和第2个问题已经解决 ,非常感谢您的反馈。

    关于第3个问题,您是在测试ECG信号时每隔24s会出现比较大的跳动吗?心电信号是怎样产生的?是使用心电模拟器产生的吗?您测试信号发生器产生的信号正常吗?

  • 连接心电模拟器的时候波形正常,当断开模拟器什么都不连接的时候,会出现每隔24秒一次比较大的跳动。这种情况需要做什么特殊处理吗?还有,第一个问题和第二个问题是把双电源换为单电源供电解决的,我发的双电源供电电路是否有问题?不知道为什么双电源供电会出现第一个和第二个问题?

  • 连接心电模拟器的时候波形正常,当断开模拟器什么都不连接的时候,会出现每隔24秒一次比较大的跳动。这种情况需要做什么特殊处理吗?

    输入端悬空会耦合周围的电磁干扰,每隔24秒一次比较大的跳动,应该是周围存在这样频率的干扰信号。输入什么都不连接的时候,是导联脱落的时候,您可以对输入不进行检测。

    关于双电源供电异常的问题,不知道是不是地电平的问题,电路中有数字地和模拟地,双电源供电时,数字地和模拟地是否等电位或者说是否进行了单点连接?

    在双电源改单电源供电时,需要将AVSS和模拟地连接以等电位,请检查下在双电源供电时,AVSS是否和模拟地之间断开了?

  • 24秒一次比较大的跳动这个问题我再找一下原因,现在是不做检测处理了。关于双电源供电的问题,芯片的AVSS是不是应该连接负电源?是的话,芯片是不是就没有模拟地引脚了?这种情况下,模拟地应该怎么连接到芯片上?

  • 是的,AVSS接负电源。双电源供电接线如下datasheet截图。

    模拟电源双电源供电的时候,0V地电位是存在的,但参考点不在是0V,而是AVSS,或者说数字电源与模拟电源参考点不一样,但整个系统需要有一个参考点,或者说这两种电源需要有一个参考点,即0V电位,因此模拟电源的0V电位需要与数字电源的0V电位等电位,但又为了避免相互影响因此它们需要单点连接。

  • 好的,多谢了!

  • 今天测试,单电源供电时按1079标准在输入端叠加300mV的直流信号,没有过,但是双电源供电可以过,双电源供电又检测不到N端的脱落,好纠结,双电源供电一直检测不到RA脱落。

  • 今天测试,单电源供电时按1079标准在输入端叠加300mV的直流信号,没有过

    “没有过”具体是什么意思?

    双电源供电又检测不到N端的脱落,好纠结,双电源供电一直检测不到RA脱落。

    仅RLD 导联脱落检测不到吗?请注意当 RLD 放大器通电时,电流源或上拉/下拉电阻器方法不起作用了:

  • 不是RL检测不到,是RA检测不到,因为RA连接到了ADS1298的IN1N和IN2N负极输入端。

  • 鉴于两个帖子说的是同一个问题,我将会在您的下面帖子中回复,这个帖子先关了

    https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/314311/ads1298-ads1298

x 出现错误。请重试或与管理员联系。