This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用ADS1298芯片,芯片使用正负2.5V供电,发现三个问题。
第一个问题:RA导联脱落检测不到,电流源导联脱落和上拉下拉电阻脱落都试了,读到的LOFF_STATN寄存器的数值都是0,但是设置导联脱落翻转寄存器让电阻翻转时,能读到RA准确的脱落状态,原理图、寄存器配置如下:
当设置电阻翻转之后,读到的状态字如下:
第二个问题:RL导联脱落读到的状态字和ALL脱落的状态字一样,如下图所示:
第三个问题:每隔24秒钟,输出端的数据就会有一次比较大的跳动,持续大概几百毫秒,但是把输入端短路之后,就不会再出现,把数据转换为波形之后如下所示:
希望得到解答,多谢!
很高兴第1个问题和第2个问题已经解决 ,非常感谢您的反馈。
关于第3个问题,您是在测试ECG信号时每隔24s会出现比较大的跳动吗?心电信号是怎样产生的?是使用心电模拟器产生的吗?您测试信号发生器产生的信号正常吗?
连接心电模拟器的时候波形正常,当断开模拟器什么都不连接的时候,会出现每隔24秒一次比较大的跳动。这种情况需要做什么特殊处理吗?
输入端悬空会耦合周围的电磁干扰,每隔24秒一次比较大的跳动,应该是周围存在这样频率的干扰信号。输入什么都不连接的时候,是导联脱落的时候,您可以对输入不进行检测。
关于双电源供电异常的问题,不知道是不是地电平的问题,电路中有数字地和模拟地,双电源供电时,数字地和模拟地是否等电位或者说是否进行了单点连接?
在双电源改单电源供电时,需要将AVSS和模拟地连接以等电位,请检查下在双电源供电时,AVSS是否和模拟地之间断开了?
是的,AVSS接负电源。双电源供电接线如下datasheet截图。
模拟电源双电源供电的时候,0V地电位是存在的,但参考点不在是0V,而是AVSS,或者说数字电源与模拟电源参考点不一样,但整个系统需要有一个参考点,或者说这两种电源需要有一个参考点,即0V电位,因此模拟电源的0V电位需要与数字电源的0V电位等电位,但又为了避免相互影响因此它们需要单点连接。
今天测试,单电源供电时按1079标准在输入端叠加300mV的直流信号,没有过
“没有过”具体是什么意思?
双电源供电又检测不到N端的脱落,好纠结,双电源供电一直检测不到RA脱落。
仅RLD 导联脱落检测不到吗?请注意当 RLD 放大器通电时,电流源或上拉/下拉电阻器方法不起作用了:
鉴于两个帖子说的是同一个问题,我将会在您的下面帖子中回复,这个帖子先关了
https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/314311/ads1298-ads1298