下载固件时出现The JTAG chain was broken while loading the firmware
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,连接是按照EVM user's guide中的连接吧?没有做什么改动吧,包括jumper这些?
检查下USB cable这里的连接没问题吧?
您好,E2E已经给出回复:
请确保TSW1400EVM的5V供电能提供4A的电流,如果不是这里的问题。当下载固件发生报错时,可以将LED的状态说一下,并附上HSDC GUI的截图以便分析。
您好,E2E已经给出解决方案,您确认下是否能解决您的问题:
TSW1400 (FT4232)上的 USB 器件由 USB 电缆供电。 尝试使用另一个 USB 端口或 PC。
在 PC 上、运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。 它应该会返回 TSW1400 USB 信息。 在返回的描述符选项中,您将看到90mA 电流的条目–将其提升至500mA 的最大值,以查看其是否起作用。 我们的理论是在某些情况下,90mA 可能会出现最大输出电流,从而导致 USB 端口进入保护模式或 FTDI 芯片间歇性下降。
在 TSW1400的背面,FPGA 下,确保未安装 R55。 这在过去安装时导致了此问题。
您好,按照E2E的方法,问题解决了吗?如果仍未能,我去E2E上再跟进。
您好,关于按照附件步骤仍显示The JTAG chain was broken while loading the firmware报错的问题,我已经提交到E2E上了。
关于质量问题,请您查阅客户退货流程:https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html